Distributed sensing cable in industrial environments | Optical Communications | Corning

Cabo de detecção distribuída em ambientes industriais

Cabo de detecção distribuída em ambientes industriais

A detecção pode assumir uma das várias formas tecnológicas e pode ser usada em muitas aplicações.

por Matt Miller

As redes atuais estão mais exigentes do que nunca — sempre ativas, sempre confiáveis e sem tempo de inatividade, independentemente da aplicação ou do ambiente. Em vez de responder aos problemas assim que eles ocorrem, proprietários e operadoras estão procurando maneiras de gerenciar proativamente sua infraestrutura. Como os problemas podem ser detectados e resolvidos antes de acontecerem, de modo que a confiabilidade seja garantida e o tempo de inatividade eliminado?

Imagine ser capaz de detectar continuamente, com precisão e em tempo real, pequenas alterações acústicas, de temperatura e/ou de tensão em qualquer lugar ao longo de um cabo óptico em um ambiente de planta externa. E, dependendo da unidade interrogadora ou da fonte de laser usada, ter a capacidade de detectar vários eventos ambientais em distâncias de alguns a dezenas de quilômetros, com um grande número de sensores “virtuais” distribuídos ao longo do caminho. Isso é possível com o uso da fibra óptica como meio de detecção intrínseco.

Então, como a tecnologia funciona, quais são os benefícios e quais aplicações são possíveis? Começaremos com uma breve história antes de explicar os vários tipos de redes de sensores de fibra.

Detecção: uma breve história

Há mais de 50 anos era depositada a primeira patente que considerava o uso da fibra ótica como forma de mensurar eventos ambientais. A patente US 03327584, concedida em 1967, descreve um feixe de fibras que iluminaria simultaneamente uma superfície e também capturaria a luz refletida. No início da década de 1980, os sistemas acústicos de fibra óptica para matrizes de sensores foram usados para matriz leve de abertura ampla (LWWAA) para submarinos da classe Virginia, matrizes rebocadas e vários sistemas de vigilância.

O uso de detecção de fibra óptica para monitoramento dentro/abaixo do poço no setor de petróleo e gás vem ocorrendo nos últimos 20 anos. Na década de 2000, a detecção de temperatura distribuída foi usada, seguida pelo uso de detecção acústica distribuída na década de 2010. Embora a tecnologia seja reconhecida como geradora de valor em muitos casos, está longe de ser implantada em todos os poços. No entanto, existe a promessa de que a detecção por fibra se tornará o padrão em certas aplicações.

Na última década, a detecção por fibra óptica distribuída tem sido usada para detectar e prevenir vazamentos em oleodutos e gasodutos em terra. A título de exemplo, em 2016, a OptaSense assinou um contrato para fornecer uma solução de detecção e segurança contra vazamentos em dutos para o Gasoduto Transanatoliano de Gás Natural (TANAP). A solução monitorará mais de 1.850 quilômetros de dutos, bem como a segurança do perímetro de todas as instalações. Atualmente, existem mais de 15.000 quilômetros de dutos sendo monitorados por tecnologia de detecção por fibra em todo o mundo.

Existem três tipos de redes de detecção por fibra.

Redes de sensores pontuais — em uma rede de sensores pontuais, cada sensor é distinto e deve ter seu backhaul feito individualmente. Sensores pontuais geralmente são usados em implantações de menor comprimento. Compreender onde os sensores pontuais estão ao longo de um determinado caminho é fundamental para interpretar corretamente os dados recebidos do ambiente.

Redes de sensores quasi-distribuídos — uma versão de detecção quasi-distribuída inclui o uso de várias grades de Bragg de fibra (FBG), que são incorporadas à fibra. O índice de refração do núcleo da fibra é modificado, de modo que certos comprimentos de onda de luz passem, enquanto outros são refletidos de volta para a fonte. Cada FBG pode refletir um comprimento de onda específico, tornando cada um identificável ao longo da via da fibra. Em outras palavras, os FBGs são como filtros de comprimento de onda em linha, que refletem comprimentos de onda específicos de volta para a fonte, e vários FBGs podem ser empregados em um único caminho de fibra. Assim como acontece com as redes de sensores pontuais, entender onde os FBGs estão em relação ao que está sendo detectado é fundamental para a interpretação adequada dos dados.

Redes de sensores distribuídos — em uma rede de sensores distribuídos, o número de sensores ao longo de uma fibra óptica é distribuído e os números variam com base no comprimento do sistema, na resolução espacial dos sensores e na caixa interrogadora usada. Normalmente, a resolução espacial de cada sensor é de 1 a 10 metros. A detecção distribuída é realizada enviando um pulso de luz por uma fibra e interpretando a luz retroespalhada desse pulso. Olhando para a retroespalhamento Rayleigh, Brillouin e Raman, é possível detectar acústica, deformação/temperatura e temperatura, respectivamente. A detecção distribuída pode substituir a integração frequentemente complicada e dispendiosa de centenas ou milhares de sensores separados em uma única solução contínua.

Existem três tipos principais de aplicações de detecção distribuída.

  • Com a detecção acústica distribuída (DAS), microfones “virtuais” são distribuídos ao longo de uma fibra. O número de microfones é baseado em uma combinação de resolução espacial, distância e largura de pulso. Dependendo do fornecedor, cada interrogador tem um alcance típico de 30 a 50 quilômetros. Vários interrogadores podem ser ligados em rede, o que dá a uma única operadora milhares de quilômetros para monitorar.
  • Na detecção de temperatura distribuída (DTS), termômetros “virtuais” são distribuídos ao longo de uma fibra. A DTS pode ter uma faixa de 10 a 100 quilômetros, resolução espacial de 1 a 5 metros, tempo de medição de 2 a 30 minutos e precisão de medição de temperatura entre < 0,5 graus a < 5,5 graus Celsius. Lembre-se de que o alcance, a resolução espacial, o tempo de medição e a precisão da temperatura são interdependentes.
  • A detecção de deformação distribuída (DSS) inclui medidores de deformação “virtuais” distribuídos ao longo de uma fibra. Usando um sistema baseado em Brillouin, é possível, com algumas soluções, medir a deformação em uma faixa de mais de 65 quilômetros, resolução espacial de aproximadamente 1 metro e uma resolução de deformação de menos de 10 microtensões.

Conforme observado acima, em uma rede de sensores distribuída, a luz retroespalhada pode ser dividida em três componentes: Rayleigh, Brillouin e Raman.

O retroespalhamento Rayleigh é usado principalmente para aplicações acústicas distribuídas. Sinais acústicos ou ondas sonoras que impactam a fibra causam pequenas mudanças no índice de refração. Essas alterações podem ser detectadas com o retroespalhamento Rayleigh ao usar um refletômetro óptico coerente no domínio do tempo (COTDR). A fibra óptica monomodo padrão é normalmente usada.

O retroespalhamento Brillouin é usado para medições de deformação e/ou temperatura. Quando a fibra está sob tensão, uma mudança de frequência Brillouin pode ser detectada e analisada. É usado o refletômetro óptico no domínio do tempo Brillouin (BOTDR) ou, para uma detecção aprimorada, pode ser usado um analisador de domínio de tempo-óptico Brillouin (BOTDA). A fibra óptica monomodo padrão é normalmente usada.

O retroespalhamento Raman é usado principalmente para aplicações de detecção de temperatura. Para detectar mudanças de temperatura, são comparados o pico Raman Anti-Stokes, que é dependente da temperatura, e o pico Raman Stokes, que é quase independente da temperatura. A temperatura é determinada com base no delta entre os dois. Para distâncias mais curtas, a fibra multimodo padrão é normalmente usada.

Visão geral da indústria

De acordo com a Future Market Insights, os segmentos de mercado de petróleo e gás são os principais impulsionadores do crescimento das redes de sensores distribuídos e dominam o mercado global de sensores de fibra óptica distribuídos. A tecnologia pode ser usada, por exemplo, em aplicações de poços e em dutos acima e abaixo do solo, para detecção e prevenção de vazamentos. A tecnologia também é valiosa no segmento de segurança, para aplicações de segurança de perímetro.

Geograficamente, espera-se que a América do Norte seja o maior mercado para sensores distribuídos, e o sensor de temperatura deve liderar a categoria de aplicação.

As redes de sensores distribuídos são valiosas em uma variedade de aplicações, incluindo infraestruturas para prevenção e detecção de vazamentos em dutos, sistemas de petróleo e gás e monitoramento de poços.

DAS, DTS e DSS são todas apropriadas para prevenção e detecção de vazamento em dutos. Uma rede DAS pode localizar vazamentos ao longo de um gasoduto a partir do ruído criado quando o líquido ou gás se move através de um pequeno orifício. O vazamento também pode criar uma onda de pressão negativa, gerada a partir do diferencial de pressão no local do orifício, que viaja ao longo do comprimento da tubulação e é detectada.

Uma rede DTS pode detectar mudanças na temperatura do solo ao redor das linhas de gás de alta pressão, por meio do Efeito Joule-Thomson. E usando redes DSS, um vazamento de uma linha de gás de alta pressão pode fazer com que a temperatura do solo mude por meio do Efeito Joule-Thomson, bem como fazer com que o solo se agite. O movimento do solo nas proximidades do oleoduto também pode ser detectado por atividade sísmica ou geológica.

Uma rede DTS pode detectar mudanças na temperatura do solo ao redor das linhas de gás de alta pressão, por meio do Efeito Joule-Thomson. E usando redes DSS, um vazamento de uma linha de gás de alta pressão pode fazer com que a temperatura do solo mude por meio do Efeito Joule-Thomson, bem como fazer com que o solo se agite. O movimento do solo nas proximidades do oleoduto também pode ser detectado por atividade sísmica ou geológica.

Redes de sensores distribuídos também podem ser usadas para pontes, barragens e diques, alarme e monitoramento de incêndio, concessionárias de energia, monitoramento de umbilicais, aplicações ferroviárias e edifícios comerciais. Além disso, DAS, DTS e DSS podem ser usadas para monitorar sistemas submarinos (como linhas de fluxo, dutos e tiebacks submarinos). As redes também são adequadas para segurança de perímetro e proteção de ativos, tais como aplicações de serviço público (água, energia, comunicações), fronteira, industrial (petroquímica, refinaria) e transporte (rodoviário, ferroviário, porto, aeroporto).

Todas as indústrias precisam de normas. Elas ajudam a garantir compatibilidade e interoperabilidade e também ajudam a simplificar o desenvolvimento de produtos. No geral, existem poucas normas de detecção por fibra óptica distribuída, embora várias tenham sido publicadas.

  • IEC 61757-1 Sensores de fibra óptica – Parte 1: Especificações gerais
  • IEC 61757-1-1 Sensores de fibra óptica – Parte 1-1: Medição de deformação – Sensores de deformação baseados em grades de Bragg de fibra, Edição 1.0, 02-2016
  • IEC 61757-2-2 Sensores de fibra óptica – Parte 2-2: Medição de temperatura – Detecção distribuída, Edição 1.0, 05-2016
  • SEAFOM-MSP-01 – Especificação de medição para detecção de temperatura distribuída, janeiro de 2016

Para proporcionar conscientização sobre os benefícios das tecnologias de detecção óptica, formou-se uma nova associação comercial, a Fiber Optic Sensing Association (FOSA). A missão da associação é “educar a indústria, o governo e o público sobre os benefícios do uso de tecnologias avançadas de detecção baseadas em fibra óptica para melhorar a segurança pública, promover a segurança de instalações e infraestrutura críticas e proteger o meio ambiente”. A FOSA foi lançada em abril de 2017 e teve a sua reunião inaugural em maio.

 

Componentes da rede de sensores distribuídos

Como em outras redes, uma rede de sensores distribuídos contém componentes ativos (fonte/interrogador) e passivos (cabo de fibra ótica, hardware e conectividade). Ao selecionar os componentes do sistema, os seguintes fatores devem ser considerados.

  • Um projeto de cabo compacto e robusto, capaz de ser implantado em várias condições de instalação, incluindo diretamente enterrado, armado e aéreo
  • Projeto de abertura e fibra sólida incorporada, para permitir deformação e sensibilidade acústica
  • A Fiber Market Insights prevê que o mercado de detecção por de fibra óptica crescerá a uma taxa de crescimento anual composta de 10,4% até 2026. O pesquisador espera que a detecção por temperatura lidere a categoria de aplicação.
  • Opções de projeto flexíveis, com uma variedade de propriedades de material e fibra, dependendo dos requisitos da aplicação
  • Opções de cabos leves para facilidade de instalação

As redes de detecção distribuídas estão crescendo em número e podem fornecer benefícios em várias aplicações, como a imunidade da fibra óptica à interferência eletromagnética quando usada como meio de detecção. Em aplicações industriais e de manufatura, onde as condições podem ser adversas e o tempo de atividade e a confiabilidade são essenciais, as redes permitem o monitoramento contínuo e fornecem análises críticas que podem ajudar a detectar problemas potenciais antes que eles ocorram.

Neste artigo, você aprendeu sobre os diferentes métodos de detecção, como a tecnologia funciona, os diversos benefícios e as suas possíveis aplicações. A detecção de acústica, temperatura e deformação distribuída se aplica a muitos dos mesmos setores verticais onde a fibra óptica é usada para comunicações.

Nos últimos 10 anos, a tecnologia amadureceu e agora é usada para monitorar milhares de quilômetros de dutos, milhares de poços subterrâneos de petróleo e gás e muito mais. Com o mercado de detecção por fibra óptica crescendo a uma taxa composta de crescimento anual de 10,4% ao ano de 2016 a 2026, a o mercado, as aplicações e as soluções continuarão amadurecendo.

Com a criação da Fiber Optic Sensing Association, a detecção por fibra tem tudo o que precisa para ajudar a educar a indústria e o governo, além de acelerar a adoção da tecnologia. Mesmo que, através deste artigo, tenha sido a primeira vez que você ouviu falar sobre detecção por fibra óptica distribuída, provavelmente não será a última.