Distributed sensing cable in industrial environments | Optical Communications | Corning

Cable de detección distribuida en entornos industriales

Cable de detección distribuida en entornos industriales

La detección puede adoptar una de varias formas tecnológicas y se puede utilizar en muchas aplicaciones.

por Matt Miller

Las redes de hoy son más exigentes que nunca — siempre activas, siempre confiables y sin tiempo de inactividad, independientemente de la aplicación o el entorno. En lugar de responder a los problemas a medida que ocurren, los propietarios y operadores buscan formas de administrar su infraestructura de manera proactiva. ¿Cómo se pueden detectar y resolver los problemas antes de que sucedan, de modo que se garantice la confiabilidad y se elimine el tiempo de inactividad?

Imagine poder detectar de forma continua, precisa y en tiempo real, pequeños cambios acústicos, de temperatura y/o voltaje en cualquier lugar a lo largo de un cable óptico en un entorno de planta al aire libre. Y, dependiendo de la unidad interrogadora o fuente láser utilizada, tener la capacidad de detectar varios eventos ambientales a distancias de unos pocos a decenas de kilómetros, con una gran cantidad de sensores “virtuales” distribuidos a lo largo del camino. Esto es posible con el uso de fibra óptica como medio de detección intrínseco.

Entonces, ¿cómo funciona la tecnología? ¿Cuáles son los beneficios y qué aplicaciones son posibles? Comenzaremos con una breve historia antes de explicar los distintos tipos de redes de sensores de fibra.

Detección: una breve historia

Hace más de 50 años, se presentó la primera patente que consideraba el uso de fibra óptica como una forma de medir eventos ambientales. La patente US 03327584, concedida en 1967, describe un haz de fibras que iluminaría simultáneamente una superficie y también capturaría la luz reflejada. A principios de la década de 1980, se utilizaron sistemas de matrices de sensores acústicos de fibra óptica para matrices ligeras de apertura amplia (LWWAA) para submarinos de la clase Virginia, matrices remolcadas y varios sistemas de vigilancia.

El uso de detección de fibra óptica para el monitoreo dentro/debajo del pozo en el sector del petróleo y el gas se ha venido realizando durante los últimos 20 años. En la década de 2000, se utilizó la detección de temperatura distribuida, seguida del uso de la detección acústica distribuida en la década de 2010. Si bien se reconoce que la tecnología genera valor en muchos casos, está lejos de ser implementada en todos los pozos. Sin embargo, existe la promesa de que la detección de fibra se convertirá en el estándar en ciertas aplicaciones.

Durante la última década, la detección de fibra óptica distribuida se ha utilizado para detectar y prevenir fugas en oleoductos y gasoductos en tierra. A modo de ejemplo, en 2016, OptaSense firmó un contrato para proporcionar una solución de seguridad y detección de fugas en la tubería para el Gasoducto Transanatoliano de Gas Natural (TANAP). La solución monitoreará más de 1.850 kilómetros de ductos, así como la seguridad perimetral de todas las instalaciones. Actualmente, hay más de 15.000 kilómetros de oleoductos que están siendo monitoreados por tecnología de detección de fibra en todo el mundo.

Hay tres tipos de redes de detección de fibra.

Redes de sensores puntuales — en una red de sensores puntuales, cada sensor es distinto y debe conectarse de forma individual. Los sensores puntuales se utilizan a menudo en implantaciones de menor longitud. Comprender dónde se encuentran los sensores puntuales a lo largo de una ruta en particular es fundamental para interpretar correctamente los datos recibidos del entorno.

Redes de sensores casi-distribuidos — una versión de detección casi-distribuida incluye el uso de múltiples redes de Bragg de fibra (FBG), que están integradas en la fibra. El índice de refracción del núcleo de la fibra se modifica para que ciertas longitudes de onda de luz pasen mientras que otras se reflejan de regreso a la fuente. Cada FBG puede reflejar una longitud de onda específica, lo que hace que cada uno sea identificable a lo largo de la ruta de la fibra. En otras palabras, los FBG son como filtros de longitud de onda en línea que reflejan longitudes de onda específicas de regreso a la fuente, y se pueden emplear múltiples FBG en una sola ruta de fibra. Al igual que con las redes de sensores puntuales, comprender dónde están los FBG en relación con lo que se está detectando es fundamental para una interpretación adecuada de los datos.

Redes de sensores distribuidos — en una red de sensores distribuidos, el número de sensores a lo largo de una fibra óptica se distribuye y los números varían según la longitud del sistema, la resolución espacial de los sensores y la caja de interrogación utilizada. Normalmente, la resolución espacial de cada sensor es de 1 a 10 metros. La detección distribuida se logra enviando un pulso de luz a través de una fibra e interpretando la luz retrodispersada de ese pulso. Al observar la retrodispersión de Rayleigh, Brillouin y Raman, es posible detectar la acústica, la deformación/temperatura y la temperatura, respectivamente. La detección distribuida puede reemplazar la integración, a menudo complicada y costosa, de cientos o miles de sensores separados en una única solución continua.

Hay tres tipos principales de aplicaciones de detección distribuida.

  • Con la detección acústica distribuida (DAS), los micrófonos “virtuales” se distribuyen a lo largo de una fibra. El número de micrófonos se basa en una combinación de resolución espacial, distancia y ancho de pulso. Dependiendo del proveedor, cada interrogador tiene un alcance típico de 30 a 50 kilómetros. Se pueden conectar en red varios interrogadores, lo que le da a un solo operador miles de kilómetros para monitorear.
  • Con la detección de temperatura distribuida (DTS), los termómetros “virtuales” se distribuyen a lo largo de una fibra. La DTS puede tener un alcance de 10 a 100 kilómetros, resolución espacial de 1 a 5 metros, tiempo de medición de 2 a 30 minutos y precisión de medición de temperatura entre < 0,5 grados a < 5,5 grados Celsius. Recuerde que el rango, la resolución espacial, el tiempo de medición y la precisión de la temperatura son interdependientes.
  • La detección de deformación distribuida (DSS) incluye galgas extensométricas “virtuales” distribuidas a lo largo de una fibra. Usando un sistema basado en Brillouin, es posible, con algunas soluciones, medir la deformación en un rango de más de 65 kilómetros, una resolución espacial de aproximadamente 1 metro y una resolución de deformación de menos de 10 microesfuerzos.

Como se señaló anteriormente, en una red de sensores distribuidos, la luz retrodispersada se puede dividir en tres componentes: Rayleigh, Brillouin y Raman.

La retrodispersión de Rayleigh se utiliza principalmente para aplicaciones acústicas distribuidas. Las señales acústicas u ondas sonoras que impactan en la fibra provocan pequeños cambios en el índice de refracción. Estos cambios pueden detectarse con retrodispersión de Rayleigh utilizando un reflectómetro óptico en el dominio del tiempo coherente (COTDR). Normalmente se utiliza fibra óptica monomodo estándar.

La retrodispersión Brillouin se utiliza para mediciones de deformación y/o temperatura. Cuando la fibra está bajo tensión, se puede detectar y analizar un cambio de frecuencia de Brillouin. Se utiliza el reflectómetro óptico en el dominio del tiempo de Brillouin (BOTDR) o, para mejorar la detección, se puede utilizar un analizador óptico en el dominio del tiempo de Brillouin (BOTDA). Normalmente se utiliza fibra óptica monomodo estándar.

La retrodispersión de Raman se utiliza principalmente para aplicaciones de detección de temperatura. Para detectar cambios de temperatura, se comparan el pico Raman Anti-Stokes, que depende de la temperatura, y el pico Raman Stokes, que es casi independiente de la temperatura. La temperatura se determina en función del delta entre los dos. Para distancias más cortas, se suele utilizar fibra multimodo estándar.

Visión general de la industria

Según Future Market Insights, los segmentos del mercado de petróleo y gas son los principales impulsores del crecimiento de las redes de sensores distribuidos y dominan el mercado global de sensores de fibra óptica distribuidos. La tecnología se puede utilizar, por ejemplo, en aplicaciones de tuberías y pozos aéreos y subterráneos para la detección y prevención de fugas. La tecnología también es valiosa en la industria de la seguridad para aplicaciones de seguridad perimetral.

Geográficamente, se espera que América del Norte sea el mercado más grande de sensores distribuidos, y se espera que el sensor de temperatura lidere la categoría de aplicaciones.

Las redes de sensores distribuidos son valiosas en una variedad de aplicaciones, incluida la infraestructura de detección y prevención de fugas en tuberías, sistemas de petróleo y gas y monitoreo de pozos.

DAS, DTS y DSS son todas adecuadas para la prevención y detección de fugas en tuberías. Una red DAS puede localizar fugas a lo largo de una tubería debido al ruido creado cuando el líquido o el gas se mueven a través de un pequeño orificio. Las fugas también pueden crear una onda de presión negativa, generada a partir del diferencial de presión en la ubicación del orificio, que viaja a lo largo de la tubería y se detecta.

Una red DTS puede detectar cambios en la temperatura del suelo alrededor de las líneas de gas de alta presión a través del efecto Joule-Thomson. Y al usar redes DSS, una fuga de una línea de gas de alta presión puede hacer que la temperatura del suelo cambie a través del Efecto Joule-Thomson, así como también hacer que el suelo se mueva. El movimiento del suelo en las proximidades de la tubería también puede detectarse mediante actividad sísmica o geológica.

Las redes de sensores distribuidos también se pueden utilizar para puentes, represas y diques, alarmas y monitoreo de incendios, servicios de energía, monitoreo umbilical, aplicaciones ferroviarias y edificios comerciales. Además, DAS, DTS y DSS se pueden utilizar para monitorear sistemas submarinos (como líneas de flujo, ductos y conexiones submarinas). Las redes también son adecuadas para la seguridad perimetral y la protección de activos, como aplicaciones de servicios públicos (agua, energía, comunicaciones), fronterizas, industriales (petroquímicas, refinerías) y de transporte (carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos).

Todas las industrias necesitan estándares. Ayudan a garantizar la compatibilidad y la interoperabilidad, y también ayudan a simplificar el desarrollo de productos. En general, existen pocos estándares de detección de fibra óptica distribuidos, aunque se han publicado varios.

  • IEC 61757-1 Sensores de fibra óptica – Parte 1: Especificaciones generales
  • IEC 61757-1-1 Sensores de fibra óptica – Parte 1-: Medición de deformación – Sensores de deformación basados en redes de Bragg de fibra, Edición 1.0, 02-2016
  • IEC 61757-2-2 Sensores de fibra óptica – Parte 2-2: Medición de temperatura – Detección distribuida, Edición 1.0, 05-2016
  • SEAFOM-MSP-01 – Especificación de medición para la detección de temperatura distribuida, enero de 2016

Para crear conciencia sobre los beneficios de las tecnologías de detección óptica, se formó una nueva asociación comercial, la Fiber Optic Sensing Association (FOSA). La misión de la asociación es “educar a la industria, el gobierno y el público sobre los beneficios de utilizar tecnologías avanzadas de detección basadas en fibra óptica para mejorar la seguridad pública, promover la seguridad de las infraestructuras e instalaciones críticas y proteger el medio ambiente”. FOSA se lanzó en abril de 2017 y tuvo su reunión inaugural en mayo.

 

Componentes de la red de sensores distribuidos

Como en otras redes, una red de sensores distribuidos contiene componentes activos (fuente/interrogador) y pasivos (cable de fibra óptica, hardware y conectividad). Al seleccionar los componentes del sistema, se deben considerar los siguientes factores.

  • Un diseño de cable compacto y robusto capaz de implantarse en diversas condiciones de instalación, incluso enterrados directamente, armados y elevados
  • Diseño de apertura y fibra sólida incorporada para permitir la deformación y la sensibilidad acústica
  • Fiber Market Insights predice que el mercado de detección de fibra óptica crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,4% hasta 2026. El investigador espera que la detección de temperatura lidere la categoría de aplicación.
  • Opciones de diseño flexibles con una variedad de propiedades de materiales y fibras según los requisitos de la aplicación
  • Opciones de cable ligero para facilitar la instalación

Las redes de detección distribuidas están creciendo en número y pueden proporcionar beneficios en diversas aplicaciones, como la inmunidad de la fibra óptica a las interferencias electromagnéticas cuando se utilizan como medio de detección. En aplicaciones industriales y de fabricación, donde las condiciones pueden ser duras y el tiempo de actividad y la confiabilidad son esenciales, las redes permiten un monitoreo continuo y proporcionan análisis críticos que pueden ayudar a detectar problemas potenciales antes de que ocurran.

En este artículo, aprendiste sobre los diferentes métodos de detección, cómo funciona la tecnología, los diferentes beneficios y sus posibles aplicaciones. La detección de acústica, temperatura y deformación distribuida se aplica a muchos de los mismos sectores verticales donde se utiliza fibra óptica para las comunicaciones.

Durante los últimos 10 años, la tecnología ha madurado y ahora se utiliza para monitorear miles de kilómetros de tuberías, miles de pozos subterráneos de petróleo y gas y más. Con el mercado de detección de fibra óptica creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta del 10,4% anual de 2016 a 2026, el mercado, las aplicaciones y las soluciones seguirán madurando.

Con la creación de la Fiber Optic Sensing Association, la detección de fibra tiene todo lo que necesita para ayudar a educar a la industria y al gobierno, y acelerar la adopción de tecnología. Aunque esta es la primera vez que escuchas acerca de la detección de fibra óptica distribuida a lo largo de este artículo, probablemente no será la última.