Fiber to the Premises | FTTP Cable Network Products | Corning

FTTH: lleva la fibra al suscriptor

FTTH: lleva la fibra al suscriptor

FTTH o fibra al hogar es la instalación de fibra óptica realizada directamente al abonado, ya sea en unidades unifamiliares, unidades de viviendas múltiples y empresas para proporcionar acceso de banda ancha y de alta velocidad. El FTTH aumenta drásticamente la velocidad de la conexión y la confiabilidad de las redes de banda ancha en comparación con la infraestructura de cobre heredada.

Corning ayuda a los operadores de red a anticiparse a la demanda creciente de gran ancho de banda, para que puedan cumplir con las aplicaciones nuevas y emergentes con soluciones que aceleran la implementación, mejoran el desempeño de la red y reducen los costos. Nuestras innovaciones FTTH, desarrolladas con la participación directa de nuestros clientes, ya han entregado conectividad de fibra a más de 52 millones de hogares en todo el mundo.

Artículos, tendencias e información sobre FTTH

¿Su red está lista para el futuro?

¿Su red está lista para el futuro?

Cada día trae nuevos avances en la tecnología. ¿Su red está preparada para satisfacer las cambiantes y exigentes expectativas de los clientes? La evolución de su red es necesaria para mantenerse a la vanguardia de la creciente demanda de ancho de banda y lograrlo puede ser un gran desafío. En Corning estamos aquí para ayudarlo en cada paso del camino. Nuestros expertos pueden ayudarlo a crear y a ofrecer una estrategia clara para realizar la migración del cobre a la fibra y encaminarlo hacia el éxito a largo plazo.

Conocer más

Una historia de innovación

Fibra hasta el hogar: Una historia de innovación

Tal como lo hicimos hace 50 años con la invención de la primera fibra óptica de baja pérdida del mundo, Corning continúa transformando la forma en la que el mundo se conecta. Invertimos en la innovación de nuevos productos y tecnologías con nuestros clientes para garantizar que proporcionamos un mejor rendimiento de la red y una implementación más rápida, al mismo tiempo que reducimos el costo total de propiedad. Además de la tecnología, Corning está invirtiendo en expansiones de capacidad para garantizar un suministro confiable para nuestros clientes, así como en adquisiciones estratégicas para expandir nuestra cartera FTTx (Fiber to the X).

Conocer más

Networks

FTTx

La fibra hasta las instalaciones (FTTP - Fiber-to-the-premises) se ha utilizado como el término para las redes totalmente de fibra que brindan servicios a las instalaciones de los suscriptores, ya sea una casa individual, una empresa o un apartamento. Pero el alcance de la "premisa" es cada vez más amplio a medida que la fibra óptica se convierte en el medio preferido para llegar a los dispositivos de manera más profunda y más distancia que nunca en las redes. Aplicaciones genéricamente denominadas Fiber-To-The-X (FTTX), las nuevas aplicaciones “X” surgen cada año.

Hogar

Las implementaciones de fibra hasta el hogar (FTTH - Fiber-to-the-home) se han disparado a nivel mundial. A medida que el deseo de ancho de banda continúa creciendo, los operadores tradicionales de telecomunicaciones y cable, entidades gubernamentales y proveedores de servicios de Internet buscan soluciones económicas para llegar a los suscriptores con cable de fibra.

Saber más

Unidad

Fibra hasta la unidad (FTTU - Fiber-to-the-unit) a menudo se refiere a la unidad de vivienda, caracterizada por estar en una unidad de viviendas múltiples (MDU - Multi Dwelling Units).

 

Saber más

Acometida

Fibra hasta el punto de acometida (FTTC - Fiber-to-the-curb) a menudo se refiere a las arquitecturas de telecomunicaciones que admiten tecnologías xDSL. La fibra óptica, que no es completamente pasiva, penetra profundamente en la distribución de la red pero aprovecha el cableado de cobre de par trenzado existente para soportar la caída final a la electrónica activa del suscriptor.

 

Saber más

Small Cells

A medida que aumentaron las demandas inalámbricas, las estaciones base de macro torres alimentadas por fibra se convirtieron en fibra hasta la antena (FTTA - Fiber-to-the-antenna) que llega desde la torre hasta las cabezas de radio. A medida que prolifera  la red 4G/5G, los operadores dependerán en gran medida de una malla más amplia de "celdas pequeñas" para brindar una experiencia mejorada de banda ancha móvil a los usuarios finales. El medio preferido será la fibra... la densificación se convierte en "glassificación" en las implementaciones de fibra para celdas pequeñas (FTTSC - Fibert-to-the-Small-Cell).

 

Saber más

Escritorio

Las redes internas en las que la fibra se mueve más hacia la horizontal para desplazar las redes de área local (LAN) alimentadas con cobre, a menudo se denominan aplicaciones de fibra hasta el escritorio (FTTD - Fiber-to-the-desk) o de fibra hasta la zona. “Conectarlo solo una vez” para reducir el gasto de capital tiene empresas y propietarios de edificios que buscan invertir en aplicaciones convergentes donde los servicios celulares o Wi-Fi también están integrados en la construcción de LAN.

 

Saber más

Nodo

Fibra hasta el nodo (FTTN - Fiber-to-the-node) a menudo se refiere a las redes de fibra coaxial híbrida (HFC - Hybrid Fiber-Coaxial) de los operadores de cable que admiten el protocolo DOCSIS. La fibra alimenta nodos ópticos a eléctricos (O/E) en la distribución de acceso que convierte la señal para pasar por el cableado coaxial existente a los suscriptores. En aplicaciones de fibra profunda, las cascadas de amplificadores se reducen para mejorar el ancho de banda general y su rendimiento.

Saber más

Servidor

Con una mayor demanda en los centros de datos causada por la expansión masiva del Internet de las Cosas (IoT - Internet of Things) y sus requisitos tecnológicos asociados, la necesidad de administrar y almacenar datos de manera efectiva se volverá indispensable para el éxito de una empresa. Ya sea de propiedad total o subcontratada, la fibra es crucial para los requisitos de ancho de banda de ahora y del futuro.

 

Saber más

Negocio

Las oportunidades de fibra hasta el negocio (FTTB - Fiber-to-the-business) se están convirtiendo en ofertas de servicios muy lucrativas para los operadores de red. Con el servicio de la misma red óptica pasiva (PON - Passive optical network) que alimenta unidades unifamiliares (SFU - Single-family units) y unidades de viviendas múltiples (MDU - Multi-dwelling unit), las empresas requieren un mayor ancho de banda y a menudo, tienen un ingreso promedio por usuario (ARPU - Average revenue per user) más alto.

Redefiniendo la conectividad

Herramientas y recursos

Contáctenos

Para obtener asistencia, complete el siguiente formulario y uno de nuestros representantes se comunicará con usted.

Gracias!

Gracias por contactarnos. Un representante de Corning se comunicará con usted en breve acerca de su consulta. Si necesita asistencia inmediata, por favor, toda nuestra línea de servicio al cliente al +1 800-743-2675.

Compartir