Cada día trae nuevos avances tecnológicos. ¿Está su red preparada para satisfacer las cambiantes expectativas de los clientes? La evolución de su red para mantenerse a la vanguardia de la creciente demanda puede ser un desafío, pero estamos aquí para ayudarlo en cada paso del camino. Nuestros expertos pueden ayudarlo a crear una estrategia clara para la migración de cobre a la fibra ópitca y ayudarlo a llevarla a cabo para encaminarlo hacia el éxito a largo plazo.
Fibra óptica
Fibra óptica
Las fibras ópticas tienen ventajas operativas significativas sobre las redes de cobre, que incluyen...
Atenuación baja
La pérdida de señal o atenuación para los cables de cobre es mucho más significativa que en la fibra óptica. El cobre pierde el 94% de la intensidad de la señal en 100 metros vs. el 3% en la fibra óptica.
Sin interferencias virtuales
![]()
La interferencia y otros factores de ruido como EMI/RFI impactan al cobre y degradan su rendimiento, mientras que la fibra óptica es virtualmente inmune a ellos.
Casi imposible de intervenir
Los cables de cobre pueden ser intervendios facilmente, poniendo en riesgo la seguridad de la información y la de los usuarios. Mientras que es casi imposible intervenir la fibra óptica
Más resiliente
![]()
La fibra es más resistente que el cobre y proporciona una fuerza de tracción de 100 a 200 libras en comparación con las 25 libras del cobre.
Fuerte
![]()
Una fibra óptica de 2 mm de diámetro sería lo suficientemente fuerte para soportar el peso de un automóvil
Clara
Una sola hebra de fibra es 40,000 veces más clara que un diamante
Probada en campo
![]()
Se han desplegado más de mil millones de km de fibra óptica, suficiente para viajar alrededor del mundo 25,000 veces
Evolucione su red, transforme el mundo.
Learn more: Evolucione su red, transforme el mundo.Ultra-banda ancha de alta calidad
Ultra-banda ancha de alta calidad
Se requiere en el competitivo mercado de banda ancha y los proveedores de servicios de banda ancha que lo brindan se posicionan de manera eficiente logrando el éxito a largo plazo...
Economía de escala
![]()
La banda ancha de fibra está aumentando a nivel mundial con un 23% más entre 2017 y 2018, mientras que la banda ancha de cobre está en declive con un 7% menos con importantes implicaciones de economía de escala para los proveedores de banda ancha
Gastos operativos reducidos
Reducir los gastos operativos es fundamental para cualquier proveedor de servicios, dado que los gastos operativos pueden representar en algunos casos el 85% del costo total de propiedad de una red de acceso
Ingresos más altos
Un estudio encontró que el ingreso promedio por usuario (ARPU) de FTTH es un 46% más alto que el ARPU de DSL (Línea de suscriptor digital)
Infraestructura de fibra
Infraestructura de fibra
Brinda más que solo costos operativos más bajos… mucho más. En comparación con otras tecnologías de acceso, la fibra óptica ayuda a preparar una comunidad para el futuro.
Ciudades inteligentes
![]()
La presencia de infraestructura de fibra es fundamental para importantes iniciativas de ciudades inteligentes y 5G. En comunidades con menos de 50,000 residentes las iniciativas de ciudades inteligentes estuvieron presentes casi el 50% del tiempo cuando la infraestructura de fibra está presente, en comparación con solo el 5% cuando no hay fibra.
Crecimiento inteligente
La red 5G impulsará un crecimiento económico significativo y las comunidades que carecen de él estarán en desventaja. Las celdas pequeñas alimentadas con fibra ayudan a formar la columna vertebral de la red 5G y el 60% de las comunidades que tienen FTTH implementado ya están implementando celdas pequeñas en la actualidad, en comparación con solo el 33% de las comunidades donde no se implementa FTTH
Red inteligente
FTTH impulsa la red inteligente, proporcionando enormes beneficios a la comunidad. EPB de Chattanooga alimenta su red inteligente a partir de una implementación de FTTH y ha visto una reducción del 50% en los cortes de energía lo que le ahorra a su membresía $50 millones por año
Descargar folleto
Descargue este folleto para leerlo o consultarlo más adelante.
Contáctenos
Para obtener asistencia, complete el siguiente formulario y uno de nuestros representantes se comunicará con usted.