Richtlinie zu Konfliktmineralien | Nachhaltigkeit | Corning

Richtlinie zu Konfliktmineralien

Richtlinie zu Konfliktmineralien

März 2019

Hintergrund zu Konfliktmineralien

Als Konfliktmineralien werden die mineralischen Vorläufer der Metalle Tantal, Zinn, Wolfram und Gold (3TG) bezeichnet, die in geringen Mengen in praktisch allen elektronischen Produkten enthalten sind. Die Einnahmen aus dem Abbau dieser Mineralien in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) und neun Nachbarländern werden mit der Finanzierung von Gruppen in Verbindung gebracht, die extreme Gewalt und Menschenrechtsverletzungen begehen.

Gemäß dem Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act müssen börsennotierte Unternehmen in den USA, die Produkte herstellen, für die 3TG-Metalle (Tantal, Zinn, Wolfram und Gold) für die Funktionalität oder die Produktion des Produkts erforderlich sind, ihre Lieferketten bewerten und über die Herkunft dieser Materialien berichten. Corning Incorporated („Corning”) ist ein börsennotiertes Unternehmen und hat sich daher verpflichtet, dieses Gesetz zu befolgen.

Bei Corning ist die soziale Verantwortung des Unternehmens ein proaktives Engagement, um das Vertrauen unserer Stakeholder zu erhalten. Diese Verpflichtung trägt zu einer nachhaltigen wirtschaftlichen und ökologischen Entwicklung durch alle unsere Geschäftsaktivitäten bei - wie wir arbeiten, was wir verkaufen, wie wir spenden und wie wir unsere Mitarbeiter, die Gemeinden, in denen wir tätig sind, und die Gesellschaft insgesamt unterstützen. Jegliche Verbindung zwischen den in Corning-Produkten verwendeten Materialien und bewaffneter Gewalt oder Menschenrechtsverletzungen ist inakzeptabel.

Die soziale Verantwortung der Unternehmen ist ein wesentlicher Bestandteil von Cornings Erbe und ein wesentliches Element, um Wert und Vertrauen in unser Unternehmen zu schaffen. Sie ist auch eine Demonstration dafür, wie wir unser Werte leben, die den unveränderlichen moralischen und ethischen Kompass darstellen, der alles, was wir tun, leitet. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei Corning finden Sie hier.

Die 3TG-Lieferkette ist komplex und umfasst in der Regel viele Stufen zwischen Corning und den Schmelzhütten, die das Erz kaufen und zu Metallen verarbeiten. Das größte Risiko, dass Konfliktmineralien in unsere Lieferkette gelangen, besteht durch die Einkaufspraktiken dieser Schmelzhütten. Wir verlangen von unseren Lieferanten, dass sie 3TG für Cornings Produkte nur von Schmelzhütten beziehen, die den Responsible Minerals Initiative (RMI, früher Conflict Free Sourcing Initiative) Responsible Minerals Assurance Process (RMAP, früher Conflict-Free Smelter Program) einhalten, der ein Beschaffungsaudit durch Dritte erfordert. Um die Leistung der 3TG-Lieferanten zu überwachen, bewerten wir ihre Antworten auf die RMI 

Weitere Informationen über die Responsible Minerals Initiative finden Sie hier. Unsere im Rahmen unseres Programms für Konfliktmineralien durchgeführten Maßnahmen zur Sorgfaltsprüfung wurden so konzipiert, dass sie in allen wesentlichen Aspekten dem Rahmen der OECD-Leitlinien zur Sorgfaltsprüfung für verantwortungsvolle Lieferketten von Mineralien aus konfliktbetroffenen und Hochrisikogebieten entsprechen. 

Corning verlangt von seinen Lieferanten, dass sie unserer Aufforderung nachkommen, vollständige und genaue Vorlagen für die Berichterstattung über Konfliktmineralien vorzulegen und bei Bedarf weitere Due-Diligence-Prüfungen über die Herkunft von Konfliktmineralien in ihren Produkten durchzuführen, die an uns geliefert werden, um eine Angleichung der gesamten Lieferkette zu gewährleisten. Das Versäumnis, Corning diese Informationen auf Anfrage zur Verfügung zu stellen, kann zum Ausschluss aus dem aktiven Status als Corning-Lieferant führen.

Um Cornings frühere Berichte über Konfliktmineralien an die SEC einzusehen, besuchen Sie bitte die Seite SEC Filings auf Cornings Website. Wenn Sie Fragen an Corning haben, lesen Sie bitte unsere Kontaktinformationen. 

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN WERDEN IN GUTEM GLAUBEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND GELTEN ZUM ZEITPUNKT DIESER ERKLÄRUNG ALS KORREKT. SOWEIT ES DAS GELTENDE RECHT ZULÄSST, LEHNT CORNING JEGLICHE HAFTUNG AB, DIE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DEN INFORMATIONEN ERGIBT, EINSCHLIESSLICH JEGLICHER HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE, INDIREKTE, FOLGE- UND BESONDERE SCHÄDEN.