Im Jahr 2021 fügte Corning auf der Grundlage der von der Science Based Targets initiative (SBTi) entwickelten Leitlinien und im Einklang mit einem 1,5°C-Zukunftsszenario zwei weitere Ziele zu unserer Liste der Klimaverpflichtungen hinzu:
- Reduzierung unserer Scope 1- und 2-Treibhausgasemissionen (THG) um 30 % (absolut) bis 2028 im Vergleich zu einem Basisjahr 2021
- Reduzierung unserer relevanten Scope-3-Emissionen um 17,5 % (absolut) bis 2028 im Vergleich zu einem Basisjahr 2021
Obwohl Corning sich kürzlich verpflichtet hat, diese neuen Ziele dem SBTi vorzulegen, setzen wir damit lediglich die bereits seit über zehn Jahren laufende Arbeit am Klimaschutz fort:
Zunehmende Nutzung von erneuerbarer Elektrizität: Corning ist einer der größten Nutzer von Solarenergie in den Vereinigten Staaten. Laut dem jüngsten Bericht der Solar Energy Industries Association report (2019), belegt Corning den 18. Platz unter den Unternehmen in den Vereinigten Staaten und den zweiten Platz innerhalb des verarbeitenden Gewerbes bei der Nutzung von Solarenergie durch Unternehmen. Corning hat sich zu einer Vervierfachung des Einsatzes von Strom aus erneuerbaren Energien verpflichtet (Basisjahr 2018) und ist auf dem Weg zu 100 % erneuerbaren Energien in den nächsten Jahren in den USA, Kanada und Europa. Wir arbeiten mit Partnern zusammen, um die Herausforderungen bei der Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien in Asien und an anderen Standorten zu meistern, und gehen davon aus, dass wir die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien in diesen Regionen in den nächsten zehn Jahren erheblich steigern werden.
Investitionen in kohlenstoffarme Technologien: Durch Investitionen in neue Technologien sucht Corning nach Möglichkeiten, Erdgas durch kohlenstoffarme Brennstoffe zu ersetzen, um Glas zu schmelzen und Keramik zu brennen. Cornings globales Energiemanagement-Team hat ein Programm gestartet, um Geräte zu identifizieren und zu ersetzen, die derzeit Erdgas oder kohlenstoffreiche Brennstoffe verwenden, und sie durch elektrische Geräte zu ersetzen, die mit unserem zunehmend sauberen Strom betrieben werden.
Kontinuierlicher Fokus auf Energieeffizienz: Cornings Energiemanagement wurde von der U.S. Environmental Protection Agency im Rahmen des ENERGY STAR Programms acht Jahre in Folge ausgezeichnet. Corning optimiert weiterhin Prozesse, um den Energieverbrauch durch Anreizprogramme zur Identifizierung von Effizienzmöglichkeiten und den Austausch von Best Practices über Energiesparmöglichkeiten weltweit zu reduzieren.
Zusammenarbeit mit Lieferanten zur Verringerung der vorgelagerten Emissione: Corning hat seine Zulieferer erfolgreich in das Thema Nachhaltigkeit eingebunden, was zu einer verbesserten Sichtbarkeit und Einhaltung der Vorschriften geführt hat, wie z.B. zu einer erhöhten sozialen und ökologischen Verantwortung bei den Lieferanten der abgebauten Materialien. Die Lieferkettenorganisation des Unternehmens hat damit begonnen, Lieferanten zu identifizieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. So haben beispielsweise mehrere Corning-Unternehmen die Entfernung zwischen den Zulieferern und den Corning-Produktionsstätten reduziert, was zu einer Verringerung der Transportemissionen führt.
Integration von Nachhaltigkeit in unseren Innovationsprozess: Cornings neue Produktinnovationen konzentrieren sich zunehmend auf die Verringerung des gebundenen Kohlenstoffs in unseren Produkten und in den Produkten und Prozessen unserer Kunden. Corning arbeitet mit mehreren Kunden über Marktzugangsplattformen zusammen, um die THG-Reduktionsziele dieser Kunden zu erreichen. Mehrere Kunden haben Corning als Teil ihrer führenden Gruppe von Anbietern ausgewählt, um gemeinsam mit ihnen Programme zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen in ihrer Lieferkette zu entwickeln. Corning hat damit begonnen, von Dritten durchgeführte Lebenszyklusanalysen zu nutzen, um branchenweit anerkannte Berechnungen des verkörperten Kohlenstoffs zu erstellen. Das Unternehmen entwickelt auch Schätzungen der Treibhausgasauswirkungen, die in der frühen Phase der Entwicklung seiner Produkte verwendet werden können.
Gemeinsam mit unseren Partnern wird Corning weiterhin die globalen Treibhausgasemissionen im Einklang mit unserem Engagement für den Klimaschutz reduzieren.