Die Global Energy Management (GEM)-Teams in drei Corning-Werken in Reynosa, Mexiko, haben kürzlich den Wasserverbrauch ihrer Anlagen untersucht und Maßnahmen zur Reduzierung ergriffen.
Alle Teams haben die Wasserverschwendung in den Toiletten ihrer Werke in Angriff genommen und 2017 ältere Armaturen durch hocheffiziente Modelle ersetzt. RAM, ein Werk von Optical Connectivity Solutions (OCS), ersetzte bei allen Toiletten und Urinalen des Werks Griffspülungen durch Sensorspülungen und installierte wasserfreie Urinale. RCC, ein gemeinsames Werk von OCS und Optical Fiber & Cable, und RY1, ein OCS-Werk, installierten wasserfreie Urinale in Bürobereichen.
„Wir haben dieses Projekt aufgrund des hohen Wasserverbrauchs in unserem Werk durchgeführt”, so Cesar Guerra, Projektleiter bei RAM. „Da wir viele Mitarbeiter haben, ist dies ein wichtiges Thema. Stellen Sie sich vor, wie häufig die Toiletten täglich benutzt werden.”
Guerra sagte, er und sein Projektteam hätten 2016 den Wasserverbrauch im Werk analysiert und dabei Toiletten identifiziert, die zu viel Wasser verschwendeten.
„Da wir wussten, dass es wassersparende Technologien gibt, beschlossen wir, unseren Wasserverbrauch auf eine effizientere Weise zu senken”, erklärte er.
Der Austausch der alten Toiletten und Urinale spart pro Jahr fast doppelt so viel Geld, wie das Projekt gekostet hat. Die Toiletten verbrauchen weniger als ein Drittel der Menge, die vorher pro Spülung verbraucht wurde, und die neuen Urinale verbrauchen überhaupt kein Wasser mehr.
Eloy Moreno, Energiemanager und Facility Manager bei RCC, sagte, sein Team habe im Juni letzten Jahres mit der Suche nach Wassereinsparungen begonnen.
„RCC war auf der Suche nach Projekten zur Wassereinsparung. Nachdem wir eine Wasserstudie im Werk durchgeführt hatten, stellten wir fest, dass die Toiletten einen großen Anteil am Wasserverbrauch haben”, sagte Moreno.
Ende Juli 2017 waren die Bürobereiche von RCC mit neuen Urinalen ausgestattet, die schätzungsweise eine erhebliche Menge Wasser pro Jahr einsparen werden. Das Projekt wird sich durch die Einsparungen bei den Wartungs- und Wasserkosten in etwas mehr als einem Jahr amortisieren.
„Ein weiterer Grund für dieses Projekt war der Wunsch, umweltfreundlicher zu werden”, so Moreno. „Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, Wasser und Energie zu sparen.”
Das Team von RY1 schloss ein ähnliches Projekt ab, indem es wasserfreie Urinale in den Bürobereichen installierte, so Jorge Gonzalez, Energiemanager und Projektingenieur für den Standort. Die neuen Urinale des Werks sparen Tausende von Litern Wasser pro Jahr, und das Projekt amortisiert sich in weniger als einem Jahr.
Gonzalez nannte weitere Vorteile, die über Wasser- und Kosteneinsparungen hinausgehen: „Sie [die Urinale] erzeugen eine minimale Menge an Abwasser und eine minimale Menge an Wasser, das zur Aufbereitung weitergeleitet wird. Wasser, das dort nicht verbraucht wird, kann bei Bedarf an anderer Stelle eingesetzt werden.”
Die Projekte der drei Anlagen kosteten zusammen etwas mehr als 42.000 Dollar, sparen Corning aber fast das Doppelte pro Jahr ein. Die gesamte Wassereinsparung von fast einer Million Gallonen pro Jahr unterstützt das Ziel von GEM, Wasser in allen Corning-Anlagen zu reduzieren und zu recyceln.
Gonzalez sagte, dass diese Projekte „zu einer besseren Umwelt beitragen.”