New Yorker Werk arbeitet mit lokaler Organisation an einzigartigem Recycling-Projekt | Nachhaltigkeit | Corning

New Yorker Werk arbeitet mit lokaler Organisation an einzigartigem Recycling-Projekt

NY-Werk arbeitet mit lokaler Organisation zusammen

Die Nachhaltigkeitsbemühungen des Corning Life Sciences Werks in Oneonta, New York, reduzieren den Abfall und stärken gleichzeitig eine wichtige Partnerschaft mit der Gemeinde.

Ein Recyclingprojekt mit The Arc Otsego of Oneonta, einer gemeinnützigen Organisation, die Erwachsene mit Entwicklungsstörungen beschäftigt, hat dazu beigetragen, den Abfall im Werk in den letzten drei Jahren um fast 20 Prozent zu reduzieren. Jetzt werden mehr als 98 Prozent der gesamten Abfälle des Werks nicht mehr auf einer Deponie entsorgt, was zum Teil auf die Unterstützung der Mitarbeiter von Arc Otsego zurückzuführen ist.

„Dies ist die Art von Projekt, die uns alle stolz macht, ein Teil von Corning zu sein, wo unsere betrieblichen Ziele positive Auswirkungen auf unsere Gemeinden und die Umwelt haben können. Das Team in Oneonta hat bewiesen, dass die Art und Weise, wie wir unsere Geschäfte führen, genauso wichtig ist wie das, was wir erreichen”, sagte Daniel Santamatilde, Direktor für Produktion und Lieferkettenbetrieb bei Corning Life Sciences.

Das Werk begann seine Partnerschaft mit The Arc Otsego im Jahr 2010. Damals sortierten die Mitarbeiter von Arc Otsego Abfälle aus der Produktion von Kunststoff-Laborgeräten für die biomedizinische Forschung und für Labore aus und schickten sie zum Recycling an einen Dritten.

Die Bemühungen wurden 2017 verstärkt, als Corning in den Büros von The Arc Otsego in Oneonta eine Schleifmaschine installierte und mehrere Mitarbeiter von Arc Otsego im Zerkleinern des Kunststoffabfalls schulte, der nun zur Wiederverwendung an das Corning-Werk zurückgeschickt wird. Die Wiederverwendung von Materialien im Vergleich zum Recycling hat erhebliche Vorteile, wie z. B. Zeitersparnis bei der Suche nach Recyclingstellen, Senkung der Transport- und Materialkosten und Verringerung des Lagerbedarfs.

Der Großteil der Kunststoffabfälle des Werks wird nun wieder gemahlen und an Corning zurückgegeben. Der verbleibende Schrott, den Corning nicht wiederverwenden kann, wird weiterhin an Recycler außerhalb des Corning-Werks geschickt, sagte Steve Swanberry, ein leitender Projektingenieur und Projektleiter des Recyclingprogramms.

Normalerweise sortieren und zerkleinern 10 bis 12 Mitarbeiter von Arc Otsego an jedem Wochentag die Produktionsabfälle, obwohl an sehr arbeitsreichen Tagen bis zu 22 Mitarbeiter eingesetzt werden, so Patricia Knuth, Geschäftsführerin von The Arc Otsego.

Mitarbeiter von The Arc Otsego betreiben auch das Kundenrecyclingprogramm des Werks, das es den Kunden ermöglicht, überschüssige Produkte zurückzuschicken, die dann sortiert und oft im Büro von The Arc nachgemahlen werden.

„Unsere Partnerschaft mit Corning bietet nicht nur Menschen mit geistiger Behinderung und anderen Entwicklungsstörungen die Möglichkeit, produktiv zu arbeiten und dabei Fertigkeiten zu erlernen, sondern unterstützt auch die Gemeinschaft und die Umwelt, indem sie feste Materialien aus dem Abfallstrom heraushält”, sagte Knuth. "The Arc Otsego schätzt die Möglichkeit, mit Corning bei diesem wichtigen Vorhaben zusammenzuarbeiten.

Swanberry sagte, die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern von The Arc Otsego sei eine einzigartige berufliche Chance gewesen.

„Ich bin seit mehr als 30 Jahren immer wieder im Projektmanagement tätig, und bei Projekten geht es in der Regel um Geräte oder Prozesse - also um leblose Dinge”, sagte er. "Bei The Arc Otsego habe ich direkten Kontakt mit Menschen, die wirklich von diesem Programm profitieren, und zwar zur gleichen Zeit wie Corning. Das ist eine der lohnendsten Erfahrungen in meiner Karriere.”