How To Cable A Multitenant/Colocation Data Center

Introdução

O Gartner prevê que, até 2025, 80% das empresas migrarão totalmente dos data centers locais, com a tendência atual de mover cargas de trabalho para data centers multiusuários, hospedagem e nuvem, levando-as a desligar seu data center tradicional.

A maioria dos termos em telecomunicações pode ter dois nomes igualmente válidos, sem mencionar inúmeras siglas. O data center multiusuário ou espaço de colocation não é exceção. Neste artigo, vamos ficar com o MTDC, mas, independentemente do nome, esse espaço representa uma porcentagem crescente de data centers em todo o mundo.

Hoje estamos vivendo a tempestade perfeita, onde precisamos armazenar e gerenciar quantidades crescentes de dados, ao mesmo tempo em que mantemos os recursos e o custo no mínimo. Mencionamos o requisito extra para escalar com flexibilidade? Manter um data center totalmente otimizado e, ao mesmo tempo, eliminar a latência, reduzir o tempo de inatividade e manter a conformidade com os padrões em constante evolução é um grande desafio. Inúmeras empresas respondem a essa necessidade com MTDCs. Eles se veem presos entre a necessidade de uma opção mais econômica e flexível do que um data center privado, mas também exigindo mais controle do que o oferecido pela nuvem.

O que é um data center multiusuário ou colocation?

“Um data center / colocation multiusuário é uma instalação de data center na qual uma empresa pode alugar espaço para servidores e outros hardwares de computação." Simplificando, um MTDC não é mais do que puro espaço que subloca espaço para um cliente e oferece suporte aos requisitos de construção, refrigeração, energia, largura de banda e segurança física. Historicamente, os clientes fizeram isso construindo seus próprios data centers, mas o mercado agora mudou para uma parcela considerável de clientes corporativos privados que utilizam MTDCs para hospedar e gerenciar suas instalações de data center. Eles alugam por rack, gabinete, gaiola ou um data hall inteiro.

A terceirização para um MTDC pode ser toda ou parte da solução de data center de uma empresa. Muitos clientes utilizam o modelo de TI híbrida. Isso significa que uma organização fornece e gerencia alguns recursos internamente (construindo seu próprio data center), ao mesmo tempo em que usa um MTDC ou serviço baseado em nuvem para suas outras necessidades de armazenamento de dados. Isso pode ajudar os clientes a escalar conforme necessário ou mitigar riscos por meio de redundâncias. Pensando em mover seus dados para uma instalação do MTDC? Leia este artigo sobre como a instalação certa pode estar pronta para o futuro.

mtdc cabling figure
Escalonando com malha “Spine-and-Leaf”

1. Cabo de planta externa (OSP)

Para destacar adequadamente como cabear um MTDC, começaremos com as opções de OSP que um MTDC pode ter que fazer. Para simplificar, vamos nos concentrar em aplicativos de modo único (com base nas distâncias que temos visto) com três famílias de cabos que podem ser usados de forma intercambiável. Há um cabo tube loose, que é o que a maioria da comunidade está familiarizada, já que existe há 40+ anos. Se você estiver abaixo da contagem de 144 fibras, o Loose tube é perfeitamente adequado. Qualquer coisa acima de 144 faz a diferença nos tempos de emenda em relação ao cabo de fita começar a se tornar um fator maior. Agora, se estamos começando a obter contagens de fibra acima de 288, um modelo de cabeamento de fita começa a fazer mais sentido para os negócios.

Existem duas soluções OSP que são especialmente relevantes no espaço MTDC. Os microdutos são um ótimo modelo de "pagamento conforme o crescimento" para MTDCs, enquanto as interconexões de data center oferecem as densidades extremas necessárias para conectar vários campi de data center.

Os microdutos são conduítes de plástico miniaturizados que subdividem o espaço interno do duto em compartimentos menores, dentro dos quais os microcabos podem ser instalados por sopro, jateamento ou empurrão. Se você estiver usando um sistema de dutos com vários caminhos, o microcabeamento permite que você comece a atingir densidades mais extremas. Outra maneira pela qual os microdutos são de interesse para os MTDCs é que eles podem ter caminhos fisicamente separados para cada inquilino e ainda escalar de forma flexível à medida que colocam os clientes online.

Liderado pelos campi de data center de hiperescala, o aplicativo de interconexão de data center emergiu como um segmento importante no cenário de rede. Os MTDCs estão adotando rapidamente essa solução e começaram a conectar vários edifícios, entre os quais exigem largura de banda adequada. O que isto significa? Bem, agora as apostas são maiores, pois qualquer erro compromete não apenas algumas fibras, mas pelo menos 288. Não há como contornar o fato de que altas contagens de fibras + risco aumentado = tempo de instalação aumentado. Para obter mais informações sobre o que está causando o crescimento no espaço de interconexão do data center, leia este artigo.

2. Meet-Me Room

Uma sala Meet-Me-Room também pode ser chamada de sala de telecomunicações, sala de entrada ou sala de operadora. Esta é a seção de um data center onde o cabo de planta externa é terminado antes de sair para a área de distribuição principal ou gaiola. Terminações de campo e acordos de nível de serviço rígidos resultam em uma margem de erro menor. Em um nível alto, o maior objetivo de um MTDC é mitigar o risco. O tempo de inatividade da rede pode variar de um usuário final irritado a uma responsabilidade de vários milhões de dólares.

Na meet-me room, um MTDC faz a transição do caboda planta externa para o cabo de planta interna. As soluções tendem a ser terminadas em campo e dependem de splicers fornecidos pelo MTDC ou terceirizados. É importante utilizar uma solução que otimize a eficiência da emenda, tanto para aumentar a facilidade de implantação quanto para diminuir os custos de mão de obra. Se as contagens de fibra que entram no MTDC são de baixa densidade, então as emendas de fibra única, mecânica ou de fusão, fazem sentido.

Considerando a ênfase no risco no espaço MTDC, a emenda de fusão faz mais sentido, pois oferece melhor proteção contra falhas de cabos e sinais fracos. Se estivermos olhando para contagens de fibras mais altas entrando na sala de encontros, as economias de escala nos direcionariam para a emenda de fusão em massa. Dar um passo atrás para procurar um fabricante que ofereça uma variedade de opções de terminação de campo é fundamental para atender às necessidades de MTDCs individuais.

Em uma nota complementar às soluções, muitos MTDCs não conseguem aumentar sua equipe de instalações com rapidez suficiente e isso resulta em uma força de trabalho relativamente novata. Procure um fabricante que ofereça treinamento em todos os tipos de implantações, desde a pré-fiação até a gaiola. É útil saber que os provedores de soluções podem oferecer uma variedade de serviços gratuitos, como examinar a lista de materiais ou serviço no local se algo não sair como planejado durante a instalação.

3. Área de Distribuição Principal

A área de distribuição principal também pode ser chamada de conexão cruzada e é o ponto central de distribuição do sistema de cabeamento estruturado do data center. A maneira mais fácil de mitigar o risco é seguir um caminho preventivo, mas o que isso significa? Ao investir em uma solução de cabeamento estruturado antecipadamente e utilizar uma área de distribuição principal para facilitar o cabeamento fácil (incluindo movimentos, adições e alterações), os clientes podem ficar online em menos de 2 ou 3 dias. Não importa quão bom seja o cabeamento da sua base, gastar tempo pegando diferentes comprimentos de jumper, splicers e outros equipamentos pode se tornar bastante estressante. A chave para minimizar essa pressão é investir em uma solução com conjuntos de produtos simplificados. Não quer rastrear vários comprimentos de jumper diferentes? Procure uma solução que exija apenas um comprimento de jumpers para todos os cenários de conexão cruzada em dois quadros.

A organização não é apenas benéfica para a mudança, adição ou alteração (MACs) dos clientes atuais, mas o cabeamento organizado também atrai usuários finais em potencial. Quando os MTDCs querem encontrar uma maneira de se diferenciar, que melhor maneira existe do que fazer tours com confiança aos clientes? Muitas vezes, essa é a primeira impressão e qualquer tipo de confusão pode ser o fator decisivo entre um contrato de vários anos e um e-mail dizendo que eles foram para outro lugar.

4. Gaiola ou Área enjaulada

A área enjaulada ou gaiola (caged área) é onde o usuário final abriga sua infraestrutura. Os principais desafios a serem enfrentados aqui são como os usuários finais normalmente são cobrados e quão bem a infraestrutura está configurada para o futuro. Olhando especificamente para a infraestrutura passiva, o objetivo é maximizar o espaço do rack para que haja menos espaço sendo ocupado e, portanto, menos a ser cobrado na gaiola. Com os clientes sendo cobrados por espaço e energia, a densidade da solução é a principal preocupação ao alugar espaço em um MTDC. Com densidades mais altas, há menos flexibilidade para fazer alterações – certifique-se de escolher uma solução que maximize a densidade e mantenha a facilidade de uso. Ao utilizar uma solução de quebra de porta, é possível densificar sua infraestrutura enquanto economiza energia. Isso permite que uma porta 40G atue como 4 portas 10G individuais, o que reduz o número de chassis e placas de linha em 2/3 (resultando em menos consumo de energia) e oferece uma redução no custo por porta para implantação.

Uma parte importante da busca pela solução certa é considerar o quão preparado e planejado um sistema está para o futuro. Existe uma grande quantidade de soluções de 2 e 8 fibras no mercado para fibras monomodo e multimodo. Como chegamos aqui? Bem, o cabeamento foi fácil durante a transição de 1G para 10G porque tudo estava operando em fibras duplex. Quando o mercado atingiu 40G, a vida ficou um pouco mais agitada. Pela primeira vez, a decisão entre 2 e 8 sistemas de fibra precisou ser reavaliada. Havia, e há, muitos fatores a serem considerados, como custo, aplicativos e o que o usuário está tentando fazer. Os MTDCs normalmente são executados em comprimentos que funcionam melhor com óptica paralela. Um benefício da óptica paralela vem do uso de uma metodologia de quebra de porta. Isso pode ajudar a triplicar as portas do switch, permitindo redes maiores ou mais hosts em relação à densidade do switch.

Tendências

No espaço MTDC, desde o cabo de planta externa até a área da gaiola, é importante oferecer soluções flexíveis para todos os tipos de aplicações. Novas tendências em computação de borda, 5G, realidade virtual, realidade aumentada e inteligência artificial estão impulsionando as necessidades de largura de banda de todos os segmentos de clientes. Ao alocar a quantidade correta de espaço na gaiola e antecipar as contagens de fibra que os clientes esperam, os MTDCs podem se diferenciar da concorrência. As empresas que se destacarão e ganharão participação nesse mercado são aquelas que investem proativamente em sua infraestrutura de cabeamento estruturado. Isso se tornará cada vez mais importante à medida que empresas e provedores de serviços criarem novas estratégias para crescer e expandir seus recursos e resultados de negócios digitais. Tendências futuras, como data centers de borda e 5G, recompensarão as empresas que oferecem instalações orientadas à interconexão à medida que novos aplicativos mudam a maneira como criamos, coletamos, processamos e analisamos dados.

Contate-nos hoje!

Para assistência imediata, preencha o formulário abaixo e um de nossos colaboradores entrará em contato.

Obrigado!

Obrigado pelo contato. Um representante da Corning entrará em contato com você em breve sobre sua dúvida. Se precisar de assistência imediata, entre em contato com nossa linha de ate.

Read More