Delivering Network Upgrades

Centro de dados multilocatário de camada 1: Oeste dos Estados Unidos

Centro de dados multilocatário de camada 1: Oeste dos Estados Unidos

Histórico

  • Um grande provedor de conectividade com mais de 150 data centers em 20 países.
  • O data center multilocatário (do inglês MTDC) precisava de uma atualização de infraestrutura – a confiabilidade da rede era uma das principais preocupações.
  • Rede com muitas interconexões, uma área de distribuição principal (MDA) separada e sala de reunião para segurança entre o pessoal da operadora e os funcionários do MTDC.
  • Grupo de operações globais, encarregado de garantir que as atualizações de rede aumentem a confiabilidade e a reputação da empresa.

Desafio

A gestão de cabos tornou-se um desafio na rede existente, fato que os tomadores de decisão estavam procurando remediar. A empresa instalou vários zipcords em uma cesta. Devido ao grande número de conexões (e, portanto, cabos), havia a preocupação de que algumas dessas conexões fossem comprometidas, afetando a confiabilidade geral. O tempo de inatividade traria consequências extremamente negativas para a satisfação do cliente e os resultados financeiros da empresa. A atenuação da rede também era uma preocupação importante, dado o grande número de cabos e conexões colocados em um espaço pequeno.

Atendendo às necessidades do MTDC

  • Infraestrutura de rede atualizada, sem interrupção ou tempo de inatividade.
  • Gestão simplificada de cabos e uma rede pronta para o futuro, que pode evoluir e ser escalada para atender às necessidades de mudança.

Solução

Os tomadores de decisão selecionaram uma solução da Corning – incluindo cabo óptico de alta contagem de fibras, conectores e hardware – para sua rede MTDC. A solução apresentou a fibra ótica monomodo ZBL ClearCurve® da Corning®, que proporcionou o melhor desempenho de macrocurvatura do setor, mantendo a compatibilidade com as fibras ópticas atuais.

Com a solução da Corning, a empresa teve a certeza de que sua rede poderia suportar as movimentações, adições e mudanças que ocorreriam em sua MDA, sem interrupção ou tempo de inatividade. Eles estavam tão confiantes nesses benefícios que planejaram promover a solução para seus clientes como uma camada adicional de segurança, diferenciando-se de outros MTDCs.

A empresa também valorizou os recursos de fabricação global e a rede de distribuidores da Corning, que podiam ser escalados para atender a todas as suas necessidades, onde quer que estivessem, simplificando a obtenção de produtos em um curto espaço de tempo.

No fim, este MTDC global implantou uma infraestrutura que atendeu às suas necessidades logo no primeiro dia, sendo flexível o suficiente para se adaptar às mudanças que inevitavelmente ocorrerão no futuro.

Veja o que pode ser feito em seu data center

Contate-nos hoje!

Para assistência imediata, preencha o formulário abaixo e um de nossos colaboradores entrará em contato.

Obrigado!

Obrigado pelo contato. Um representante da Corning entrará em contato com você em breve sobre sua dúvida. Se precisar de assistência imediata, entre em contato com nossa linha de ate.