常见问题 | 数据中心 | 光通信 | 康宁

常见问题

常见问题

为了您的方便,我们将数据中心常见问题分为四个方面。请从下面的快速导航选择到所需的部分。

通用问题

  • 什么是数据中心?

    数据中心是一栋建筑物或建筑物的一部分,其主要功能是容纳计算机机房及其支持区域。

  • 哪些 TIA 标准涵盖数据中心?

    TIA-942 是涵盖数据中心的 TIA 标准。

  • TIA-942 推荐了哪些物理线缆拓扑?

    TIA-942 推荐了星型拓扑。

  • 什么是星形拓扑?

    从一个中心点分布到不同电信线缆的拓扑。

  • TIA-942 中规定的四级冗余是什么?
    • 等级 1(基本)
    • 等级 2(冗余组件)
    • 等级 3(可同时维护)
    • 等级 4(容错)
  • 根据 TIA-942 推荐哪些光纤连接器?
    • 用一个或两个光纤连接的 LC 连接器
    • MPO 连接器,用于需要两个以上光纤的连接
  • 什么是 LC 连接器?

    LC(朗讯连接器)是一种光纤连接器。专为高密度连接而设计,并支持 SFP 和 SFP+ 收发器。

  • 什么是 MPO 连接器?

    MPO 是一种光纤连接器,用于带状光缆,具有4至24根光纤。专为高密度连接而设计。

  • 什么是设备配线区域 (EDA)?

    设备机架或机柜占用的电脑i机房空间。

  • 什么是主交叉连接?

    主交叉连接 - 主干布线的集中部分用于机械终端和管理骨干布线,提供设备室、入口设施、水平交叉连接和中间交叉连接之间的连接。

  • 什么是主配线区域 (MDA)?

    主交叉连接所在的数据中心中的空间。

  • 什么是存储区域网络 (SAN)?

    SAN 是一个高速网络,它使用光纤通道传输协议代表较大的网络用户将不同类型的数据存储设备与相关数据服务器互连。

  • 什么是电信间 (TR)?

    电信间 (TR) - 用于容纳电信设备、线缆端接和交叉连接的封闭空间。TR 是主干和水平布线之间的公认交叉连接。

  • 什么是结构化布线?

    结构化布线是一种线缆基础设施,提供有组织的、标准化的线缆网络,支持对网络进行简单的移动、添加和更改 (MAC)。

  • 什么是交叉连接?

    一个能够端接线缆元件及其互连或交叉连接的设施。

  • 什么是互连?

    用于连接主干线缆或水平线缆的结构化布线硬件。

  • 数据中心设计流程中的步骤是什么?
    • 全容量估算数据中心的电信设备、空间、电源和冷却要求。预测数据中心生命周期内未来的电信、电源和冷却趋势。
    • 向建筑师和工程师提供空间、电源、冷却、安全性、地板装载、接地、电气保护和其他设施要求。提供操作中心、装载码头、储藏室、过渡区域和其他支持区域的要求。
    • 协调来自架构师和工程师的初步数据中心空间计划。根据需要建议更改。
    • 创建设备平面图,包括为入口房间、主要分配区域、中间分配区、水平分配区、区域分配区和设备分配区放置主要房间和空间。为工程师提供设备的预期功率、冷却和地板装载要求。提供电信路径的要求。
    • 从工程师处获取更新的计划,将电信路径、电气设备和机械设备全部添加到数据中心楼层平面图中。
    • 根据数据中心现有和计划的未来设备的需求设计电信布线系统。

多租户数据中心

  • 什么是多租户数据中心?

    多租户数据中心 (MTDC) 也称为主机托管数据中心,是各种组织可以租用空间托管其数据的设施。MTDC 提供空间和网络设备,以最低的成本将组织与服务提供商连接起来。企业可以租用以满足各种需求 - 从服务器机架到完整的专用模块。使用可扩展性为数据中心提供了业务优势,而价格不高。

  • 什么是电信接入间?

    位于多租户数据中心,电信公司可以在其中物理地相互连接并交换数据。

  • 什么是笼区?

    使用网状墙、门、安全面板等在多租户数据中心建筑物内分隔的空间。

  • 什么是延迟?

    延迟是获取响应所需的时间。

  • 什么是云计算?

    云计算是在多个远程服务器上存储、管理和处理经常使用的计算机数据,这些服务器可以通过互联网访问。

  • 什么是私有云?

    私有云是专用云基础架构,根据单个企业的需求而设计。

  • 什么是公有云?

    公有云是一种多租户/共享基础结构,通常由第三方拥有和管理。

  • 什么是混合云?

    混合云是私有云和公有云服务在单个托管解决方案中的组合。

网络监控

  • 什么是网络监控?

    网络监视是使用一个系统,该系统持续监视网络的性能、使用情况、故障组件和外部威胁,并在出现潜在问题时进行通知。

  • 为什么选择网络监控?

    网络监控对于确保网络系统的成功至关重要,它可以自动检测和响应威胁和性能问题。

  • 什么是端口分接?

    端口分接是一种从实时数据链路中提取数据以启用网络监视的方法。

  • "TAP"代表什么?

    在电信行业,"TAP"不是官方首字母缩写词,但一些供应商为"TAP"一词创建了一个缩写"test/traffic access port 测试/流量访问端口"。"tapping"一词最初使用是由于连接和监测通信的监视性质。

  • 什么是耦合器?

    耦合器也称为分频器,是一种被动设备,它采用单个输入的光并将其划分为两个或多个输出。(它还可以采用两个或多个光输入,并将其组合到单个输出中。)

  • 什么是拆分比率?

    拆分比率是指实时流量接收器的输出功率与到监控设备的输出功率的百分比。例如,如果监控模块上具有 70/30 的拆分比,则 70% 的功率将连接到实时接收器,而 30% 的功率将连接到监控设备。

  • 从 TAP 端口到监控设备的最大距离是多少?

    由于监视器链路长度的限制,因此存在不相等的拆分和不同的监视设备接收器灵敏度,因此可支持的监视器链路长度按不同协议数据速率逐案处理。对于多模光纤通道应用,所有多模应用的监控链路最大距离不得超过20米直接监控设备互连。

数据中心架构