法律公告 | Corning.com

法律公告

法律公告

法律公告

以下公告适用于  www.corning.com  和  www.corninggorillaglass.com,使用这些网站需遵守本文所述的该等公告、条款和条件,以及所有适用法律。康宁公司有时会更新、修订这些公告或条款和条件。

材料使用限制

本网站由康宁公司(以下简称“康宁”、“我们”或“我们的”)所有和运营。www.corning.com 或康宁拥有、运营、许可或控制的任何网站上的任何材料,均不得以任何方式进行复制、转载、重印、上传、发布、传输或分发,在将所有版权和其他所有权声明保持原样的前提下,从任何计算机上下载一份材料副本,仅用于个人、非商业或家用的情况除外。出于任何其他目的修改材料或使用材料均违反康宁版权和其他所有权。明确禁止将任何该等材料用于任何其他网站或网络计算机环境中。

免责声明
本网站的材料"按原样"提供,没有任何明示或暗示保证。在适用法律允许的最大范围内,康宁公司不作出任何明示或暗示保证,包括但不限于对适销性和适合特定用途的暗示保证。康宁不保证材料所述的功能不会中断或完全无错误、缺陷会被纠正或本网站或服务器没有任何病毒或其他有害组件。在正确性、准确性、可靠性或其他方面,康宁不对使用本网站的材料或使用后果作任何保证或陈述。您(而非康宁)应承担所有必要服务、维修或纠正的全部费用。适用法律可能不允许排除暗示保证,所以上述排除声明可能不适用于您。

责任限制
在任何情况下,即使康宁或其授权代表已被告知发生该等损失的可能性,康宁或其任何子公司、员工、职员或代表也不对任何直接、特殊、间接、附带、惩戒、惩罚或后果性损失,或任何其他任何类型的损失负责,包括但不限于使用损失、利润损失或数据损失,无论是违约、侵权行为诉讼(包括但不限于过失)产生,还是因为或以与以下情况相关的方式导致:(i) 使用或不能使用本网站或本网站提供的内容、材料、软件、信息或交易,或 (ii) 因本网站的错误、遗漏或不准确之处,或本网站提供的内容、材料、软件、信息、产品或服务而提起的任何索赔,(iii) 因通过或从本网站购买或获得产品、数据、信息或服务,或接收信息或进行交易而产生的采购替代商品和服务的成本;(iv) 对您的传输内容或数据的未经授权访问或修改;(v) 任何第三方在我们网站上的声明或行为;或 (vi) 与我们的网站相关的任何其他事务。如不满意本网站和/或与网站相关的服务,您唯一的补救措施是停止使用本网站和/或这些服务。

适用法律可能不允许责任限制、暗示保证或上述某些损失的排除或限制,所以本责任限制条款可能不适用于您。如果发现本责任限制条款的任何部分因为任何原因而无效或无法执行,在此情况下,康宁对本应受到限制的累计责任总额不得超过十美元 ($10)。

版权声明

除其他明确标示的内容外,本网站上的所有内容,Copyright © 1994 - 2021 Corning Incorporated. 康宁保留所有权利。康宁网站上发布的文件可能包含其他所有权声明,或描述了康宁或第三方拥有的产品、服务、工艺或技术。请注意,发布这些文件并不意味着康宁授予使用康宁或任何第三方的任何版权、商标、专利或其他知识产权的许可。

商标

整个网站上可能会出现康宁公司和其子公司的以下注册商标:

12-PETTE、3.OPTICAL、3.OPTICAL WITH DESIGN、ACTIFI、ACCUTASE、ADVANTAGE、AFOP(风格化设计)、ALTOS、ARMORCAST、AVANT、AVANTGUARD、AXYGEN、AXYPET、BIOCENTRIX、BIOCOAT、BIOPETTE、CAC、CELCOR、CELLBIND、CELLCUBE、CELLGRO、CELLSTACK、CELLSTRIPPER、CLEARCURVE、CONSULTANT LINKUP、COOLCELL、CORNING、CORNING GORILLA GLASS NBT、CORNING IRIS、CORNING WARE、COSTAR、CPC、CW BY CORNINGWARE、DENSEPAK、DESK-LINK、DFX、DNA-BIND、DURATRAP、EAGLE XG、ECHO、ECLIPSE、EDGE8、ELITETOUCH、ELPLASIA、EPIC、FALCON、FASTACCESS、FDC、FIBER IQ、FIBRANCE、FIBRLOK、FLATMASTER、FLORA、FREEDM、FREEDM、FUSELITE、GENTEST、GILBERT、GMS、GORILLA、GPO、GPPO、HEPATOLINK、HEPGO、HPFS、HYBRIGRO、HYPERFLASK、HYPERSTACK、IC VOA(风格化设计)、INSECTAGRO、LAMBDA(风格化设计)、LANSCAPE、LEAF、MACOR、MASTERPIX、MATRIGEL、MAXYMUM RECOVERY (风格化设计)、MED-GAMMA、MED-X、MIC、MINIXTEND、MS2、MS2(风格化设计)、MULTI、MULTI-FLEX(风格化设计)、MULTIMAX、NATRIX、NETWELL、NU-SERUM、OPTIFIT、OPTISHEATH、OPTISNAP、OPTITAP、OPTITECT、OPTITIP、OPTIWAY、OPTOCOMMERCE、PBX、PGX、PHOTOBROWN、PHOTOBROWN EXTRA、PHOTOGRAPHY、PHOTOGRAPHY EXTRA、PYREX、PYREXPLUS、RIGIPLATE、ROTAFLO、RPDPASS、RPX、SABRE、SC-DC、SCHOLAR、SEARCHLITE、SEE THE LIGHT、SINCE 1958 CORNINGWARE、SLIC、SMF-28、SMF-28e、SMF-28e+、SOLO、SPECTRAMAX、SPIDERCLOUD、SPIN-X、STEMGRO、STEUBEN、STEMGRO、STRIPETTE、STRIPETTOR、SUPERSOMES、SYNTHEMAX、TBII、THE GLASS AGE、THERMOWELL、TRANSTAR-96、TRANSWELL、TROPEL、TXF、ULE、ULTRAEASE、UNICAM、VALOR、VARIOPTIC、VASCADE、VF-45、VOLITION、VSDN、WILLOW 和Trademark,  Trademark

整个网站上还可能会出现康宁公司和其子公司的以下商标:
ADVANCED-FLOW、AFR、ANYLAN、ASTRA、AUTOGRADE、CELL-TAK、CENTRISTAR、CENTRIX、CONCORE、CONSULTANT LINKUP、CORNING LOTUS XT、CRIMPLOK、DECKWORKS、DESK-LINK、E-CUBE、ELITETOUCH、EZ ACCESS、FIBER TO THE PEOPLE、FLUOROBLOK、G4PO、GLUTAGRO、GOSSELIN、HYBRIGRO、IMAG、INFINICOR、LAMBDA、LIVINGHINGE、LSE、MICROHSI、MOTOPET、NANOFLAT、NCLOSURE、NDR、NEBULA、NETWORK IQ、OPTIFIT、ORANGE(色彩)、PLATEMAX、PURAMATRIX、PURECOAT、SGG LUMICLEAN、SMF-28e+、SNAPWELL、STEP-R、STRIPWELL、SUPERCONTRYX、TBII、TRANSFECTAGRO、TRANSPORTOCELLS、ULTRAGAPS、ULTRAPOOL、VIRIDIAN、VISTA、VSDN和Trademark

美国国家技术奖章是美国商务部的商标。

本网站的所有其他商标都是其各自所有者的财产。

域外适用

除非另有说明,否则本网站公开可用部分的材料只能用于在美国推广康宁公司及其产品。除非另作说明,否则本网站由康宁公司在位于美国纽约的康宁办事处控制。康宁未表示本网站上的材料适合或可供在全球范围内使用。选择从其他位置访问本网站的用户属于主动操作,有责任遵守本地法律(如适用且在当地法律的适用范围内)。 

适用法律可能不允许执行上述免责声明,以及本法律公告的其他部分。 根据康宁的意图,本法律公告适用于所有用户,适用法律禁止的情况除外,在此情况下,本法律公告未受禁止的所有部分均适用。 

最近修订时间:2022 年 11 月