光通信技术 | 行业领先的光通信 | 康宁

改变世界的互联方式

自1970年发明低损耗光纤从而揭开通信革命的序幕以来,康宁持续创新,提升光纤网络的速度和容量,同时提供使网络部署更轻松、更具成本效益的创新。如今,我们正在为不断增长的细分市场提供光通信解决方案,例如5G网络的室内外部署和超大规模数据中心。

一束玻璃,万物互联。

一束玻璃,万物互联。

2020年是低损耗光纤问世的50周年,这项改变了人们互联方式的创新技术,堪称通信革命的基石。50年前的某个星期五下午,在康宁的一间实验室里,一束玻璃和一道炫光承载着世界踏上了一条不断创新的史诗之路。

光纤所塑造的网络将我们紧密相连,同时也赋予了未来无限可能。无论您是在世界的某个角落拨通电话,在平板电脑上下载视频,或是浏览当下的网页,光纤都能为您提供当今快节奏世界所需的流畅互联体验。

了解更多关于康宁光纤创新50周年的内容。

无缝的数据流动

无缝的数据流动

消费者对数据的需求日益激增,每隔几年都能实现翻倍增长,而当前的基础架构已无法满足快速增长的需求。康宁的光纤解决方案旨在为消费者和企业提供快速可靠的连接,无论何时,无论何地。借助光通信技术,人们能够日益便捷地访问视频、语音和信息。但这样还不够。由于如今的线上沟通比以往任何时候都要频繁,消费者甚至希望能在眨眼间实现数据交换。为满足这一需求,康宁正在针对5G网络和超大规模数据中心进行创新研发,使缓慢的速度和断连掉线成为过去式。

如今,大家都在为5G时代的到来做准备,而康宁对该领域的投入已经持续五十年。自从康宁的三位科学家于20世纪70年代发明光纤以来,我们不断创新,致力于实现当今时代所需的快速可靠的网络连接。康宁发明的光纤技术助推着5G网络的发展。

在室外空间,从3G、4G到5G的转变需要网络的致密化,即部署更多的光纤。由于5G信号的传输距离比3G和4G都短,为完全发挥其速度和其他可用性优势,配套的基础设施也需升级。Evolv™ Hardened Connectivity Solutions 是康宁的一项创新技术,能够将 5G信号扩展覆盖至更多地方,例如公园和市中心。

使光纤更贴近终端用户并非唯一的挑战。由于80%的移动流量源自或终止于室内空间,因此5G 信号也必须能够穿透物理屏障,例如墙壁。康宁很高兴接受这一挑战,将其成熟的 5G small-cell解决方案推向市场。

此外,未来的数据中心也需要我们光纤光缆解决方案的支持。我们正在研发玻璃技术,让交换机、路由器和服务器内的全光学化成为现实。

我们在光通信技术领域的战略优势

我们在光通信领域的战略优势

康宁的光通信解决方案是我们战略的最佳体现, 它运用到我们三项核心技术以及四个专业的制造及工艺平台。同时,我们也正采用四大制造及工艺平台之一的熔融制程,实现高速交换机、路由器和服务器之间的新型互联。

了解康宁是如何凭借其独特的集中投资组合来实现光通信的市场需求的。