[{"resourcePath":"/optical-communications/cala/es/home/products/fiber-optic-cable/outdoor-cables/altos.html","faqCategory":"Preguntas frecuentes acerca del Cable ALTOS® con tecnología FastAccess®","faqList":[{"answer":"La tecnología FastAccess es el innovador diseño de la cubierta del cable de Corning que permite a los instaladores quitar la cubierta del cable a mano, lo que reduce el tiempo de acceso en al menos un 50 por ciento y reduce drásticamente el riesgo general de daño a las fibras dentro del cable.","question":"¿Qué es la tecnología FastAccess®?"},{"answer":"Como resultado de la amplia retroalimentación de los clientes, hemos eliminado los aglutinantes que mantienen unidos los tubos de protección durante el proceso de fabricación de cables para cables de conducto/dieléctricos. Quitar los aglutinantes requiere mucho tiempo e implica el uso de herramientas afiladas que pueden dañar los tubos de protección si no se hace correctamente. Todos los beneficios y el rendimiento de nuestro cable ALTOS® con tecnología FastAccess permanecen, con la adición de una preparación del cable aún más rápida y potencialmente más segura.","question":"¿En qué se diferencia la tecnología Binderless FastAccess® de la tecnología estándar FastAccess®?"},{"answer":"No. Con las nuevas mejoras en la construcción del cable, se han eliminado los cordones, los aglutinantes y la cinta que bloquea el agua sin que se modifique su rendimiento.","question":"¿El cable de tubo suelto ALTOS con tecnología binderless FastAccess® contendrá un cordón de apertura?"},{"answer":"Si. Corning se enorgullece de presentar el cable de tubo suelto ALTOS® Lite con tecnología FastAccess®, nuestro primer cable blindado con tecnología FastAccess y la eliminación de los aglutinantes tradicionales. La versión blindada utiliza una película protectora delgada alrededor del núcleo que permite un nuevo e innovador procedimiento de acceso que elimina la extracción de la chaqueta y la armadura con un cordón de apertura y puede reducir los tiempos de acceso hasta en un 60%.","question":"¿Existe una versión blindada del cable con tecnología FastAccess®?"},{"answer":"Si. Sin embargo, el cordón de apertura no es para quitar la chaqueta y la armadura. El cordón de apertura se encuentra debajo de la nueva delgada protección de película alrededor del núcleo del cable que evita cualquier daño cuando el núcleo se jala a través de la armadura durante el procedimiento de acceso. El cordón permite una extracción rápida y sin problemas de la delgada película protectora.","question":"¿El cable de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess® contendrá un cordón de apertura?"},{"answer":"El rendimiento óptico, mecánico y físico de los nuevos cables cumple o supera todos los criterios de rendimiento estándar de la industria, al igual que los cables ALTOS estándar que se implementan en la actualidad. Todos los métodos y entornos de instalación estándar son aceptables, al igual que con nuestros cables ALTOS existentes.","question":"¿Cómo se compara el rendimiento del nuevo cable de tubo holgado ALTOS® con tecnología binderless FastAccess® y el cable ALTOS® Lite con tecnología FastAccess® con los cables ALTOS® tradicionales?"},{"answer":"No. Los dos cables más nuevos, el cable de tubo suelto ALTOS con tecnología FastAccess sin aglutinantes y el cable de tubo suelto ALTOS® Lite con tecnología FastAccess®, solo reemplazan el modo estándar tradicional como oferta principal para cables de tubo suelto ALTOS de 12 a 72 fibras.","question":"¿Corning está dejando obsoleto su cable ALTOS® estándar?"},{"answer":"No. Los dos cables más nuevos están disponibles en cables de 12 a 72 fibras, solo monomodo. Para los clientes que necesitan más de 72 fibras, los cables ALTOS tradicionales todavía están disponibles. Actualmente, ofrecemos cables de tubo suelto ALTOS con tecnología binderless FastAccess y cable de tubo suelto ALTOS® Lite con tecnología FastAccess® con fibra Corning SMF-28® Ultra únicamente.","question":"¿El cable de tubo holgado ALTOS® con tecnología binderless FastAccess® y el cable de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess® están disponibles en todos los tipos y recuentos de fibras?"},{"answer":"En este momento, las rayas de la chaqueta no estarán disponibles como opción.","question":"¿Puedo obtener franjas de chaqueta en el cable de tubo holgado ALTOS con tecnología binderless FastAccess o en el cable de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess®?"},{"answer":"Las opciones para impresión especial estarán disponibles en el primer trimestre de 2017. Esto se puede solicitar a través de su ingeniero de ventas de Corning o representante de atención al cliente. Al igual que con las ofertas actuales, las instrucciones especiales pueden afectar el costo y el tiempo de entrega.","question":"¿Todavía puedo obtener una impresión especial en la funda del cable?"},{"answer":"La cinta de bloqueo de agua se ha reemplazado con un polvo de bloqueo de agua igualmente eficaz que mantiene el nivel existente de rendimiento.","question":"¿Cuál es el mecanismo de bloqueo de agua del cable de tubo holgado ALTOS® con tecnología binderless FastAccess® y del cable de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess®?"},{"answer":"<p>Si. En la impresión de la chaqueta en el cable de tubo holgado ALTOS® con tecnología binderless FastAccess® leerá:</p><p>Cable ALTOS® con tecnología Binderless FastAccess®.</p><p>La chaqueta impresa en el cable de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess®:<br>ALTOS® Lite con tecnología FastAccess®.</p>","question":" ¿Notaré alguna diferencia al mirar los cables?"},{"answer":"El peso y el diámetro exterior del nuevo cable serán ligeramente menores que los del cable tradicional.","question":"¿Es diferente el peso de los cables nuevos?"},{"answer":"Las únicas herramientas necesarias para acceder al cable son un par de alicates de punta fina y alicates de corte lateral o de liniero diagonal. No se requieren hojas afiladas ni herramientas adicionales.","question":" ¿Qué herramientas se necesitan para pelar el cable?"},{"answer":"Si. Los cables están diseñados y probados según ANSI/ICEA S-87-640.","question":" ¿El cable de tubo holgado ALTOS® con tecnología binderless FastAccess® y el cable de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess® pasan todos los estándares de la industria?"},{"answer":"Ambos cables tienen una temperatura de funcionamiento de -40 ̊ a +70 ̊C (-40 ̊ a +158 ̊F) y una temperatura de instalación de -30 ̊ a +70 ̊C (-22 ̊ a +158 ̊F). Es lo mismo que el cable ALTOS tradicional con tecnología FastAccess.","question":"¿Cuál es el rango de temperatura para el cable ALTOS con tecnología binderless FastAccess y el cable de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess®?"},{"answer":"Sí, de acuerdo con los rangos de temperatura de funcionamiento e instalación mencionados anteriormente, el cable de tubo holgado ALTOS con tecnología binderless FastAccess y el cable de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess® funcionan exactamente igual que el cable estándar. El único cambio es la tecnología que rodea a los aglutinantes y el bloqueo del agua.","question":"¿Se puede instalar cable con tecnología FastAccess® en todos los espacios de aplicación al aire libre?"},{"answer":"Sí, de acuerdo con los rangos de temperatura de funcionamiento e instalación mencionados anteriormente, el cable de tubo holgado ALTOS con tecnología binderless FastAccess y el cable de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess® funcionan exactamente igual que el cable estándar. El único cambio es la tecnología que rodea a los aglutinantes y el bloqueo del agua.","question":"¿Se puede instalar cable ALTOS® con tecnología binderless FastAccess® y cable de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess® con equipo de inyección de cable?"},{"answer":"Deben usarse agarraderas de tracción de malla de alambre estándar, siguiendo los procedimientos del fabricante de la empuñadura de tracción.","question":"¿Qué tipo de agarraderas deben usarse con cables de tubo holgado ALTOS con tecnología binderless FastAccess o cable de tubo holgado ALTOS® Lite con tecnología FastAccess®?"},{"answer":"Si. El cable es compatible con el mismo hardware que se utiliza con los cables tradicionales de tubo holgado ALTOS.","question":"¿Funcionará el hardware que usa ojales para sellar con el cable de tecnología binderless FastAccess y el cable de tubo holgado ALTOS® Lite con FastAccess®?"},{"answer":"El cable es compatible con el mismo hardware que se utiliza con los cables ALTOS existentes.","question":"¿Cómo reacciona una tecnología binderless FastAccess de cables de tubo holgado ALTOS® y ALTOS® Lite con tecnología FastAccess® cuando se usa una pistola de calor para instalar en un cierre?"},{"answer":"No. El rendimiento es el mismo que con los cables ALTOS existentes.","question":"¿El uso de papel de lija para raspar la funda e instalar en cierres con cinta-B afecta el rendimiento del cable ALTOS con tecnología binderless FastAccess o ALTOS® Lite con tecnología FastAccess®?"}]}]
Para obtener información no cubierta por este documento, póngase en contacto con su ingeniero de ventas local de Corning.