코닝이 '유리와 함께하는 하루' 비디오 시리즈를 통해 첨단 유리 기술로 가능한 코닝의 비전을 제시한 것처럼 디자이너들 또한 영상에서 소개된 다양한 어플리케이션 구현하기 위해 유리를 사용하고 있습니다. 소재로서 무한한 가능성을 지닌 유리를 'Glass-A Clear Solution' 을 통해 만나 보실 수 있습니다. e-book 으로 읽기 원하시면 링크를 클릭해 주세요.
유리의 경이로움을 만나보세요
유리의 경이로움을 만나보세요
다양한 디자인이 가능한 유리
다양한 디자인이 가능한 유리
지난 160여년이 넘는 시간 동안, 코닝은 글라스와 세라믹 분야의 전문성을 통해 사람들의 삶을 변화시키고 있습니다.
1870년대 급속한 철도산업의 발전이 이루어지던 시기, 위험한 철도 신호로 인하여 사고가 빈번하게 발생했습니다. 이 시기, 코닝은 이러한 문제를 해결을 위한 솔루션을 제시한 기업으로 명성을 얻기 시작했습니다. 코닝은 가시 거리를 개선시키고 철도 여행의 안전성을 높이는 일관된 색상의 신호등을 제작하는 등 철도 산업에 있어서 혁신적인 기술을 고안했습니다.
그 이후로 코닝은 끊임없이 소재와 공정 전문성을 활용하여 기술적 난제를 해결하기 위해 노력하고 있습니다.
토마스 에디슨이 그가 발명한 전기를 상용화하기 위한 유리구가 필요했을 때, 코닝은 전기 필라멘트를 감싸는 투명하고 열에 강한 유리구를 개발했습니다. 코닝은 유리구 개발 뿐만 아니라 유리구를 대량생산할 수 있는 제조 공정을 개발하여 백열전구의 대중화에도 기여하였습니다.
1970년 미의회는 자동차 배기가스 감축을 골자로 하는 청정대기법(Clean Air Act)을 통과시켰고, 이러한 새로운 규제를 충족하는 신기술의 도입이 필요했습니다. 1972년 코닝은 셀룰러 세라믹 담체 개발에 성공하며, 이러한 규제를 만족시키는 솔루션을 선보였습니다.
통신 시스템 사용의 증가로 통신망을 대폭 늘려야하는 시기에, 코닝 과학자들은 세계 최초로 저손실 광섬유을 개발하고 통신 혁명을 일으켰습니다.
가장 최근에는, 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 모바일 기기용 손상에 강한 유리, 태양계의 가장 먼 곳 까지 탐험하기 위한 내열성이 뛰어난 유리를 개발했습니다.
혁신은 어려운 일입니다. 하지만 코닝은 유리에 대한 끊임없는 열정으로 사람들의 삶을 변화시키는 혁신을 이어가고 있습니다. 앞으로도 코닝은 우리가 알지 못하는 유리의 신비를 풀어, 이를 활용한 새로운 혁신을 이어갈 것입니다.
유리가 당신을 위해 무엇을 할 수 있을까요? 함께 찾아 보세요.
화학 강화된 유리
화학 강화된 유리
Corning® Gorilla® Glass는 소비자 가전 뿐만 아니라 자동차, 항공, 열차 등 다양한 분야에서 활용되고 있습니다.
커버 글라스 - 소통의 시작
뛰어난 손상 저항성과 우수한 광학적 특성의 Corning® Gorilla® Glass는 얇은 폼팩터와 결합하여, 전세계 약 45억대의 스마트폰, 태블릿 및 노트북에 사용되었습니다.
Gorilla Glass는 손가락과 디지털 세상 사이의 똑똑한 인터페이스를 넘어 우리가 가진 유리에 대한 일반적인 생각을 바꿔놨습니다. 유리는 아름답지만 강하고, 안정적이지만 여러 분야에 활용될 수 있으며, 우아하면서도 뛰어난 손상 저항성을 지닌 소재입니다. 이러한 유리의 놀라운 특성이 터치스크린을 넘어 유리의 새로은 디자인 가능성을 여는 시작점입니다.
그렇다면 어떤 점이 이러한 혁신을 현실로 불러냈을까요? 여기엔 코닝의 두가지 혁신이 숨어 있습니다. :
- 첫번째는 퓨전 공법입니다. 코닝의 독자적인 유리 성형 방식인 퓨전 공법은 표면 연마 및 가공 등 후속 공정이 필요 없는 우수한표면 품질의 제품을 생산합니다.
- 두번째, Gorilla Glass는 화학적 강화에 최적화된 알루미노 실리케이트 조성의 유리입니다. 이온교환방식으로 형성된 화학 강화 층은 손상 저항성이 뛰어난 유리 표면을 완성하게 됩니다.
퓨전공법과 이온교환방식의 강력한 결합이 손상 저항성과 스크래치 저항성이 뛰어난 세련된 모바일 기기를 완성하는 중요한 요소입니다.
이제 Gorilla Glass는 소비자 가전 분야를 넘어 투명성, 경량화, 내구성 및 심미성이 요구되는 다양한 분야에 활용될 수 있습니다.
화학 강화 유리
특수 유리 표면
특수 유리 표면
표면 과학 분야의 코닝의 혁신
평범한 일상적인 제품의 아주 특별한 기능
어린시절 우리는 표면의 이면을 보라고 교육받았습니다. 하지만 창의적인 새로운 유리 어플리케이션을 창조하는 디자이너들에게 표면이 주는 인상은 아주 중요한 요소입니다.
현재 사용되고 있는 옥외 디스플레이 유리는 내구성이 뛰어나고 가벼울지는 모르지만 밝은 햇빛에선 시인성이 떨어져 실용적이지 않습니다. 레스토랑 서버들이 사용하는 주문용 태블릿은 빈번한 부딪힘과 충격에 강해야 하고 깨끗하게 관리되어야 합니다.
코닝은 이런 다양한 문제점들을 해결해 나가고 있습니다.
코닝의 특수표면 분야 포트폴리오는 우수한 특성의 Corning® Gorilla® Glass를 기반으로 하고 있으며, 여기에 추가적인 기능과 특성을 더해 보다 실용적이고 창의적인 유리를 만들고 있습니다.
휘어지는 유리
휘어지는 유리
Corning® Willow® Glass는 전자 기기 및 다양한 현대적 디자인에 적합한 유리 소재입니다.
얇고 휘어지는 유리
언뜻보기에, 유리라고 믿기 어려울 수 있습니다.
종이처럼 자연스럽게 휘어지기 때문입니다.
일단 만져 보면 실크보다 부드럽습니다. 무결점의 아주 내추럴한 느낌입니다. 내구성 또한 뛰어납니다.
이러한 특성들의 결합을 통해 세상에서 가장 특별한 유리인 Corning® Willow® Glass를 개발했습니다.
여러분이 상상했던 것과 전혀 다른 종류의 유리는 고객들에게 영감을 불어 넣으며 우리가 상상했던 것과 전혀 다른 곳에 시도되고 있습니다. Willow Glass는 벽면과 부엌의 수납장 그리고 화이트 보드에도 사용되고 있습니다. 또한 전자 기기 내부 기판으로도사용될 수도 있습니다. 또한 구부려지고 커브드 된 웨어러블 기기의 가능성을 열고 있습니다.
아름다운 Willow Glass는 기술적 난제를 해결하고 있습니다. 가까운 미래에 Willow Glass를 활용한 다양한 아이디어를 만나 보실 수 있습니다.
얇고 휘어지는 유리

연속 롤투롤(roll-to-roll) 공정
연속 롤투롤(roll-to-roll) 공정
자세히 읽기복사 용지 한장 정도의 두께를 지닌 Willow Glass는 연속 롤투롤(roll-to-roll) 공정이 가능합니다. 신문 인쇄 방법과 비슷한 고온 롤투롤 공정을 활용하여, 제조사들은 비용은 절감하고 생산성은 높일 수 있게 되었습니다.
복사 용지 한장 정도의 두께를 지닌 Willow Glass는 연속 롤투롤(roll-to-roll) 공정이 가능합니다. 신문 인쇄 방법과 비슷한 고온 롤투롤 공정을 활용하여, 제조사들은 비용은 절감하고 생산성은 높일 수 있게 되었습니다.

Light-Diffusing Fiber
Light-Diffusing Fiber
Corning® Fibrance® sets unexpected places aglow
Unleashing brilliant design possibilities
As consumers, we all respond strongly to shapes. The subtle curve of a car dashboard…the tailored seams of a perfectly fit jacket…the classic silhouette of an electric guitar. They all inspire us to say, “Great lines.”
What if those lines suddenly came aglow with bright strands of color and light? What if that light seemed to come out of nowhere?
With Corning® Fibrance® Light-Diffusing Fiber, that’s exactly what happens.

More About Light-Diffusing Fiber
Illuminating unexpected places
Illuminating unexpected places
Fibrance Light-Diffusing Fiber is a glass fiber
optimized for thin, colorful, ambient lighting.
Fibrance Light-Diffusing Fiber is a glass fiber
optimized for thin, colorful, ambient lighting.
Glass Ceramics
Glass Ceramics
A sleek, contemporary material for a world of applications
A first cousin to glass, this innovative material is ready to take on tough new design roles
Glass-ceramic material – born in Corning labs in 1953 – is undergoing a revolutionary transformation.
Its clean, glossy surface and thermal-shock resistance have made it an enduring icon in kitchens around the world. And new innovations in lightweight glass-ceramics are emerging for designers looking for a tough material with a distinctive aesthetic flair.
Corning has a diverse portfolio of glass-ceramics with distinct properties to suit a wide variety of contemporary applications.
More About Glass Ceramics
What can glass do for you?

At Corning, our vision for glass is nearly limitless.
At Corning, our vision for glass is nearly limitless.
We believe that glass is at the heart of some of the most spectacular innovations shaping the modern world.
Creative thinkers from a broad range of industries continue to devise remarkable technologies to enhance our experiences, increase our convenience, improve our communication, and make our lives healthier and safer.
Glass – with remarkable properties not found in any other material – can help bring those innovations to life.
Let’s work together on yours.
Contact our Emerging Innovations Group at 607.974.9000 or innovate@corning.com to get started.
We believe that glass is at the heart of some of the most spectacular innovations shaping the modern world.
Creative thinkers from a broad range of industries continue to devise remarkable technologies to enhance our experiences, increase our convenience, improve our communication, and make our lives healthier and safer.
Glass – with remarkable properties not found in any other material – can help bring those innovations to life.
Let’s work together on yours.
Contact our Emerging Innovations Group at 607.974.9000 or innovate@corning.com to get started.