NVIDIA and Corning Announce Long-Term Partnership To Strengthen U.S. Manufacturing for AI Infrastructure

보도 자료
기업 커뮤니케이션
코닝, AI 인프라 구축 관련 미국 제조업 강화를 위해 NVIDIA와 장기 파트너십 발표
코닝, AI 인프라 구축 관련 미국 제조업 강화를 위해 NVIDIA와 장기 파트너십 발표
SANTA CLARA, Calif. and CORNING, N.Y. | Corning Incorporated | 2026년 5월 6일
코닝, 미국 내 광연결 솔루션 생산 역량 10배 확대, 제조 시설 3곳 신설 및 3천 개 이상의 양질의 일자리 창출 계획

캘리포니아 주 산타클라라, 뉴욕 주 코닝 — NVIDIA (NASDAQ: NVDA)와 코닝(NYSE: GLW)은 차세대 AI 인프라 구축에 필요한 미국 내 첨단 광 연결 솔루션 생산 기반을 대폭 확대하기 위한 다년간의 상업 및 기술 파트너십을 체결했다고 오늘 발표했다.

코닝은 AI 팩토리 구축 확대로 인해 급증하는 수요에 대응하기 위해 미국 내 광 연결 솔루션 생산 역량을 10배 확대하고 미국 내 광섬유 생산 역량을 50% 이상 확대할 예정이다. 이번 계획에는 노스캐롤라이나와 텍사스에 첨단 제조 시설 3곳을 신설하고 미국 내에서 3,000개 이상의 양질의 일자리를 창출하겠다는 내용이 포함된다.

코닝은 이러한 생산 역량 확대를 통해 하이퍼스케일 데이터 센터가  NVIDIA의 가속 컴퓨팅을 대규모로 구축하는 데 필요한 광 연결 솔루션을 공급한다. 최신 AI 워크 로드는 수천 개의 NVIDIA GPU를 요구하며, 이는 데이터가 전례 없는 속도와 규모로 이동할 수 있도록 하는 고성능 광섬유, 연결 솔루션, 그리고 포토닉스에 대한 폭발적인 수요를 의미한다. AI 팩토리가 점점 더 대형화되고 확산됨에 따라, 광 연결 기술은 AI 인프라의 핵심 구성 요소로 자리 잡고 있다. 코닝은 저 손실 광섬유를 발명한 기업이자 유리 과학 및 광물리학 분야의 글로벌 혁신 리더로서 이러한 수요에 대응할 수 있는 역량을 갖추고 있다.

젠슨 황(Jensen Huang) NVIDIA 창립자 겸 CEO는 “AI는 우리 시대 최대 규모의 인프라 구축을 이끌고 있으며, 미국의 제조업과 공급망을 재도약시킬 수 있는 한 세대에 한 번 있을 법한 기회를 제공하고 있다. 코닝과의 협력을 통해 우리는 첨단 광학 기술을 기반으로 컴퓨팅의 미래를 새롭게 정의하고 있다. 이는 지능이 빛의 속도로 이동하는 AI 인프라의 토대를 구축하는 동시에, ‘메이드 인 아메리카(Made in America)’라는 자랑스러운 전통을 한층 더 확장하고 발전시키는 과정입니다.”라고 말했다.

웬델 P. 윅스(Wendell P. Weeks) 코닝 회장, 최고경영자(CEO) 겸 사장은  “NVIDIA의 행보는 인공지능의 미래뿐만 아니라 미국의 첨단 제조업 인력 측면에서도 중요한 의미를 갖는다. NVIDIA의 이러한 의지는 미국 내 제조 기반 확장에 박차를 가하고 3,000개 이상의 양질의 일자리를 창출한다. 양사의 협력은 AI가 단순한 기술 이야기가 아닌 제조업의 이야기이며, 바로 이곳 미국에서 펼쳐지고 있음을 보여준다. 코닝은 NVIDIA와 함께 AI를 구동하는 핵심 기술이 미국에서 발명, 설계, 제조되도록 하고 있다”라고 밝혔다.

 

NVIDIA에 대하여

NVIDIA (NASDAQ: NVDA)는 인공지능(AI) 및 가속 컴퓨팅 분야에서 세계를 선도하는 기업입니다.

미래 예측 및 주의 문구

동 보도자료에 포함된 NVIDIA의 제품, 서비스, 기술의 장점, 영향, 성능, 가용성, 장단기 협력사 등 NVIDIA의 3자 계약과 관련한 기대, 기술 개발 관련 기대, AI 및 관련 산업에 대한 기대, 역사적 사실이 아닌 기타 진술 등의 문구들은 1933년 증권법 제27A조(개정)와 1934년 증권법 제21E조(개정)의 취지에 부합하는 미래예측 문구로 경영진의 믿음과 가정, 경영진이 현재 접할 수 있는 정보에 기반한 면책 조항이 적용되며 예상과는 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있는 리스크와 불확실성을 수반한다. 실제와 실질적으로 다른 결과를 초래할 수 있는 주요 요인으로는 글로벌 지정학적 여건, NVIDIA 제품의 생산, 조립, 패키징, 테스트와 관련된 제3자, 기술 개발 및 경쟁으로 인한 여파, 신제품 및 신기술 개발 또는NVIDIA의 기존 제품과 기술의 개선, NVIDIA의 제품 혹은 협력사 제품에 대한 시장 수용도, 설계/제조/소프트웨어 상의 결함, 소비자의 선호도 혹은 수요의 변화, 업계 표준 변경 및 인터페이스 변화, 시스템 통합 시 NVIDIA 제품 혹은 기술의 예상치 못한 성능 저하, 사업 투자 및 인수와 관련한 잠재적 이익을 실현할 수 있는 NVIDIA의 기업 역량, 관련 법규 변경, 연차보고서(Form 10-K)와 분기보고서(Form 10-Q) 등 증권거래위원회(SEC)에 가장 최근에 수시 보고한 기타 요인 등이 있다. 증권거래위원회(SEC) 신고 보고서는NVIDIA의 웹사이트에서 확인 가능하며 요청 시 무료로 교부 가능하다. 이러한 미래 예측 진술은 미래의 실적을 보장하지 않으며 작성일에 한하여 해당되며 법에서 요구되는 경우를 제외하고는 NVIDIA는 미래의 사건이나 상황을 반영하여 미래 예측 진술문을 수정해야 할 법적 의무가 없다.

© 2026 NVIDIA Corporation. All rights reserved. NVIDIA 와NVIDIA 로고는 미국 및 기타 국가에서 사용하는 NVIDIA의 상표/등록 상표이다. 기타 기업명 및 제품명은 관련 개별 기업의 상표일 수 있다. 기능, 가격, 재고 보유 여부, 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있다.   

코닝에 대하여

코닝(www.corning.com)은 175년에 걸쳐 사람들의 삶을 변화시켜온 소재 과학 분야의 세계적인 혁신 기업입니다. 코닝은 유리 과학, 세라믹 과학, 광 물리학 분야의 독보적인 전문성과 제조 및 엔지니어링 분야의 뛰어난 역량을 활용하여 산업 내 혁신을 도모하고, 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 RD&E 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 각 산업 분야를 선도하고 있는 글로벌 고객과의 신뢰를 바탕으로 한 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다.

다양한 역량을 보유한 코닝은 자사 역량 간의 시너지 효과를 통해 급변하는 시장 수요를 충족시키며 발전하고 있습니다. 또한, 고객들이 역동적으로 변화하는 각 산업 분야에서 새로운 사업 기회를 포착할 수 있도록 지원하고 있습니다. 오늘날 코닝의 사업은 광통신, 모바일 소비자 가전, 디스플레이 기술, 자동차, 태양광, 반도체 및 생명공학 시장에 집중하고 있습니다.

예측 및 주의 문구

본 보도자료 내 진술과 경영진의 관련 발언으로 역사적 사실이나 정보가 아니며 “예정이다”, “생각한다”,  “기대한다”, “예상한다”, “의도한다”, “계획한다”, “추구한다,” “본다” “할 것이다”, “목표로 한다”, “추정한다”, “전망한다” 등의 문구 혹은 유사한 표현을 포함한 진술은 미래 예측 진술이라 한다. 이들 미래 예측 진술은 1995년 증권민사소송 개혁법의 면책 규정에 따라 작성되었으며, 경제, 경쟁 환경 및 입법 추이와 관련된 추정과 가정을 포함한다. 미래 예측 진술은 미래의 사건에 관련되어 그 성격상 정도의 차이는 있으나 불확실한 사안을 다룬다. 미래 예측 진술은 기업의 미래 영업 실적, 신규 및 기존 시장 점유율, 매출 및 실적 성장률, 혁신역량 및 신제품 상업화 역량, 예상 자본 지출, 생산 역량 최적화 등 가격 경쟁력 개선을 위한 비용절감 이니셔티브 및 방안 실행 등과 관련이 있다.

이러한 미래예측 진술은 특히 코닝의 Springboard 계획, 재무 및 영업 성과 전망, 매출 기회 전망, 장기 성장 전략, 예상 자본 투자, 혁신 및 상용화 계획, 고객사와의 계약으로 인해 기대되는 효과와 관련이 있다. 또한 미래예측 진술은 미국 내 광 연결 솔루션 및 광섬유 관련 증설 계획, 설비 증설 및 운영, 일자리 창출 기대 효과, AI 인프라 구축으로 인한 예상 고객 수요 등 코닝-NVIDIA 전략적 파트너십의 예상 효과, 범위, 시기와도 관련이 있다.

실제 결과가 미래예측진술에서 명시되거나 묵시된 바와 실질적인 차이를 야기하는 위험, 불확실성 및 기타 요인으로는 국제 경제 동향, 경쟁 및 지정학적 위험 요소, 미국과 중국 또는 기타 국가 간의 제재, 관세 및 기타 무역 긴장의 고조 및 동사 사업의 글로벌 공급망 및 전략에 대한 여파, 거시경제 및 시장 상황의 변화와 변동성, 보건 위기의 전개 및 이로 인해 야기된 변동성, 인플레이션, 금리, 증권 및 기타 금융 자산의 가치, 귀금속, 석유, 천연가스, 원재료 및 기타 상품 가격 및 환율(특히 미국 달러화 대비 일본 엔화·신 대만 달러화·유로화·중국 위안화·한국 원화 등), 정부 인센티브 존재 여부, 소비자 수요의 감소 혹은 급증, 이러한 변화와 변동성이 재무 상태 및 사업에 미치는 영향, 감염병 혹은 팬데믹 등 보건 위기의 지속 기간과 심각성과 이로 인해 수요, 임직원, 영업, 글로벌 공급망, 주가 등 사업 전반에 미치는 영향, 테러, 사이버 공격, 무력 충돌, 정치 또는 금융 불안, 천재지변, 국제 무역 분쟁 또는 주요 보건상 우려로 인한 영업 활동 및 공급망 차질 가능성, 지적 재산권 및 영업 기밀 보호 능력, 코닝·공급사·제조사들의 공급망, 장비, 설비, IT 시스템, 운영 상의 차질, 제품 수요 및 산업 생산 여력, 경쟁력 있는 제품과 가격, 핵심 부품·소재·장비·천연자원·전력의 가용성과 비용, 신제품 개발 및 상용화, 주요 고객의 발주 동향 및 수요, 현금 흐름 및 실적의 규모와 시점 등 계획된 수준의 분기 배당금 지급 혹은 자사주 취득 여력에 영향을 미칠 수 있는 기타 여건, 미래 배당금의 규모 및 시기, 인수, 매각 및 기타 유사한 거래의 효과, 법규 개정에 따른 영향, 고객 수요 예측 수준에 부합하는 자본 지출 조정 능력, 생산여력 최적화와 운영상의 변화 실행을 통해 매출 증대와 마진 확대를 할 수 있는 능력, 가격 책정 및 비용 절감 조치, 기술변화의 속도, 불리한 소송, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 고객사의 흑자 운영 유지·운전 자금 및 제조 설비 확장 자금 조달 능력· 대금 적기 지급 능력, 주요 고객사와의 결별, 세법, 규제, 국제조세기준 변경, 조세당국의 세무조사에 따른 영향, 입법·정부 규제·기타 정부 조치 및 정부 조사의 잠재적인 영향, 증권거래위원회(SEC) 신고서에 기재된 기타 리스크를 포함하되, 이에 한정되지 않는다.  리스크 요인 및 기타 사항 전체 목록은 코닝의 연차보고서(Form 10-K)와 분기보고서(Form 10-Q)의 리스크 요인 및 미래예측진술 관련 항목을 참고 가능하다.