코닝은 중국 안후이성(安徽省) 허페이(合肥) 지방정부의 지원으로 중국 BOE(BOE Technology Group)의 공장이 위치한 허페이 신잔 일반시범구역에 10.5세대 기판유리 제조시설을 설립한다고 금일 발표했다. 코닝은 신규 설비에서 기판유리를 생산하여, BOE의 2018년 3분기에 대형 TV용 LCD 패널 양산 계획을 지원할 것이다.
신규 제조시설의 총 투자 금액은 13억 달러 규모로, 코닝의 투자는 장비와 귀금속에 주로 투자될 예정이다. 코닝의 순 설비 투자지출은 중국 정부지원금과 상업적 인센티브를 제외하고 현금 약 2억9천만 달러 및 보유중인 귀금속 약 1억 7천만 달러 등 4억6천만 달러이다.
코닝과 BOE는 이번 설비 투자의 일환으로 장기공급계약을 체결하였으며, BOE는 코닝의 허페이 제조시설에서 생산되는10.5세대 기판 유리를 구매하게 된다. 또한, BOE는 코닝과 8.5세대 이하 기판 유리의 장기 공급 계약도 연장하였다.
대형 TV 시장은 연 20% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상된다. 코닝은 이번 설비 투자로 세계 최초로 TFT급 10.5세대 기판을 생산하게 된다. 10.5세대 기판(3370㎜ x 2940㎜)은 현재 상용화된 LCD 기판 유리 중 최대 면적을 자랑하며 65인치 및 75인치 TV에 가장 경제적인 세대이다. 허페이 시설에서 생산되는 10.5세대 제품은 Corning® EAGLE XG® Slim 기판유리이다.
제임스 P. 클래핀(James P. Clappin) 코닝 글라스 테크놀로지스 사장은 “코닝은 BOE와의 긴밀한 관계를 발전시키고 세계 최대 TV 시장인 중국에 대한 변함없는 의지를 표명하게 되어 기쁘게 생각한다”고 말하며“대형 LCD TV 수요가 급증함에 따라, 코닝은 자사의 뛰어난 퓨전 기술을 통해 업계 최대 면적의 기판을 주요 고객에게 공급함으로써 이러한 시장 추세에 버팀목이 되고자 한다”고 덧붙였다.
존 장(John Zhang) 코닝 디스플레이 테크놀로지스 총책임자는 “코닝은 BOE의 사업 확장과 보조를 맞추어 투자를 하고 있으며, 앞으로 약 3년 후에 설비의 가동이 시작되면 기판유리의 수요와 공급의 균형을 맞출 수 있다고 확신한다”고 밝혔다.
코닝과 BOE는 지난 2004년 BOE가 베이징에서 5세대 생산라인을 처음으로 구축한 이래 협력해왔다. 양사의 협력 관계는 지난 2013년 코닝이 베이징 경제기술개발지구에 위치한 BOE의 8.5 세대 라인과 나란히 8.5세대 용해, 가공 설비를 구축하면서 한 단계 발전되었다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 국제 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 환율 변동, 세율, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 매출 비중 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치 및 금융계 불안, 천재지변, 기상악화, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
디지털 매체 공시
코닝 주식회사(이하 코닝)는 기업의 웹사이트와 소셜미디어 채널을 사용한 중요 정보 공시에 대한 미(美) 증권거래위원회(SEC)의 지침에 따라, 코닝의 웹사이트(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)를 통해 투자자가 중대하다고 간주할 수 있는 정보 등 기업의 중요 정보를 공시하고자 함을 투자자, 언론, 다른 이해관계자에게 안내 드립니다. 코닝이 사용하는 웹사이트와 소셜미디어 채널 목록은 코닝의 미디어 및 웹사이트에서 수시로 업데이트 될 것입니다. 코닝은 SEC 신고, 보도자료, 컨퍼런스콜, 웹캐스트 외에도 상기 언급된 웹사이트, 소셜미디어 채널을 통해 발표되는 정보를 참고하실 것을 투자자, 언론, 다른 이해관계자들에게 권장합니다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.