The Future of Wireless Networks

O futuro das redes sem fio

O futuro das redes sem fio

Perguntas e respostas a Juan Colina - FTTH MENA Magazine

Artigo original publicado em FTTH Council MENA Annual Supplement 2017. www.ftthcouncilmena.org

Como a convergência de linhas fixas e móveis será essencial para o sucesso da tecnologia 5G e o futuro das redes sem fio?

Com as primeiras redes 5G previstas para serem lançadas em 2020, estamos a apenas alguns anos de distância do próximo capítulo das comunicações móveis. Embora a tecnologia 5G ainda não tenha sido padronizada, as velocidades ultrarrápidas prometidas exigirão níveis de largura de banda que excedem em muito as redes móveis 4G atuais.

FTTH MENA conversou com Juan Colina, Diretor Regional da Corning Optical Communications no Oriente Médio, para saber mais sobre o futuro das redes sem fio e por que a convergência de linhas fixas e móveis será essencial para o sucesso do 5G.

Muito se falou sobre o 5G, mas como ele será diferente das redes 4G existentes?

A diferença mais óbvia será o aumento da velocidade e da capacidade da rede, que, por sua vez, suportará novos tipos de aplicações e conectividade para uma gama mais diversificada de dispositivos. No entanto, com esse aumento na velocidade, as demandas por dados móveis e largura de banda se tornarão cada vez maiores, o que significará que mais células serão necessárias para atendê-las. A geração atual de redes móveis depende amplamente de macrocélulas para lidar com todas as conexões dentro de uma determinada área. Cada vez mais, as operadoras de rede estão implantando small cells de baixa potência em áreas já cobertas por macrocélulas. Isso ajuda a aumentar a capacidade em locais com alta demanda do usuário, sem a despesa de aquisição de sites de células maiores.

Essa combinação de macrocélulas e small cells é conhecida como rede heterogênea, ou HetNet, para abreviar. Elas são um recurso importante das redes LTE-Advanced e quase certamente serão padronizadas com 5G. Elas têm muitas vantagens, principalmente em termos de flexibilidade e eficiência de espectro.

Por que as redes 5G precisam de fibra?

As redes 5G prometem oferecer velocidades semelhantes às da fibra em uma conexão sem fio. Mas, para atingir essas velocidades em primeiro lugar, as redes precisam ser sustentadas por uma estrutura avançada de fibra. Das macrocélulas e small cells aos datacenters que fornecem aplicações e serviços, é essencial que a fibra conecte todos os aspectos “cabeados” da rede; caso contrário, o 5G nunca alcançará seu potencial.

Trazer a fibra o mais próximo possível do usuário final é a melhor abordagem para se construir uma rede ultrarrápida, pronta para o 5G. Mais fibra permite um maior número de células e, em última análise, mais largura de banda, o que será essencial para os próximos desenvolvimentos, como os veículos autônomos e a telemedicina.

Felizmente, milhões de quilômetros de fibra já foram implantados globalmente, o que representa uma oportunidade para expandir rapidamente as redes prontas para 5G usando a tecnologia HetNet. Aproveitando a infraestrutura de banda larga de linha fixa existente, as operadoras de rede podem escalar rapidamente as redes prontas para 5G, implantando small cells em gabinetes para conexões FTTH. Essa abordagem, na qual os serviços de linha fixa e sem fio compartilham os mesmos recursos físicos, como uma fibra ou um gabinete de rua, é conhecida como convergência.

Quais são os principais benefícios das redes convergentes?

A convergência oferece muitos benefícios para as operadoras, entre eles uma redução geral dos custos. Ao compartilhar a mesma fibra para diferentes tipos de conexões, é possível maximizar o uso dos ativos existentes e gerar economia em termos de instalação e manutenção. As redes convergentes também têm potencial para usar significativamente menos energia do que as redes padrão, o que será uma boa notícia para as operadoras que enfrentam pressão para reduzir sua pegada de carbono.

A interrupção das comunidades também pode ser minimizada, já que a mesma rua não precisará ser escavada várias vezes para a realização de diferentes tipos de conexões. A convergência prepara efetivamente a arquitetura de rede para o futuro e permite que as operadoras atualizem a tecnologia ou adicionem novos serviços usando a fibra existente.

Como a Corning está ajudando as operadoras a construir as redes convergentes?

Como as operadoras estão investindo agora para construir uma infraestrutura para o futuro, a flexibilidade é muito importante. As operadoras precisam de soluções que possam ser configuradas de várias maneiras, para permitir que se adaptem às necessidades de seus assinantes.

A Corning reconhece isso e, em junho deste ano, lançamos uma plataforma multiuso, que pode permitir que uma combinação de arquiteturas de rede acesse o mesmo backbone de fibra. A arquitetura convergente desta solução permite que operadoras e municípios implantem rapidamente redes de fibra que também podem suportar conectividade sem fio 5G.

A plataforma multiuso leva a tecnologia pré-conectada de fibra única e múltiplas fibras, que teve tanto sucesso em implantações de FTTH em todo o mundo, para o próximo estágio, adicionando uma camada adicional de flexibilidade ao hardware de conectividade de planta externa. Isso permite que as configurações sejam personalizadas e adaptadas rapidamente, dando aos operadores a liberdade de atualizar a infraestrutura como e quando necessário, com o mínimo de interrupção.

Quer mais informações?

Estamos aqui para ajudá-lo. Contate-nos abaixo e entraremos em contato.

Entre em contato conosco