Permettez-moi de vous présenter Indrani. Elle partage sa passion pour la science avec d'autres chez Corning.
La fascination d'Indrani pour la chimie a commencé au lycée, lorsqu'elle s'est intéressée pour la première fois au mélange d'éléments en laboratoire. Indrani a ensuite étudié la chimie des matériaux dans le cadre de ses études de doctorat.
"Beaucoup de mes amis ont fait des études d'ingénieur ou sont devenus médecins, ce qui était à la mode à l'époque", explique Indrani. "Même si je ne savais pas ce que j'allais faire, j'étais très sûre de vouloir devenir chimiste."
Indrani a été la première à participer au programme de rotation scientifique et technologique de Corning - un programme de deux ans au cours duquel les employés passent par trois domaines professionnels différents avant de choisir un département.
"Au cours de mes rotations, j'ai travaillé dans la recherche fondamentale, dans les matériaux spéciaux et dans les équipes de fibres optiques et de revêtements", explique Indrani. "La possibilité de travailler avec différentes équipes avant de choisir un métier a été une opportunité précieuse."
Aujourd'hui, Indrani travaille comme scientifique principale dans la recherche et est responsable du développement de stratégies expérimentales pour résoudre les défis auxquels ses collègues sont confrontés dans différents projets. Non seulement elle conseille ses collègues sur leur travail, mais elle est également mentor pour d'autres collaborateurs dans le cadre du programme de rotation auquel elle a participé autrefois.
"Je façonne un avenir plus brillant et plus clair en guidant les jeunes femmes scientifiques et en les encourageant à prendre en charge des projets qui sont stimulants et gratifiants", déclare Indrani.
Nous sommes fiers de nos femmes scientifiques, ingénieures et professionnelles comme Indrani et nous savons qu'elles façonnent un avenir plus brillant et plus clair.