How It Works: Precision Forming | The Glass Age | Corning

Les technologies modernes en plein essor et leurs composants exigent une précision absolue.

Le pare-brise des voitures intelligentes, les connexions par fibre optique ou les flacons des médicaments de dernière génération exigent des composants de la même dimension et de la même forme : produits en masse, sans varier même d’un micron.

La fabrication selon des spécifications pointues, appelées « faible tolérance » par les ingénieurs, est l’un des points forts de Corning depuis plusieurs générations. Les produits haute technologie ont transformé nos modes de vie et la société a contribué à ce changement en ne cessant d’améliorer ses capacités de formation de précision.

De nos jours, la formation de précision est un élément clé du portefeuille de la plateforme de fabrication Corning. Lorsqu’elle est associée à des technologies clés telles que la science du verre, la science de la céramique ou la physique optique, la formation de précision aboutit à des innovations importantes servant de références pour l’industrie.

Fonctionnement

Les plateformes de Corning telles que la fusion, l’ extrusion ou le dépôt en phase vapeur suivent des étapes de fabrication uniformes, même si elles sont appliquées à différents produits. D’autre part, Corning envisage la formation de précision de différentes manières.

Pour les produits moulés par injection (connecteurs optiques sur plaques multipuits pour les recherches sur les médicaments), Corning s’appuie sur ses connaissances étendues de la science des matériaux.

Collaborant étroitement avec les clients et partenaires, les experts de Corning conçoivent des moules qui permettent également la production de composants en polymères formés avec précision. Les moules doivent être exceptionnellement stables et résister à la chaleur, à la pression et aux autres contraintes de fabrication. Le moule et la machine d’injection s’appuient sur différents principes scientifiques pour contrôler la qualité et l’homogénéité du produit final avant démoulage.  La résine utilisée dans le produit doit afficher exactement la même homogénéité, avec une tolérance inférieure au micron.

Pour les autres produits, Corning produit du verre et le moule exactement selon les spécifications.

Pourquoi c'est important

Lors de la mise en œuvre de ses innovations, Corning applique des technologies de mesure exhaustives afin de se conformer aux tolérances très strictes exigées par les clients. Et les systèmes de modélisation informatisés aident les ingénieurs à simuler exactement la tolérance du verre à la courbure, à la chaleur ou aux vibrations lors de la fabrication ou de l’utilisation quotidienne.

Sans cette précision extrême, réapplicable à grande échelle, la plupart des systèmes de haute technologie modernes ne fonctionneraient pas.

Regardez la vidéo ci-dessous (en anglais) pour découvrir le fonctionnement de la formation de précision.

Partager