Cómo Cablear un MTDC

Introducción

Gartner predice que para 2025, el 80% de las empresas se alejarán por completo de los centros de datos locales, ya que la tendencia actual de trasladar las cargas de trabajo a los centros de datos multiusuario, el alojamiento y la nube les llevará a cerrar su centro de datos tradicional.

La mayoría de los términos en telecomunicaciones pueden tener dos nombres igualmente válidos, por no mencionar los innumerables acrónimos. El centro de datos multiusuario o el espacio de colocación no son una excepción. En este artículo nos quedaremos con MTDC, pero independientemente del nombre, este espacio representa un porcentaje de centros de datos en rápido crecimiento en todo el mundo.

Hoy en día vivimos en la tormenta perfecta, en la que necesitamos almacenar y gestionar cantidades cada vez mayores de datos, al tiempo que mantenemos los recursos y los costes al mínimo. ¿Mencionamos el requisito adicional para escalar de manera flexible? Mantener un centro de datos totalmente optimizado al tiempo que se elimina la latencia, se reduce el tiempo de inactividad y se mantiene el cumplimiento de los estándares en constante evolución es todo un reto. Innumerables empresas responden a esta necesidad con MTDC. Se encuentran atrapados entre la necesidad de una opción más rentable y flexible que un centro de datos privado, pero también la necesidad de un mayor control que el que ofrece la nube.

¿Qué es un centro de datos multiusuario o colocación?

"Un centro de datos multiusuario / colocación es una instalación de centro de datos en la que una empresa puede alquilar espacio para servidores y otro hardware informático." En pocas palabras, un MTDC no es más que un espacio puro que luego subarrienda espacio a un cliente y respalda sus requisitos de construcción, refrigeración, energía, ancho de banda y seguridad física. Históricamente, los clientes han hecho esto construyendo sus propios centros de datos, pero el mercado ahora se ha desplazado a una parte considerable de los clientes de empresas privadas que utilizan MTDC para alojar y administrar sus instalaciones de centros de datos. Alquilan por rack, armario, jaula o una sala de datos completa.

La externalización a un MTDC puede ser la totalidad o una parte de la solución de centro de datos de una empresa. Muchos clientes aprovechan el modelo de TI híbrida. Esto significa que una organización proporciona y administra algunos recursos internamente (mediante la construcción de su propio centro de datos), al mismo tiempo que utiliza un MTDC o un servicio basado en la nube para sus otras necesidades de almacenamiento de datos. Esto puede ayudar a los clientes a escalar según sea necesario o mitigar el riesgo a través de redundancias. ¿Está pensando en trasladar sus datos a una instalación de MTDC? Lea este artículo sobre cómo la instalación adecuada puede estar preparada para el futuro.

mtdc cabling figure
Escalado con malla “Spine-and-Leaf”

1. Cables de la planta exterior (OSP)

Para resaltar correctamente cómo cablear un MTDC, comenzaremos con las opciones de OSP que un MTDC puede tener que hacer. Para ser sencillo, nos centraremos en aplicaciones monomodo (basadas en las distancias que hemos estado viendo) con tres familias de cables que podrían usarse indistintamente. Hay un cable de tubo suelto, que es con lo que la mayoría de la comunidad está familiarizada, dado que ha existido durante 40+ años. Si está por debajo de los recuentos de 144 fibras, entonces el tubo suelto es perfectamente adecuado. Cualquier cosa por encima de 144 hace que la diferencia en los tiempos de empalme en comparación con el cable plano comience a convertirse en un factor más importante. Ahora, si estamos empezando a tener recuentos de fibra por encima de 288, entonces un modelo de cableado de cinta comienza a tener más sentido comercial.

Hay dos soluciones OSP que son especialmente relevantes en el espacio MTDC. Los microductos son un excelente modelo de "pago a medida que crece" para los MTDC, mientras que las interconexiones de los centros de datos ofrecen las densidades extremas necesarias para conectar varios campus de centros de datos.

Los microductos son conductos de plástico miniaturizados que subdividen el espacio interno del conducto en compartimentos más pequeños, dentro de los cuales se pueden instalar microcables soplando, inyectando o empujando. Si está utilizando un sistema de conductos con varias rutas, el microcableado le permite comenzar a alcanzar densidades más extremas. Otra forma en que los microductos son de interés para los MTDC es que podrían tener vías físicamente separadas para cada inquilino y aún así escalar de manera flexible a medida que conectan a los clientes.

Encabezada por los campus de centros de datos de hiperescala, la aplicación de interconexión de centros de datos se ha convertido en un segmento importante en el panorama de la red. Los MTDC están adoptando rápidamente esta solución y han comenzado a conectar varios edificios, entre los cuales requieren un ancho de banda adecuado. ¿Qué significa esto? Bueno, ahora lo que está en juego es más alto, ya que cualquier error compromete no solo un par de fibras, sino al menos 288. No hay forma de evitar el hecho de que altos recuentos de fibra + mayor riesgo = mayor tiempo de instalación. Para obtener más información sobre lo que está causando el crecimiento en el espacio de interconexión de centros de datos, lea este artículo.

2. Meet-Me Room

Una Meet-Me-Room también puede llamarse sala de telecomunicaciones, sala de entrada o sala de operadores. Esta es la sección de un centro de datos donde se termina el cable de la planta exterior antes de salir al área de distribución principal o a la jaula. Las terminaciones de campo y los estrictos acuerdos de nivel de servicio dan como resultado un menor margen de error. A grandes rasgos, el mayor objetivo de un MTDC es mitigar el riesgo. El tiempo de inactividad de la red puede variar desde un usuario final irritado hasta una responsabilidad de varios millones de dólares.

En la meet-me room, un MTDC hace la transición del cable de la planta exterior al cable interior de la planta. Las soluciones tienden a ser terminadas en campo y dependen de empalmadores que son suministrados por el MTDC o subcontratados. Es importante utilizar una solución que optimice la eficiencia del empalme, tanto para aumentar la facilidad de implementación como para disminuir los costos de mano de obra. Si los recuentos de fibras que ingresan al MTDC son de baja densidad, entonces el empalme de una sola fibra, ya sea mecánico o de fusión, tiene sentido.

Teniendo en cuenta el énfasis en el riesgo en el espacio MTDC, el empalme por fusión tiene más sentido dado que proporciona una mejor protección contra fallas de cable y señales débiles. Si estamos viendo un mayor número de fibras que entran en la sala de encuentro, entonces las economías de escala nos llevarían hacia el empalme de fusión masiva. Dar un paso atrás para buscar un fabricante que ofrezca una variedad de opciones de terminación de campo es fundamental para satisfacer las necesidades de los MTDC individuales.

Como nota complementaria a las soluciones, muchos MTDC no pueden aumentar el personal de sus instalaciones lo suficientemente rápido y esto da como resultado una fuerza laboral relativamente novata. Busque un fabricante que ofrezca capacitación en todo tipo de implementaciones, desde el precableado hasta la jaula. Es útil saber que los proveedores de soluciones pueden ofrecer una serie de servicios gratuitos, como revisar la lista de materiales o servicio in situ si algo no sale según lo previsto durante la instalación.

3. Área de Distribución Principal

El área de distribución principal también puede denominarse conexión cruzada y es el punto central de distribución del sistema de cableado estructurado del centro de datos. La forma más fácil de mitigar el riesgo es tomar una ruta preventiva, pero ¿qué significa esto? Al invertir en una solución de cableado estructurado con anticipación y utilizar un área de distribución principal para facilitar el cableado (incluidos movimientos, adiciones y cambios), los clientes pueden estar en línea en tan solo 2 o 3 días. No importa lo bueno que sea el cableado de la base, dedicar tiempo a agarrar diferentes longitudes de puentes, empalmadoras y otros equipos puede resultar bastante estresante. La clave para minimizar esta presión es invertir en una solución con conjuntos de productos simplificados. ¿No quieres encontrar varias longitudes de jersey diferentes? Busque una solución que solo requiera una longitud de puentes para todos los escenarios de conexión cruzada en dos tramas.

La organización no solo es beneficiosa para el movimiento, las adiciones o los cambios (MAC) de los clientes actuales, sino que el cableado organizado también atrae a los posibles usuarios finales. Cuando los MTDC quieren encontrar una manera de diferenciarse, ¿qué mejor manera que ofrecer recorridos a los clientes con confianza? Muchas veces, esta es la primera impresión y cualquier tipo de desorden podría ser el factor decisivo entre un contrato de varios años y un correo electrónico que dice que se han ido a otra parte.

4. Área enjaulada

El área enjaulada (caged area) es donde el usuario final aloja su infraestructura. Los principales desafíos a abordar aquí son cómo se suele facturar a los usuarios finales y qué tan bien está configurada la infraestructura para el futuro. En cuanto a la infraestructura pasiva en concreto, el objetivo es maximizar el espacio del bastidor para que se ocupe menos espacio y, por tanto, haya que cobrar menos en la jaula. Dado que a los clientes se les factura por espacio y energía, la densidad de la solución es lo más importante a la hora de alquilar espacio en un MTDC. Con densidades más altas, viene menos flexibilidad para realizar cambios: asegúrese de elegir una solución que maximice la densidad y mantenga la facilidad de uso. Al utilizar una solución de conexión de puertos, es posible densificar su infraestructura mientras ahorra energía. Esto permite que un puerto de 40G actúe como 4 puertos individuales de 10G, lo que reduce el número de chasis y tarjetas de línea en 2/3 (lo que resulta en menos energía consumida) y ofrece una reducción en el costo por puerto para implementar.

Una parte importante de la búsqueda de la solución correcta es considerar qué tan preparado y planificado está un sistema para el futuro. Existe una gran cantidad de soluciones de 2 y 8 fibras en el mercado tanto para fibras monomodo como multimodo. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, el cableado fue fácil durante la transición de 1G a 10G porque todo funcionaba a través de fibras dúplex. Una vez que el mercado alcanzó los 40G, la vida se volvió un poco más agitada. Por primera vez, la decisión entre 2 y 8 sistemas de fibra necesitaba ser reevaluada. Había, y hay, muchos factores a tener en cuenta, como el costo, las aplicaciones y lo que el usuario está tratando de hacer. Los MTDC suelen funcionar a longitudes que funcionan mejor con ópticas paralelas. Un beneficio de la óptica paralela proviene del uso de una metodología de ruptura de puertos. Esto puede ayudar a triplicar los puertos del conmutador, lo que permite redes más grandes o más hosts en relación con la densidad del conmutador.

Tendencias

En el espacio MTDC, desde el cable de la planta exterior hasta la zona enjaulada, es importante ofrecer soluciones flexibles para todo tipo de aplicaciones. Las nuevas tendencias en edge computing, 5G, realidad virtual, realidad aumentada e inteligencia artificial están impulsando las necesidades de ancho de banda de todos los segmentos de clientes. Al asignar la cantidad correcta de espacio en la jaula y anticipar los recuentos de fibra que los clientes esperarán en última instancia, los MTDC pueden diferenciarse de la competencia. Las empresas que se destacarán y ganarán participación en este mercado son las que inviertan de manera proactiva en su infraestructura de cableado estructurado. Esto será cada vez más importante a medida que las empresas y los proveedores de servicios creen nuevas estrategias para crecer y expandir sus capacidades y resultados comerciales digitales. Las tendencias futuras, como los centros de datos periféricos y el 5G, recompensarán a las empresas que ofrezcan instalaciones orientadas a la interconexión, ya que las nuevas aplicaciones cambian la forma en que creamos, recopilamos, procesamos y analizamos datos.

Contáctenos

Para obtener asistencia, complete el siguiente formulario y uno de nuestros representantes se comunicará con usted.

Gracias!

Gracias por contactarnos. Un representante de Corning se comunicará con usted en breve acerca de su consulta. Si necesita asistencia inmediata, por favor, toda nuestra línea de servicio al cliente al +1 800-743-2675.