Preguntas frecuentes | Data Center | Corning

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

Hemos clasificado las preguntas frecuentes de nuestro data center en cuatro áreas para su conveniencia. Elija entre los siguientes para navegar rápidamente hasta la sección deseada.

Preguntas generales

  • ¿Qué es un centro de datos?

    Un data center es un edificio o parte de un edificio cuya función principal es albergar una sala de computadoras y sus áreas de soporte.

  • ¿Qué estándares TIA cubren los Data Centers?

    TIA-942 es el estándar TIA que cubre los centros de datos.

  • ¿Qué topología física de cable es recomendada por TIA-942?

    TIA-942 recomienda una topología en estrella.

  • ¿Qué es la topología de estrella?

    Una topología en la que los cables de telecomunicaciones se distribuyen desde un punto central

  • ¿Cuáles son los cuatro niveles de redundancia llamados en TIA-942?
    • Calificación 1 (Básico)
    • Clasificado 2 (Componentes redundantes)
    • Calificación 3 (Concurrentemente mantenible)
    • Calificación 4 (Tolerante a fallas)
  • ¿Cuáles son los conectores de fibra óptica recomendados según TIA-942?
    • Conector LC para una o dos conexiones de fibra
    • Conector MPO para conexiones que requieren más de dos fibras.
  • ¿Qué es un conector LC?

    LC (Lucent Connector) es un tipo de conector de fibra. Diseñado para conexiones de alta densidad y admite transceptores SFP y SFP +.

  • ¿Qué es un conector MPO?

    MPO (multifibra push-on) es un tipo de conector de fibra para cables planos con cuatro a veinticuatro fibras. Diseñado para conexiones de alta densidad.

  • ¿Qué es un área de distribución de equipos (EDA)?

    El espacio de la sala de computadoras ocupado por bastidores de equipos o gabinetes.

  • ¿Qué es una conexión cruzada principal (MC)?

    MC (Main cross-connect) Es la parte centralizada del cableado de la red troncal utilizada para terminar y administrar mecánicamente el cableado de la red troncal, proporcionando conectividad entre salas de equipos, instalaciones de entrada, conexiones cruzadas horizontales y conexiones cruzadas intermedias.

  • ¿Qué es el Área de distribución principal (MDA)?

    MDA (Main Distribution Area) Es el espacio en un data center donde se encuentra la conexión cruzada principal.

  • ¿Qué es la red de área de almacenamiento (SAN)?

    SAN es una red de alta velocidad que utiliza el protocolo de transmisión Fibre Channel para interconectar diferentes tipos de dispositivos de almacenamiento de datos con servidores de datos asociados en nombre de una red más grande de usuarios.

  • ¿Qué es la sala de telecomunicaciones (TR)?

    Sala de telecomunicaciones (TR): un espacio cerrado para alojar equipos de telecomunicaciones, terminaciones de cable y conexiones cruzadas. El TR es la conexión cruzada reconocida entre la red troncal y el cableado horizontal.

  • ¿Qué es el Área de distribución principal (MDA)?

    El área de distribución principal es el espacio en una sala de computadoras donde se encuentra la conexión cruzada principal.

  • ¿Qué es el cableado estructurado?

    El cableado estructurado es una infraestructura de cable que proporciona una red organizada, estandarizada para cable que permite movimientos simples, adiciones y cambios (MAC) a una red.

  • ¿Qué es el Cross-Connect?

    Una instalación que permite la terminación de elementos de cable y su interconexión o conexión cruzada.

  • ¿Qué es la interconexión?

    Hardware de cableado estructurado utilizado para conectar backbone o cables horizontales.

  • ¿Cuáles son los pasos en el proceso de diseño del centro de datos?
    • Estime los requisitos de telecomunicaciones, espacio, energía y refrigeración del equipo del data center a plena capacidad. Anticipe las futuras tendencias de telecomunicaciones, energía y enfriamiento durante la vida útil del centro de datos.
    • Proporcione a los arquitectos e ingenieros requisitos de espacio, energía, refrigeración, seguridad, carga de piso, conexión a tierra, protección eléctrica y otras instalaciones. Proporcione los requisitos para el centro de operaciones, el muelle de carga, la sala de almacenamiento, las áreas de preparación y otras áreas de soporte.
    • Coordinar los planos preliminares del espacio del data center de arquitectos e ingenieros. Sugerir cambios según sea necesario.
    • Cree un plano de planta del equipo que incluya la colocación de salas y espacios principales para salas de entrada, áreas de distribución principales, áreas de distribución intermedias, áreas de distribución horizontal, áreas de distribución de zonas y áreas de distribución de equipos. Proporcione a los ingenieros los requisitos de potencia, enfriamiento y carga de piso esperados para los equipos. Proporcionar requisitos para vías de telecomunicaciones.
    • Obtenga un plan actualizado de ingenieros con vías de telecomunicaciones, equipos eléctricos y equipos mecánicos agregados al plano de planta del centro de datos a plena capacidad.
    • Diseñe un sistema de cableado de telecomunicaciones basado en las necesidades de los equipos existentes y futuros planificados que se ubicarán en el centro de datos.

Centro de datos multiusuario

  • ¿Qué es un Data Center Multiusuario?

    Un data center de multiusuario (MTDC), también conocido como centro de datos de colocación, es una instalación donde las organizaciones pueden alquilar espacio para alojar sus datos. Los MTDC proporcionan el espacio y el equipo de red para conectar una organización con los proveedores de servicios a un costo mínimo. Las empresas pueden alquilar para satisfacer diversas necesidades, desde un rack de servidores hasta un módulo completo especialmente diseñado. La escalabilidad del uso proporciona los beneficios comerciales de un centro de datos sin el alto precio. (Abril de 2018. Fahey, L. y Robinson, T., los data centers multiusuario son clave para administrar los datos sin romper el banco, instalación y mantenimiento de cableado)

  • ¿Qué es Meet-me-room (MMR)?

    Ubicación en un data center multiusuario donde las compañías de telecomunicaciones pueden conectarse físicamente entre sí e intercambiar datos.

  • ¿Qué es la jaula?

    Un recinto que subdivide el espacio del cdata center multiusuario dentro del edificio utilizando paredes de malla, una puerta, paneles de seguridad, etc.

  • ¿Qué es la latencia?

    La latencia es la cantidad de tiempo que lleva obtener una respuesta.

  • ¿Qué es la informática en nube?

    La informática en nube es la práctica de almacenar, administrar y procesar datos informáticos utilizados regularmente en múltiples servidores remotos a los que se puede acceder a través de Internet.

  • ¿Qué es una nube privada?

    Una nube privada es una infraestructura de nube dedicada, diseñada con las necesidades de una sola empresa.

  • ¿Qué es una nube pública?

    Una nube pública es una infraestructura multiempresa/compartida, que generalmente es propiedad y está administrada por un tercero.

  • ¿Qué es una nube híbrida?

    Una nube híbrida es la combinación de servicios de nube privada y nube pública en una única solución de alojamiento.

Monitoreo de red

  • ¿Qué es el monitoreo de red?

    La supervisión de la red es el uso de un sistema que supervisa constantemente una red en busca de rendimiento, uso, componentes defectuosos y amenazas externas, y notifica en caso de posibles problemas.

  • ¿Por qué monitoreo de red?

    Esencial para garantizar el éxito de su sistema de red, el monitoreo de red puede detectar y responder automáticamente a amenazas y problemas de rendimiento.

  • ¿Qué es el puerto Tapping?

    La derivación de puertos es un método para extraer datos de un enlace de datos en vivo para permitir el monitoreo de la red.

  • ¿Qué significa "TAP"?

    En la industria de las telecomunicaciones, "tap" no es un acrónimo oficial, pero algunos proveedores han creado un acrónimo "puerto de prueba/acceso de tráfico" para el término "tap". La frase "tapping" se usó originalmente debido a la naturaleza de vigilancia de conectarse y monitorear las comunicaciones.

  • ¿Qué es un acoplador?

    Un acoplador, también llamado divisor, es un dispositivo pasivo que toma una sola entrada de luz óptica y la divide en dos o más salidas. (También puede tomar dos o más entradas de luz y combinarlas en una sola salida).

  • ¿Qué son las relaciones divididas?

    Una relación dividida se refiere al porcentaje de potencia de salida que va al receptor de tráfico en vivo frente a la potencia de salida que va al dispositivo de monitoreo. Por ejemplo, si tiene una relación dividida de 70/30 en su módulo de derivación, el 70 por ciento de su energía irá al receptor en vivo mientras que el 30 por ciento irá al dispositivo de monitoreo.

  • ¿Cuál es la distancia máxima desde el puerto TAP al dispositivo de monitoreo?

    Las longitudes de enlace de monitor compatibles se abordan caso por caso para las diferentes velocidades de datos de protocolo debido a la limitación de la longitud de enlace de monitor para tomas divididas desiguales y la sensibilidad del receptor del equipo de monitor variable. Para aplicaciones de canales de fibra multimodo, la distancia máxima del enlace del monitor no debe exceder los 20 metros de interconexión directa del equipo de monitoreo para todas las aplicaciones multimodo.

Arquitectura del Data Center

  • ¿Qué es la transmisión en serie?

    Los datos se transmiten a través de un solo par de fibra con una fibra para transmitir (tx) y una fibra para recibir (Rx).

  • ¿Qué es la transmisión óptica paralela?

    Utiliza una interfaz óptica paralela para transmitir y recibir datos simultáneamente a través de múltiples fibras, que generalmente se utilizan en aplicaciones de corto y medio alcance.

  • ¿Qué es la transmisión de multiplexación por división de longitud de onda (WDM)?

    Una tecnología que multiplexa una serie de señales ópticas en una sola fibra mediante el uso de diferentes longitudes de onda de luz láser.

  • ¿Qué es la transmisión BiDi?

    Protocolo de transmisión de red patentado que utiliza carriles 2x20G en dos longitudes de onda diferentes.

  • ¿Qué es la arquitectura de Spine-and-Leaf?

    Red de dos niveles que comprende interruptores de columna e interruptores de hoja.

  • ¿Cuál es la ruptura del puerto?

    Rompe los puertos 40/100G en puertos 4x10 y 4x25G.

  • ¿Qué es TOR?

    Es la parte superior del bastidor (Top of rack) es una arquitectura común de conexiones de conmutador a servidor. El interruptor se coloca en la parte superior del bastidor para facilitar la accesibilidad y una gestión más clara del cable.

  • ¿Qué es la MOR?

    Medio de la fila (Middle of row). El interruptor se coloca en el medio de la fila para reducir las longitudes de cable.

  • ¿Qué es el EOR?

    Fin de fila (End of row). El interruptor se coloca al final de la fila. Cada servidor en bastidores individuales está directamente vinculado a un conmutador de agregación que elimina el uso de conmutadores individuales en cada bastidor.

  • ¿Qué es la interconexión del data center (DCI)?

    La conexión en red de dos o más centros de datos para lograr objetivos comerciales o de TI. Esta interconectividad permite trabajar juntos, compartir recursos y pasar cargas de trabajo entre centros de datos.