Multi-tenant Data Centers are Key to Managing Data Without Breaking the Bank

Una instalación preparada para el futuro ofrecerá escalabilidad, flexibilidad, modularidad y estrictos acuerdos de nivel de servicio.

Por LAUREN FAHEY y TONY ROBINSON, Corning

Con el aumento de la demanda de centros de datos causado por la expansión masiva de Internet de las cosas (IoT) y sus requisitos tecnológicos asociados, muchas infraestructuras deben actualizarse para no quedarse atrás. Con 20.400 millones de cosas conectadas, que se espera que se utilicen en todo el mundo en 2020, la cantidad de datos recopilados, procesados y almacenados en el futuro será exponencial. Los costos y recursos involucrados en la construcción de un centro de datos — así como en el almacenamiento y la administración de esos datos — son inmensos. Además, mantener un centro de datos completamente optimizado mientras se elimina la latencia, se reduce el tiempo de inactividad y se mantiene el cumplimiento de los estándares en evolución es un desafío importante.

¿Qué puede hacer tu empresa para recopilar inmensas cantidades de datos y satisfacer la demanda de acceso en tiempo real, manteniendo los costos bajos? ¿Cuál podría ser una estrategia de centro de datos eficaz para tu empresa? Para muchas organizaciones, la respuesta está en el centro de datos de múltiples inquilinos.

¿Qué es un centro de datos de múltiples inquilinos?

Un centro de datos de múltiples inquilinos (en inglés MTDC), también conocido como centro de datos de colocation, es una instalación donde las organizaciones pueden alquilar espacio para alojar sus datos. Los MTDC proporcionan el espacio y el equipo de red para conectar una organización con los proveedores de servicios a un costo mínimo. Las empresas pueden alquilar para satisfacer una variedad de necesidades — desde un rack de servidores hasta un módulo completo para un uso específico. La escalabilidad de uso proporciona los beneficios comerciales de un centro de datos sin el alto costo.



 

   
 

Un centro de datos de múltiples inquilinos, también conocido como centro de datos de colocation, es una instalación donde las organizaciones pueden alquilar espacio para alojar sus datos. Las empresas pueden alquilar para satisfacer una variedad de necesidades, desde un rack de servidores hasta un módulo completo para un uso específico.

 

 

 

¿Debo subcontratar las operaciones de mi centro de datos?

Las ventajas de la subcontratación de operaciones de datos se reducen a tres factores principales: 1) costo, 2) tiempo de actividad y 3) seguridad.

Puedes esperar una mejora espectacular en la capacidad de tu personal de TI y la capacidad de respaldar tu negocio cuando comienza a subcontratar las operaciones de tu centro de datos. Cualquier equipo de TI que administre su propio centro de datos debe centrarse constantemente en mantener, actualizar y garantizar que el centro de datos esté funcionando a un nivel óptimo en todo momento. También debe ser posible optimizar el trabajo cuando aumenta la demanda, junto con el tiempo de inactividad y la pérdida de datos.

Los costos involucrados en el mantenimiento de tu centro de datos en el sitio se extienden a negocios más amplios: construir y mantener el almacenamiento interno de datos, mantener la energía, realizar reparaciones, garantizar la seguridad y la huella física del centro de datos tienen un impacto aún mayor en el negocio que estos factores aislados. Este enfoque constante en la gestión del centro de datos da como resultado una falta de recursos de TI dedicados a la estrategia empresarial. Al subcontratar a una instalación de MTDC, tu empresa podrá redistribuir capital y recursos en iniciativas comerciales que son fundamentales para el crecimiento.

¿Cuáles son los desafíos y beneficios involucrados?

La fiabilidad es fundamental. El principal desafío es garantizar que MTDC te permita acceder a los datos rápidamente y en cualquier momento — no es una tarea fácil proporcionar capacidad de ancho de banda continua para cada provisión.

En todo el mundo se pueden encontrar ejemplos de cómo superar este desafío. Por ejemplo, Pier DC es un MTDC certificado de Nivel III en Australia Occidental. La certificación de Nivel III requiere un 100% de tiempo de actividad y múltiples rutas de distribución, por lo que no hay tiempo de inactividad para el mantenimiento, reparación o reemplazo de equipos. Para hacer esto, Pier DC implementó una infraestructura de cableado íntegramente en fibra óptica. La solución óptica preterminada de alta densidad admite sistemas de control integrados, así como cableado óptico pasivo para las conexiones cruzadas del cliente. Esto permitió a Pier DC garantizar a sus clientes el acceso a los datos y servicios proporcionados en cualquier momento, independientemente de los picos de demanda, requisitos de capacidad y movimientos, adiciones y cambios (del inglés MAC) que se produzcan durante la vida de cualquier centro de datos.

Un beneficio importante que hace que la inversión valga la pena es la longevidad de los centros de datos. Cada vez más organizaciones buscan subcontratar su almacenamiento de datos y servicios. De hecho, se espera que el gasto en subcontratación para MTDC se duplique para 2022, aumentando el valor actual de US$ 31.5 mil millones a US$ 60 mil millones. A medida que los datos continúan aumentando, es fundamental que cada centro de datos cumpla con los requisitos de capacidad futuros — rápidamente.

Para muchas empresas, la subcontratación a una instalación de MTDC es importante por razones aún más específicas.• Accessing rapid deployment for low and high-density applications

• Acceso a una implementación rápida para aplicaciones de baja y alta densidad

• Aprovechamiento de la garantía de estrictos acuerdos de nivel de servicio (del inglés SLA)

• Escalado rápido para cumplir con tecnologías y aplicaciones de alta velocidad

• Provisión de la máxima flexibilidad para garantizar la preparación para el futuro.

• Reducción del costo total de propiedad (del inglés TCO)

Los MTDC se centran en permitir conexiones rápidas para sus clientes y proporcionar ofertas para satisfacer una variedad de necesidades comerciales, empresariales y de nube. Debido a este enfoque, los operadores suelen actualizar su hardware y tecnología al menos cada tres años. Esta actualización, combinada con la esperanza de vida de 10 años de un centro de datos, representa importantes ahorros para las empresas en gastos de capital, tiempo y recursos.

Consideraciones clave al buscar un MTDC

Uno de los factores más importantes a la hora de buscar un MTDC es la ubicación. Tu empresa debe estar cerca de tus instalaciones, porque reducir la latencia y aumentar el ancho de banda son dos de los mayores desafíos asociados con la subcontratación. Por ejemplo, si las empresas subcontratan a MTDC en otro país, las velocidades de conexión disminuyen y provocan una latencia innecesaria, lo que puede frustrar al cliente y provocar la pérdida de negocio.

Desde el punto de vista de la infraestructura, la escalabilidad es fundamental. La escalabilidad dentro del centro de datos apoyará la migración simple a tecnologías y aplicaciones de alta velocidad — un factor vital para cumplir con el ancho de banda y las velocidades de transmisión de los clientes futuros. A medida que se continúan generando datos y los avances tecnológicos continúan aumentando, también lo hace la necesidad de satisfacer las demandas de los clientes de latencia cero y acceso a los datos en tiempo real.

Una instalación de MTDC también ofrece una variedad de servicios y opciones para los operadores de telecomunicaciones. Por ejemplo, si tu organización ofrece servicios que requieren alta velocidad, puedes subcontratar solo esa parte de tu negocio. Alternativamente, si solo necesitas almacenamiento, otra función MTDC puede adaptarse mejor a tus necesidades. Dado que la mayoría de las empresas tienen una variedad de necesidades que pueden ser satisfechas por más de una instalación, es importante no restringir tu empresa a elegir una instalación cuando la mejor solución puede involucrar a varias de ellas.

Por último, la seguridad física y de la red son factores importantes a la hora de elegir una instalación MTDC. Si tus datos se subcontratan, debes asegurarse de que estén protegidos contra accesos inapropiados. Por ejemplo, las instalaciones con zonas de seguridad escalonadas solo permitirían a las personas autorizadas acceder a ciertas áreas de la red y barreras físicas, como vallas y cerraduras. También querrás identificar los sistemas de monitoreo incluidos — como CCTV u otros sistemas que detectan emergencias como incendios o inundaciones. El historial de seguridad y monitoreo proporcionará una idea de cómo la instalación de MTDC protegerá tus datos y respaldará la seguridad del cliente. Conociendo la importancia de estos factores, es común que los MTDC consideren que la seguridad es esencial para los negocios.

También debes considerar servicios adicionales al elegir una instalación de MTDC. Además de los servicios típicos de hardware y software, muchos proveedores de MTDC ofrecen una amplia gama de servicios de consultoría para garantizar que la organización cumpla con las regulaciones obligatorias y/u otros requisitos de la industria. Incluso cuando el cliente está informado y conoce estos requisitos, el proveedor de MTDC puede tener equipos dedicados de cumplimiento normativo regional, nacional e internacional cuyo único propósito es mantenerse actualizado con los últimos desarrollos. Un ejemplo de este servicio que resulta especialmente beneficioso para los clientes es la gestión de datos personales.

Para los operadores de empresas grandes y pequeños, aprovechar los recursos de datos masivos no es una tarea fácil. La migración de las necesidades informáticas a un MTDC elimina el dolor de cabeza de administrar datos y reduce los gastos operativos. Un MTDC preparado para el futuro debe ofrecer escalabilidad, flexibilidad, modularidad y SLA rigurosos para garantizar el máximo tiempo de actividad, la tranquilidad del cliente e implementaciones rápidas para aplicaciones de alta densidad cuando sea necesario — rápidamente.