光纤创新 | Corning

创新文化

Maurer、Keck和Schultz博士彻底改变了全球电信行业

Three Visionaries

四十多年前,康宁科学家Robert Maurer、Donald Keck和Peter Schultz博士一起开发出了一种高纯度光学玻璃,能够远距离高效传输光信号——这是一项史无前例的发明壮举。当时他们并不知道这一发明会彻底改变全球电信行业。

20世纪60年代中期,康宁的研究人员以及电信行业都意识到,现有传输数据和声音的铜 缆基础设施带宽并不能满足未来的通信需求。寻找新的解决方案的竞赛拉开序幕。

在此期间,英国邮政局的人员来到康宁,希望康宁能够帮助他们创建一种纯玻璃光纤。这种光纤设计需要一种衰减约为20 dB/km的单模光纤(直径为100微米,纤芯为0.75微米)。但当时最好的光学玻璃衰减约为1000 dB/km。这就意味着,为了使总衰减达到20 dB/km,Maurer、Keck和Schultz博士必须将它的纯度提高1098 (这个数字要和美国确认一下,可能有误),这看似是一项无法完成的任务,但Maurer、Keck和Schultz博士却真的完成了,他们这次技术上的突破彻底地改变了整个世界。

现在,光纤仍在不断地连接我们生活的世界,宽带服务已经成为我们日常生活中必不可少的一部分。宽带拥有我们所有人都期待的特性,例如:便捷、高度和可靠。康宁革命性的发现和不断的光纤产品创新让人们的期望变成了现实。

2000年,Maurer、Keck和Schultz博士因这项改变人类生活的创新而获得了国家技术奖。这是由美国总统颁发的最高奖项,授予那些为增强国家竞争力和提高人们生活水平做出贡献的发明家和创新者。康宁科学家已经四次获得了这项殊荣,这是我们致力于创新和探索的最好诠释。

光纤技术的突破激发了信息时代的到来

光纤技术的突破

20世纪70年代早期,一股技术突破浪潮席卷而来——半导体激光器、微处理器以及全球通信网络的最初“愿景”——使光纤得以快速发展。

一些人认为这是“信息时代”的开端,对比现今“信息无障碍”社会变革与上世纪的工业变革范围和影响。

随着时代的变迁,光纤通信网络也在不断的发展。在20世纪80年代早期,各大电话公司都已安装了光纤电话而且收效明显。光纤能够远距离传输大量信息和光信号——是铜线的数倍。 

20世纪90年代早期的光纤革命重塑了全球的通信方式。优化后的光纤、更好的电子产品以及涌现的光学元件提高了信号质量和效率。可以说,光纤造就了“信息时代”。

现今,电信网络与接入设备的融合,使光纤网络成为传递知识,文化和信息的统一媒介。

光纤如何改变世界

光纤如何改变世界

光纤发展的广阔前景

光纤发展前景

不同以往,我们正处于一个全连接的时代。全球已经敷设了超过50亿公里的光纤,将个人、企业、社区、国家和大洲联系在一起。 

光纤技术能够在全球范围内即刻分享声音、数据、视频和应用程序,例如:文件共享、在线游戏、视频点播以及HDTV,该技术会持续推动通信网络的发展和变革。自第一根低损耗光纤面世以来,康宁不断地开发并交付了新一代光纤技术,促使全球范围内的宽带连接。

由于光纤良好的兼容性以及几乎无限的带宽容量,可以适应未来通信的需求。康宁开启了光纤技术的变革,并将继续领导该行业的技术发展,以满足现在和未来通信网络的需求。