Educational Resources

知识库

知识库

康宁致力于为教师和学生提供教学工具来了解更多关于光纤,其组成的基本知识,以及传输能力。

突破性的发明

低损耗光纤是什么?
低损耗光纤是能够携带光脉冲编码的柔韧性好的高纯度玻璃纤丝,它是实现长距离低衰减信息(信号丢失)传输的载体。

光纤是谁及何时发明的?
1970年,康宁科学家罗伯特博士毛雷尔,彼得•舒尔茨博士和Donald博士凯克发明了第一根光纤。毛雷尔,舒尔茨和凯克始终相信光可以作为信息传输的载体,他们用了四年的时间对不同属性的玻璃进行试验并最终成功的创造了第一根电信级低损耗光纤。

光纤的发明是来应对什么电信挑战?

如何满足消费者对更高带宽的需求,光纤是康宁的答案。 20世纪60年代开始,电信业意识到,现有的铜线传输基础设施,再也跟不上的通信流量指数倍的增长。

为什么光纤一款革命性的产品?
光纤实现了低衰减(或降低信号强度)传输,这一改进对于电信也来说是革命性的。区别于铜缆传输,光纤提供几乎无限的带宽。由于这些特质,光纤已经应用于全球语音,数据及视频传输的骨干网建设。欲了解更多信息,请访问探索与发明页面。

革命性的研发与制造

光学纤维的成分是什么?
光纤有三个基本组成部分:(1)纤芯,由高纯度玻璃组成用于承载光波信息,(2)纤芯外的包层,由略低于纤芯折射率的玻璃组成以防止光信号从纤芯中泄露出去,和(3)外涂层以防止内部玻璃体受损。

光纤是如何承载传输信号的?

加载了信息的光波通过内反射在光纤中传输。编码后的光波从信息源经过光纤传输到接收设备比如缆盒然后解码。

光纤是如何制成的?
发明光纤仅仅是开始。然后科学家们还必须创新出一套切实可行的对光纤成缆,加固及对接的规模化生产流程。康宁公司再制造流程上的专利始于通过专有的气相沉积车床玻璃来制作预制棒。这些预制棒被烧结成固体的,密集的,透明的玻璃,随后被拉成相当于人的头发丝一样细的可涂覆光纤。此外,在出厂之前,生产出来的光纤还会做每平方英寸100000磅的拉伸应力测试以及光传输效果的全方位测试。

有关更多信息,请访问光纤101页。

光纤的多种形态

单模光纤和多模光纤之间的区别是什么?
相较于多模光纤,单模光纤的纤芯更小,只能允许一种模式的光通过。单模光纤的设计起初是特别为电话通信领域而产生的,光纤需要在长距离传输中维持光脉冲的形态。
多模光纤具有更大的纤芯,能够允许数百模式同时通过它传输。设计初衷是考虑到低成本短距离的传输应用,多模光纤主要用于在私有网络的数据通信。

光纤自发明后是如何演变的?
第一根低损耗光纤因其总衰减(或损失)为17dB / km在当时令人欢欣鼓舞,而如今的光纤衰减已经低至0.17 dB / km,它转换到信号损失比原来好100倍。因此,光纤成为快速,可靠,并且越来越经济的通信网络中的优选的介质。

光纤产品的举例
康宁公司拥有数百项专利对不同类型的纤维,支持今天的电信市场需求的实际应用。我们制造业界领先的光纤连接世界各大洲,国家,城市,和人民。康宁生产全系列单模和多模光纤满足当今所有的应。

欲了解更多信息,请访问基础应用页面。

光纤的今天

如今,光纤的应用在哪里?
今天,光纤提供了基础设施实现宽带连接世界各地。公司继续设计多样光纤来满足不同的实际应用网络,光纤到家(FTTH)网络,接入网,长距离传输网络,以及用于连接各大洲,国家的海洋光缆网络。

光纤如何影响我的生活?
由光纤组成的高科技骨干网为我们提供了所有的日常通信和交互技术。由于全球光纤网络,你可以即时接入语音,获取有用信息或者观看视频通过一些设备例如如智能手机,电脑,高清晰度电视,GPS,和游戏系统。 由此,通过它你得到导航,发送电子邮件,进行研究,加入社交网络,商店,下载音乐,电影以及更多。

光纤正在改变未来

什么可以帮助我们预测光纤的应用?
已经从一开始的情况下,一个司机,描述光纤未来市场需求。在应对新的宽带连接扩容的挑战,康宁科学家将继续探索创新的解决方案以满足市场的需求,我们的工程师将继续创造新的,实用的技术。

什么突破性的应用正在发生?
光纤为我们的生活,工作和娱乐持续创造着机会。诸如云计算,光端口技术和无源光网络(PON)的创新和变革将使我们伴随和享用前所未有的先进技术带来的成果。