ALTOS® with FastAccess® Technology FAQ | Corning

Voltar
[{"resourcePath":"/optical-communications/cala/pt/home/products/fiber-optic-cable/outdoor-cables/altos.html","faqCategory":"Perguntas frequentes sobre o cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess®","faqList":[{"answer":"A tecnologia FastAccess é o projeto de revestimento de cabo inovador da Corning, que permite que os instaladores removam o revestimento do cabo manualmente, diminuindo o tempo de acesso em pelo menos 50% e reduzindo drasticamente o risco geral de danos às fibras dentro do cabo.","question":"O que é a tecnologia FastAccess®?"},{"answer":"Como resultado do extenso feedback que recebemos do cliente, eliminamos os ligantes que mantêm os tubos de buffer juntos durante o processo de fabricação para cabos dielétricos e de cabos para dutos. A remoção em campo dos ligantes é demorada e envolve o uso de ferramentas afiadas, que podem danificar os tubos de buffer se feito de maneira inadequada. Todos os benefícios e desempenho do nosso cabo ALTOS® atual com tecnologia FastAccess permanecem, com a adição de uma preparação de cabo ainda mais rápida e potencialmente mais segura.","question":"Como a tecnologia sem ligantes FastAccess® difere da tecnologia FastAccess® padrão?"},{"answer":"Não. Com as novas melhorias na construção do cabo, cortes de aberturas, ligantes e fita de bloqueio de água foram eliminados sem alteração no desempenho.","question":"O cabo loose tube ALTOS® com tecnologia sem ligantes FastAccess® contém um corte de abertura?"},{"answer":"Sim. A Corning tem o orgulho de apresentar o cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess®, nosso primeiro cabo blindado com tecnologia FastAccess e eliminação de ligantes tradicionais. A versão blindada utiliza uma fina película protetora ao redor do núcleo, que permite um novo procedimento de acesso inovador, que elimina a remoção do revestimento e da blindagem, usando um corte de abertura, podendo reduzir o tempo de acesso em até 60%.","question":"Existe uma versão blindada do cabo com tecnologia FastAccess®?"},{"answer":"Sim. No entanto, o corte de abertura não serve para remover o revestimento e a blindagem. O corte de abertura está localizado sob a nova proteção de filme fino em torno do núcleo do cabo, que evita qualquer dano quando o núcleo é puxado através da blindagem durante o procedimento de acesso. O corte de abertura permite a remoção rápida e sem problemas da fina película protetora.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;","question":"O cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess® contém um corte de abertura?"},{"answer":"O desempenho óptico, mecânico e físico dos novos cabos atende ou excede todos os critérios de desempenho padrão do setor, assim como os cabos ALTOS padrão implantados hoje. Todos os métodos e ambientes de instalação padrão são aceitáveis, como acontece com nossos cabos ALTOS existentes.","question":"Como o desempenho do novo cabo loose tube ALTOS® com tecnologia sem ligantes FastAccess® e do cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess® se compara aos cabos ALTOS® tradicionais?"},{"answer":"Não. Os dois cabos mais novos, o cabo loose tube ALTOS com tecnologia sem ligantes FastAccess e o cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess® estão apenas substituindo o padrão tradicional &nbsp;monomodo como oferta principal para cabos loose tube ALTOS de 12 a 72 fibras.","question":"A Corning está tornando obsoleto seu cabo ALTOS® padrão?"},{"answer":"Não. Os dois cabos mais novos estão disponíveis em cabos de 12 a 72 fibras, apenas monomodo. Para clientes que precisam de mais de 72 fibras, os cabos ALTOS tradicionais ainda estão disponíveis. Atualmente, oferecemos cabos loose tube ALTOS com tecnologia sem ligantes FastAccess e cabos loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess® apenas com a fibra SMF-28® da Corning.","question":"O cabo loose tube ALTOS® com tecnologia sem ligantes FastAccess® e o cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess® estão disponíveis em todos os tipos e contagens de fibra?"},{"answer":"Neste momento, os decapadores de revestimento não estão disponíveis.","question":"Posso obter decapadores de revestimento no cabo loose tube ALTOS com tecnologia sem ligantes FastAccess ou no cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess®?"},{"answer":"As opções para impressão especial estarão disponíveis no primeiro trimestre de 2017. Isso pode ser solicitado por meio de seu engenheiro de vendas da Corning ou representante de atendimento ao cliente. Tal como acontece com as ofertas atuais, as instruções especiais podem afetar o custo e o tempo de execução.","question":"Ainda posso obter uma impressão especial na capa do cabo?"},{"answer":"A fita de bloqueio de água foi substituída por um pó de bloqueio de água igualmente eficaz, que mantém o nível existente de desempenho de bloqueio de água.","question":"Qual é o mecanismo de bloqueio de água do cabo loose tube ALTOS com tecnologia sem ligantes FastAccess® e do cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess®?"},{"answer":"<p>Sim. A impressão do revestimento no cabo loose tube ALTOS® com tecnologia sem ligantes FastAccess® apresentará:<br>Cabo ALTOS® com tecnologia sem ligantes FastAccess®.</p><p>A impressão do revestimento no cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess® será:<br>ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess®.</p>","question":"Vou notar a diferença olhando para os cabos?"},{"answer":"O peso e o diâmetro externo do novo cabo serão ligeiramente menores do que os do cabo tradicional.","question":"O peso dos novos cabos é diferente?"},{"answer":"As únicas ferramentas necessárias para acessar o cabo são um alicate de ponta fina e um alicate de corte lateral ou de eletricista. Não são necessárias lâminas afiadas ou ferramentas adicionais.","question":"Quais ferramentas são necessárias para descascar o cabo?"},{"answer":"Sim. Os cabos são projetados e testados de acordo com a norma ANSI/ICEA S-87-640.","question":"O cabo loose tube ALTOS® com tecnologia sem ligantes FastAccess® e o cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess® são aprovados em todos os padrões da indústria?"},{"answer":"Ambos os cabos têm uma temperatura operacional de -40 a +70 ̊C (-40 a +158 ̊F) e uma temperatura de instalação de -30̊ a +70 ̊C (-22 ̊a +158 ̊F). É igual ao cabo ALTOS com tecnologia FastAccess tradicional.","question":"Qual é a faixa de temperatura para o cabo ALTOS com tecnologia sem ligantes FastAccess® e o cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess®?"},{"answer":"Sim, de acordo com as faixas de temperatura de operação e instalação mencionadas acima, o cabo loose tube ALTOS com tecnologia sem ligantes FastAccess e o cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess® funcionam exatamente da mesma forma que o cabo padrão. A única mudança é a tecnologia em torno de ligantes e bloqueadores de água.","question":"O cabo com tecnologia FastAccess® pode ser instalado em todos os espaços de aplicação ao ar livre?"},{"answer":"Sim, de acordo com as faixas de temperatura de operação e instalação mencionadas acima, o cabo loose tube ALTOS com tecnologia sem ligantes FastAccess e o cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess® funcionam exatamente da mesma forma que o cabo padrão. A única mudança é a tecnologia em torno de ligantes e bloqueadores de água.","question":"O cabo ALTOS® com tecnologia sem ligantes FastAccess® e o cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess® podem ser instalados com equipamento de jateamento de cabo?"},{"answer":"As alças de tração de malha de arame padrão devem ser usadas, seguindo os procedimentos do fabricante.","question":"Que tipo de alça de tração pode ser usado com cabos loose tube ALTOS com tecnologia sem ligantes FastAccess ou com cabo loose tube ALTOS® Lite com tecnologia FastAccess®?"},{"answer":"usado com os cabos loose tube ALTOS tradicionais.","question":"O hardware que usa ilhós para vedar os elementos funcionará com o cabo com tecnologia sem ligantes FastAccess e com o cabo loose tube ALTOS® Lite com FastAccess®?"},{"answer":"O cabo é compatível com o mesmo hardware usado com os cabos ALTOS existentes.","question":"Como os cabos ALTOS® reagem ao se usar uma pistola de ar quente para instalá-los em uma caixa de emenda que exige termocontráteis?"},{"answer":"Não. O desempenho é igual ao dos cabos ALTOS existentes.","question":"O uso de uma lixa para raspar o revestimento ao serem instalados nas caixas de emendas com fita B afeta o desempenho dos cabos ALTOS®?"}]}]
Para obter informações não cobertas por este documento, entre em contato com o engenheiro de vendas local da Corning.