코닝은 뛰어난 스크래치 저항성과 내구성을 갖춘 유리 복합 소재의 새로운 카테고리인 Corning® Gorilla® Glass with DX와 Corning® Gorilla® Glass with DX+를 발표했다. 코닝의 해당 기술을 모바일 기기 카메라에 적용할 경우 첨단 광학 성능, 우수한 스크래치 저항성, 내구성이라는 고유한 조합을 통해 전문가 수준의 이미지 촬영이 가능하다.
전 세계적으로 촬영된 사진의 수는 2010년 연간 3,500억 장에서 현재 1조 4,000억 장으로 증가한 것으로 추정된다. 이를 반영하듯, 모바일 카메라 기술은 소비자의 구매 결정에 있어 가장 중요한 요소 중 하나로 꾸준히 꼽히고 있다.
모바일 기기 카메라가 어떤 조도 환경에서도 전문가 수준의 이미지 품질을 구현하기 위해서는 주변광 투과를 최대화하고, 카메라 시스템 내에서 모든 반사를 최소화해야 한다.
제이민 아민(Jaymin Amin) Corning Gorilla Glass 사업부 부사장 겸 총괄 책임자는 "기존 카메라는 저반사(AR) 코팅을 사용해 빛 투과 능력을 개선했다. 하지만, 저반사 코팅은 스크래치에 취약하기 때문에 이미지 품질에 부정적인 영향을 미친다. 코닝의 Gorilla Glass 복합 소재는 기존 저반사 코팅 대비 강화된 스크래치 저항성과 내구성을 모바일 기기 카메라 렌즈 커버에 제공할 뿐만 아니라, 이들 기기에서 요구되는 광학 성능도 개선한다”고 밝혔다.
스마트폰 제조사들은 높은 품질의 사진과 동영상 성능을 원하는 소비자 요구에 대응하기 위해 기기에 망원 렌즈와 광각 렌즈 등의 첨단 기능을 채택해왔다. 이러한 최첨단 기능을 지원하기 위해 스마트폰의 카메라 크기와 개수가 계속 늘어나는 한편, 카메라 렌즈부의 돌출이 두드러지면서 일상적인 사용으로 인한 스크래치 및 손상 가능성은 크게 높아졌다.
제이민 아민 부사장은 "코닝은 카메라 렌즈 커버용으로 이상적인 솔루션을 고안했다. 코닝의 유리 복합 소재는 카메라 렌즈의 주변광을 98%까지 받아들여 카메라 디자인의 전체 기능성을 강화하고 고품질 이미지와 동영상을 지원한다. Gorilla Glass DX 제품군은 업계 최고의 광학 성능과 보호 기능을 동시에 제공하여, 궁극적으로 소비자 경험을 제고한다”고 밝혔다.
카메라 렌즈 커버용 Gorilla Glass DX 제품군은 삼성전자의 제품을 통해 첫 선을 보인다.
Gorilla Glass는 전 세계 45여 개의 주요 브랜드에 채택되어 80억대 이상의 기기에 적용되었다. 코닝은 모바일 소비자 가전제품 시장 접근 플랫폼(Mobile Consumer Electronics Market-Access Platform)을 통해 시장을 선도하는 커버 글라스, 반도체 제품용 유리 및 광학 제품을 선보이며 성능을 강화하고, 새로운 연결성 기능과 디자인을 구현하고, 증강 현실 및 3D 센서로 사용자의 몰입형 경험을 지원하며 혁신의 전통을 이어가고 있다. Gorilla Glass DX 제품은 2016년 이래 3천만 개 이상의 웨어러블 기기에 사용되었으며 이제 모바일 카메라 렌즈 커버에도 채택되고 있다.
예측 및 주의 문구
본 보도자료 내 진술로 역사적 사실이나 정보가 아니며 “예정이다”, “생각한다”, “기대한다”, “예상한다”, “의도한다”, “계획한다”, “추구한다” “본다” “할 것이다” “목표로 한다”등의 문구 혹은 유사한 표현을 포함한 진술은 미래 예측 진술이라 한다. 이들 미래 예측 진술은 1995년 증권민사소송 개혁법의 면책 규정에 따라 작성되었으며, 경제, 경쟁 환경 및 입법 추이와 관련된 추정과 가정을 포함한다. 미래 예측 진술은 미래의 사건에 관련되어 그 성격상 정도의 차이는 있으나 불확실한 사안을 다룬다. 이들 미래 예측 진술은 변경될 수 있으며 많은 경우 동사가 통제할 수 없는 불확실성에 영향을 받는다. 향후 전개가 경영진의 예측대로 이루어진다는 어떠한 보장도 없다. 실제 결과는 여러 요인에 따라 동사의 예측과 실질적으로 다를 수 있다. 동사는 미래 예측 문구를 업데이트할 의무가 없다.
이러한 미래예측 진술은 현 시점에서의 추정, 전망, 전반적 경제 상황, 사업에 대한 이해, 동사에 영향을 미칠 수 있는 주요 성과 지표 등에 대한 합리적인 가정에 기반하나, 실제 결과와는 실질적으로 다를 수 있다. 동사는 미래 예측 문구를 업데이트할 의무가 없다. 실제 결과가 미래예측진술에서 명시되거나 묵시된 바와 실질적인 차이를 야기하는 위험, 불확실성 및 기타 요인으로는 코로나-19 팬데믹의 지속기간 및 심각성, 수요영업 글로벌 공급망 등 팬데믹이 사업 전반에 궁극적으로 미치는 영향, 사업 인수매각 등 이와 유사한 거래로 인한 영향, 국제 사업·금융·경제·정치 여건, 관세 및 수입세, 미국 달러화 대비 일본 엔화·신 대만 달러화·유로화·중국 위안화·한국 원화 등 환율 변동, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁 제품 및 가격, 주요 부품 및 소재의 가용성 및 비용, 신제품 개발 및 상용화, 주요 고객사의 발주 동향 및 수요, 계획된 수준의 분기 배당금을 지급하거나 자사주를 취득할 수 있는 여력에 영향을 미치는 현금 흐름 및 실적의 규모 및 시기 등 기타 여건, 테러사이버 공격무력 충돌, 정치금융 불안, 천재지변, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 절도사이버 공격으로 인한 지적재산권 상실 및 IT 인프라의 차질, 장비·설비·IT 시스템 또는 운영상 예기치 못한 차질, 법규의 영향, 고객 수요 예측 수준에 부합하는 자본 지출 조정 능력, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 지적 재산권 및 영업 기밀 보호 능력, 불리한 소송, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 디스플레이 테크놀로지스 사업부 등에서 고객사의 흑자 운영 유지·운전 자금 조달·제조 설비 확장· 대금 적기 지급 능력, 주요 고객사와의 결별, 트럼프 세법(Tax Cuts and Jobs Act of 2017) 등 세법 및 규제 변화, 조세당국의 세무조사에 따른 영향, 입법·정부 규제·기타 정부 조치 및 정부 조사의 잠재적인 영향, 증권거래위원회(SEC) 신고서에 기재된 기타 리스크를 포함하되, 이에 한정되지 않는다.
리스크 요인 및 기타 사항 전체 목록은 코닝의 연차보고서(Form 10-K)와 분기보고서(Form 10-Q)에 상세히 기재되어 있습니다.
디지털 매체 공시
코닝 주식회사(이하 코닝)는 기업의 웹사이트와 소셜미디어 채널을 사용한 중요 정보 공시에 대한 미(美) 증권거래위원회(SEC)의 지침에 따라, 코닝의 웹사이트(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)를 통해 투자자가 중대하다고 간주할 수 있는 정보 등 기업의 중요 정보를 공시하고자 함을 투자자, 언론, 다른 이해관계자에게 안내해 드립니다. 코닝이 사용하는 웹사이트와 소셜미디어 채널 목록은 코닝의 미디어 및 웹사이트에서 수시로 업데이트될 것입니다. 코닝은 SEC 신고, 보도자료, 컨퍼런스콜, 웹캐스트 외에도 상기 언급된 웹사이트, 소셜미디어 채널을 통해 발표되는 정보를 참고하실 것을 투자자, 언론, 다른 이해관계자들에게 권장합니다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은165년 이상 사람들의 삶을 변화시켜온 소재 과학 분야의 세계적인 혁신 기업입니다. 코닝은 유리 과학, 세라믹 과학, 광 물리학 분야의 독보적인 전문성과 제조 및 엔지니어링 분야의 뛰어난 역량을 활용하여 산업 내 혁신을 도모하고, 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 RD&E 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 각 산업 분야를 선도하고 있는 글로벌 고객과의 신뢰를 바탕으로 한 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다.
다양한 역량을 보유한 코닝은 자사 역량 간의 시너지 효과를 통해 급변하는 시장 수요를 충족시키며 발전하고 있습니다. 또한, 고객들이 역동적으로 변화하는 각 산업 분야에서 새로운 사업 기회를 포착할 수 있도록 지원하고 있습니다. 오늘날 코닝의 사업은 광통신, 모바일 소비자 가전, 디스플레이 기술, 자동차, 생명공학용기 시장에 집중하고 있습니다. 업계를 선도하는 코닝의 대표 제품에는 손상에 강한 모바일 기기용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유와 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 운송을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용 및 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.