코닝, 세계 최대 10.5세대 LCD 기판 유리 제조 설비 본격 가동

코닝, 세계 최대 10.5세대 LCD 기판 유리 제조 설비<br/> 본격 가동

코닝, 세계 최대 10.5세대 LCD 기판 유리 제조 설비 본격
가동

코닝, 세계 최대 10.5세대 LCD 기판 유리 제조 설비 본격 가동

보도 자료
Display Glass
코닝, 세계 최대 10.5세대 LCD 기판 유리 제조 설비 본격 가동
코닝, 세계 최대 10.5세대 LCD 기판 유리 제조 설비 본격 가동
CORNING, N.Y. | Corning Incorporated | 2018년 5월 9일
신설 허페이 공장은 중국 최대 디스플레이 패널 제조사인 BOE에 공급할 예정

상하이 – 코닝은 중국에 새로 설립한 10.5세대 LCD 기판 유리 제조 설비의 준공식을 금일 개최했다. 코닝의 신규 설비는 안후이성(安徽省) 허페이(合肥) 신잔 일반시범구역에서 BOE(BOE Technology Group)의 공장과 나란히 위치한다. 

코닝은 허페이 공장 가동으로 세계 최초로 TFT급 10.5세대 기판을 생산하게 된다. 10.5세대 기판(3370㎜ x 2940㎜)은 현재 상용화된 LCD 기판 유리 중 최대 면적을 자랑하며 65인치 및 75인치 TV에 가장 경제적인 세대이다. 허페이 시설에서 생산되는 10.5세대 제품은 Corning® EAGLE XG® Slim 기판유리이다.

코닝 허페이 공장은 2017년 말부터 BOE 양산 샘플 출하를 시작했다. 60인치 이상의 대형 TV시장은 향후 수년간 연평균 20% 이상의 성장률을 보일 것으로 예상된다. 허페이 설비는 코닝이 중국 본토에 설립한 세 번째 LCD 기판 유리 공장이며, 현재 코닝은 베이징과 충칭에 8.5세대 LCD 기판 유리 공장을 운영하고 있다.

제임스 P. 클래핀(James P. Clappin) 코닝 글라스 테크놀로지스 사장은 준공식에서 “허페이 10.5세대 LCD 기판 유리 설비는 디스플레이 사업부의 다음 포석으로 글로벌 대형TV 수요 증가에 대응하기 위해 세계 최대 기판유리를 생산한다”고 말하며 “코닝은 대형 기판 제조에서 가장 많은 경험을 가진 산업 혁신 및 시장 선도 기업으로서 중국 LCD 산업의 발전을 지원하게 되어 자랑스럽다”고 덧붙였다.

존 장(John Zhang) 코닝 디스플레이 테크놀로지스 총책임자는 행사장에서 “LCD 산업의 지속적인 성장과 A 일반시범구역에 10.5세대 LCD 기판 유리 설비 투자를 단행한다는 발표를 한 바 있다.

리펑(Li Fang) 중국 코닝 사장 및 총괄 매니저는 금일 발표에 대해 “허페이는 여러 결정적인 요인들을 갖춰 10.5세대 공장에 이상적인 장소이다. 정부의 적극적인 지원, 숙련된 현지 인력에 뛰어난 역내 인프라가 뒷받침 되고 있다. 허페이 지방정부의 지원과 안후이성 관계자들의 산업 개발 노력에 감사를 표한다”

예측 및 주의 문구

본 보도 자료에는 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 국제 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 환율 변동, 세율, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 매출 비중 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치 및 금융계 불안, 천재지변, 기상악화, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.

디지털 매체 공시

코닝 주식회사(이하 코닝)는 기업의 웹사이트와 소셜미디어 채널을 사용한 중요 정보 공시에 대한 미(美) 증권거래위원회(SEC)의 지침에 따라, 코닝의 웹사이트(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)를 통해 투자자가 중대하다고 간주할 수 있는 정보 등 기업의 중요 정보를 공시하고자 함을 투자자, 언론, 다른 이해관계자에게 안내 드립니다. 코닝이 사용하는 웹사이트와 소셜미디어 채널 목록은 코닝의 미디어 및 웹사이트에서 수시로 업데이트 될 것입니다. 코닝은 SEC 신고, 보도자료, 컨퍼런스콜, 웹캐스트 외에도 상기 언급된 웹사이트, 소셜미디어 채널을 통해 발표되는 정보를 참고하실 것을 투자자, 언론, 다른 이해관계자들에게 권장합니다.

코닝에 대하여

코닝(www.corning.com)은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.