코닝(Corning Incorporated)은 오늘 자사의 커버글라스 포트폴리오를 확대하고, 전자기기 제조사들이 제품을 더욱 다양하게 디자인 할 수 있는 Vibrant Corning® Gorilla® Glass의 시장 출시를 발표했다.
전자기기 제조사들은 업계 최고의 커버글라스 솔루션인 Corning Gorilla Glass에 다채로운 색상, 고해상도, 사진과 같은 품질의 이미지를 프린팅 할 수 있는 Vibrant Corning Gorilla Glass를 통해 더욱 폭 넓은 디자인을 구현할 수 있게 됐다.
스코트 포레스터(Scott Forester) Gorilla Glass 이노베이션 책임자는“전자기기 제조사들이 내구성, 투명성 등 주요 성능을 유지하면서도 제품을 차별화할 수 있는 새로운 방안을 모색하고 있다”며, “Vibrant Corning Gorilla Glass는 새로운 주문자 맞춤 디자인 및 브랜딩 기회를 제공할 뿐만 아니라, 코닝의 핵심 역량을 바탕으로 더욱 다양해진 고객의 요구에 부응하는 제품을 선보인 사례 중 하나이다”라고 밝혔다.
코닝은 독자 개발한 공정 기술, 잉크, 장비를 활용해 Corning Gorilla Glass에 컬러 그라데이션, 로고, 고해상도 품질의 이미지, 멀티컬러 장식 등을 프린트하여 스마트폰, 태블릿, 노트북에 주문자 맞춤의 다양한 디자인의 제품을 공급할 수 있다. Vibrant Corning Gorilla Glass는 기존 스크린 인화 기술에 비해 해상도와 선명도가 뛰어나며 공정 시간이 더 짧고 제작 과정에서 배출되는 잉크 폐기물이 적은 것이 특징이다.
Corning Gorilla Glass는 뛰어난 파손 저항성으로 커버글라스 시장을 선도하고 있다. 코닝의 독창적 기술인 퓨전 공법으로 생산되며, 전 세계 기기 제조사들이 선택한 대표적인 커버글라스이다. Corning Gorilla Glass는 2007년 출시된 이후 전세계적으로 40개 주요 브랜드의 1,550개 이상의 제품 모델에 채택돼 45억대 이상에 달하는 기기에 장착됐다. Corning Gorilla Glass에 대한 보다 상세한 정보는 코닝의 웹사이트 www.corninggorillaglass.com에서 확인할 수 있다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 국제 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 환율 변동, 세율, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 매출 비중 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치 및 금융계 불안, 천재지변, 기상악화, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
디지털 매체 공시
Digital Media Disclosure코닝 주식회사(이하 코닝)는 기업의 웹사이트와 소셜미디어 채널을 사용한 중요 정보 공시에 대한 미(美) 증권거래위원회(SEC)의 지침에 따라, 코닝의 웹사이트(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)를 통해 투자자가 중대하다고 간주할 수 있는 정보 등 기업의 중요 정보를 공시하고자 함을 투자자, 언론, 다른 이해관계자에게 안내 드립니다. 코닝이 사용하는 웹사이트와 소셜미디어 채널 목록은 코닝의 미디어 및 웹사이트에서 수시로 업데이트 될 것입니다. 코닝은 SEC 신고, 보도자료, 컨퍼런스콜, 웹캐스트 외에도 상기 언급된 웹사이트, 소셜미디어 채널을 통해 발표되는 정보를 참고하실 것을 투자자, 언론, 다른 이해관계자들에게 권장합니다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.