코닝(Corning Incorporated)은 제3세대 고성능 디스플레이용 유리인 Corning Lotus™ NXT Glass 출시를 오늘 발표했다. 코닝은 국제정보디스플레이학회(SID)가 캘리포니아주 산호세에서 6월 2일부터 4일까지 개최하는 디스플레이 위크(Display Week) 2015에서 전시장(733번)을 마련하고 최신 혁신 제품인 Lotus NXT Glass를 선보일 예정이다.
Lotus NXT Glass 총 피치 변동(Total Pitch Variation)이 업계 최저 수준이며 이는 효율적인 고화질 디스플레이 패널 생산에 필수 조건이다. Lotus NXT Glass는 기존 제품 대비 총 피치 변동 성능이 60%까지 뛰어나다.
마이클 쿠니고니스(Michael Kunigonis) 코닝글래스테크놀로지스의 고성능 디스플레이 사업부 이사는 “디스플레이 산업은 약 10여 년간 유리 기판 속성인 수축율(compaction)에 주목해왔다”고 말하며 “코닝은 패널제조사와 협력하며 이를 연구해왔고 총 피치 변동성이 유리 안정성을 좌우하는 보다 완전한 척도임을 발견하였다. 코닝은 업계에 최고 성능의 유리 기판을 공급할 예정이다”고 밝혔다.
Lotus NXT Glass는 안정성이 개선되어 총 피치 변동성이 더 뛰어나다. 이로써, 패널 제조사들은 해상도가 인치당 최고 100픽셀씩 강화되거나 전력 소모량이 최고 15% 절감된 디스플레이 패널을 개발할 수 있게 되었다. 또한, 패널 제조사들은 셀 조립 수율(cell assembly yield)을 최고 1.5%까지 증가시킬 수 있다.
이는 소비자들에게 선명하고 풍부한 화질과 배터리 수명이 더 긴 무선 기기를 선사할 수 있게 되었음을 의미한다.
Lotus NXT Glass는 저온 폴리실리콘 (Low Temperature Poly Silicon) 또는 산화 박막트랜지스터(Thin Film Transistor) 백플레인을 채택한 LCD와 OLED디스플레이를 위해 개발되었다.
코닝 Lotus NXT Glass는 광범위한 제조 온도에도 총 피치 변동 성능을 유지할 수 있도록 특수 고안되었으며 저온 및 고온 LTPS와 산화 TFT 공정 모두에 적합하다.
코닝은 Lotus NXT Glass외에도 엣지형(edge-lit) LCD TV 슬림화를 가능하게 하는 고투과성 유리 도광판(LGP)인 Corning Iris™ Glass, 비정질실리콘(a-Si) 디스플레이 용 Corning EAGLE XG® Slim, 코닝의 초박형 플렉서블 유리인 Corning® Willow® Glass, 약 40억 기기에 채택된 손상에 강한 최신 커버글라스인 Corning® Gorilla® Glass 4 를 전시할 예정입니다.
또한, 디스플레이 위크 참가자들은 다음과 같이 코닝의 기술 전문가들을 만나 제품과 기술에 대한 내용을 직접 들을 수 있다.
- 밥 오브라이언(Bob O’Brien) 시장 정보, 기획 및 전략 담당 이사는 6월 1일에 개최되는 IHS Business Conference 에서 LCD 주제 토론에 패널로 참여한다.
- 스테파니 시스크(Stephanie Sisk) 고성능 디스플레이 사업부 상업 기술 특별 프로젝트 매니저는 6월 3일에 개최되는 SID Display Week Exhibitor Forum 에서 첨단 유리를 통한 디스플레이 진화에 대한 발표를 한다.
- 보 러핀(Boh Ruffin) 기술전략 매니저는 6월 4일 개최되는 IHS Wearable-Flexible Conference 에서 발표를 한다.
마이클 쿠니고니스(Michael Kunigonis) 이사는 “디스플레이 산업은 여정에 있으며, 놀라운 속도의 혁신을 경험하고 있다. 코닝은 참신하고 독보적인 디자인을 지원하는 신제품을 시장에 선보임으로써 산업 혁신에 기여하게 되어 자랑스럽다”고 말하며 “코닝의 첨단 유리 솔루션을 디스플레이 위크에서 선보이기를 고대하며 꼭 코닝 부스를 찾아주기 바란다”고 밝혔다.
예측 및 주의 문구
 본 보도 자료에는 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 국제 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 환율 변동, 세율, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 매출 비중 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치 및 금융계 불안, 천재지변, 기상악화, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.
코닝에 대하여
 코닝 (www.corning.com) 은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.