Gorilla Glass se está utilizando en laptops, notebooks and tablets más delgadas y livianas con una calidad visual excepcional, al tiempo que ofrece resistencia a los daños causados por el manejo y uso diario.
Portátiles/Tablets recientes con Gorilla Glass
Samsung Galaxy Tab S7+
El Samsung Galaxy S7 + cuenta con una pantalla Súper AMOLED ™ de borde a borde más grande de 12,4 pulgadas con Corning® Gorilla® Glass 3 resistente a daños y rayones.
El Samsung Galaxy S7 + cuenta...
El Samsung Galaxy S7 + cuenta con una...
El Samsung Galaxy S7 + cuenta con una pantalla Súper AMOLED ™ de borde a...
El Samsung Galaxy S7 + cuenta con una pantalla Súper AMOLED ™ de borde a borde más grande de 12,4 pulgadas con...
El Samsung Galaxy S7 + cuenta con una pantalla Súper AMOLED ™ de borde a borde más grande de 12,4 pulgadas con Corning® Gorilla® Glass 3...
Acer Swift 7 (2019)
La nueva Acer Swift 7 cuenta con un teclado retroiluminado de día / noche, audio Dolby ™ y una pantalla táctil IPS Full HD de 14 pulgadas con el mejor en su clase, el Corning® Gorilla® Glass 6 resistente a los daños para un óptimo brillo y fiabilidad general.
La nueva Acer Swift 7 cuenta...
La nueva Acer Swift 7 cuenta con un teclado...
La nueva Acer Swift 7 cuenta con un teclado retroiluminado de día / noche,...
La nueva Acer Swift 7 cuenta con un teclado retroiluminado de día / noche, audio Dolby ™ y una pantalla táctil IPS...
La nueva Acer Swift 7 cuenta con un teclado retroiluminado de día / noche, audio Dolby ™ y una pantalla táctil IPS Full HD de 14 pulgadas con el...
Encuentre más dispositivos con Corning® Gorilla® Glass
Smartphones
Gorilla Glass, increíblemente resistente, permite los diseños de teléfonos inteligentes más elegantes de la actualidad, al tiempo que proporciona una resistencia excepcional a los daños a los rasguños, golpes y caídas del uso diario.
Gorilla Glass, increíblemente...
Gorilla Glass, increíblemente resistente,...
Gorilla Glass, increíblemente resistente, permite los diseños de teléfonos...
Gorilla Glass, increíblemente resistente, permite los diseños de teléfonos inteligentes más elegantes de la...
Gorilla Glass, increíblemente resistente, permite los diseños de teléfonos inteligentes más elegantes de la actualidad, al tiempo que...
Wearables
A medida que la tecnología de wearable ha evolucionado de los aparatos de fitness a los relojes inteligentes, los fabricantes líderes están recurriendo a Gorilla Glass para proporcionar a sus dispositivos wearables la mejor combinación de resistencia al daño y rendimiento.
A medida que la tecnología de...
A medida que la tecnología de wearable ha...
A medida que la tecnología de wearable ha evolucionado de los aparatos de...
A medida que la tecnología de wearable ha evolucionado de los aparatos de fitness a los relojes inteligentes, los...
A medida que la tecnología de wearable ha evolucionado de los aparatos de fitness a los relojes inteligentes, los fabricantes líderes están...
LEE TODO ACERCA DE ESTO
- Nota de prensa: Acer Launches the New Swift 7, Redefining the World’s Thinnest Laptop
 - Estudio: Controlled Edge Damage by Dynamic Impact
 - Estudio: Easy-to-Clean Surfaces for Mobile Devices
 - Nota de prensa: Corning Collaborates with Acer to Bring Vibrant Corning® Gorilla® Glass to the Mobile Consumer Electronics Market