The Glass Age | Glass Technology and Innovation | Corning

Throughout history, materials have transformed society and culture. There was the Stone Age, the Bronze Age, and the Iron Age. This is the Glass Age.

Explore the Glass Age

Glass material

The Science of Glass

The Science of Glass

Discover how the technical properties of glass are changing the world.

Discover how the technical properties of glass are changing the world.

Willow Glass Laminates

Design & Application

Design & Application

See how today’s thin, durable, flexible glass is making designs more practical than ever.

See how today’s thin, durable, flexible glass is making designs more practical than ever.

Glass Art

Inspiration

Inspiration

Discover how glass is inspiring engineers and artists to bridge the gap between a functional material and visionary medium.

Discover how glass is inspiring engineers and artists to bridge the gap between a functional material and visionary medium.

Where information moves at the speed of light…

Inspiration

Inspired by Glass

Where devices are as sophisticated as they are beautiful...

The Glass Age Videos

Where everyday surfaces provide extraordinary benefits…

Science of Glass

How It Works

Where one material can change the world…

Where will the Glass Age take you?

They are visionaries ... pioneers ... renegades.

They are scientists ... artists ... innovators.

Through glass, they see possibility and create a new reality.

Through glass, they transform lives.

ガラスの科学

古代史から引き継がれた並外れた可能性

ガラスが壊れやすい時代は過ぎ去りました。グラスが入れ物だけに使用されていた時代は終わりました。

ガラスの時代を迎えた現在、ガラスは汎用性を有し、柔軟性に富み、しかも大変丈夫です。ガラスは光の速度で情報を移動します。ガラスは、美しいだけでなく洗練されたデバイスを実現します。ガラスは日常の表面を変え、並外れた利点を提供します。

ガラスの技術的特性が世界をどのように変えているかについては、本サイト(英語)をご覧ください。 

設計と応用

形と機能の完璧な融合

ガラスには、新しい機能とアプリケーションの扉を開く典型的な素材となる舞台が整っています。建築家、デザイナー、エンジニアなどは、そのユニークな変形特性と卓越したスタイルのためにガラスを受け入れてきました。

今日の薄くて耐久性のある柔軟なガラスが、革新的なガラス設計をこれまで以上に実用的にする方法については、本サイト(英語)をご覧ください。

ひらめき

これ以上創造性を高める素材はありません

反射、屈折、透明度、そして色。

これらは、ガラスが光や他の素材と相互作用して息をのむような、時には驚くべきデザイン、技術、芸術作品を作り出す方法のほんの一部です。

ガラスがどのようにしてエンジニアやアーティストに刺激を与え、機能性素材と先見の明のある媒体との間のギャップを埋めるかついては、本サイト(英語)をご覧ください。

仕組み

Fusion Process

仕組み:コーニングのフュージョンプロセス

革新的なフュージョンプロセス技術がいかにして高性能フラットガラスの製造を可能にするかを、コーニングが解説します。

続きを読む

Vapor Deposition

仕組み:気相堆積

コーニングは、ガラスと全く関係のないように思えるプロセスを通じて、世界で最も純粋なガラスの一部を生産しています。

続きを読む

仕組み:精密成形

精密成形におけるコーニングのリーダーシップは、最もホットなイノベーションを実現させる鍵を握っています。それはどのように機能するのでしょうか。

続きを読む