私たちの世界は減速することなく進み続けており、それを支えるネットワークも同様です。急激な帯域幅の増加、新しいサービスや機器に対する需要の増加は、極めて堅牢なインフラであっても大きな負担となります。しかしひとつ、将来性に優れたネットワーキングソリューションが存在します。単一の統合型光ファイバインフラで、LAN、携帯電話、動画、建物管理システムなど、複数のネットワーク技術要件に対応できます。統合化により、総入れ替え(rip and replace)の繰り返しから開放されるだけでなく、代わりに簡略化された、技術の種類を問わない、将来的にも対応可能なソリューションを提供することができます。そして、光通信時代の幕開けに貢献し、私たちの世界を変え続けているコーニング以上にお客様に貢献できる存在はないでしょう。
「もっと」のジレンマ。お客様のネットワークは将来の需要に対応できていますか。
新しい技術を可能にする。お客様のネットワークは拡張可能ですか。
新しい技術を可能にする。お客様のネットワークは拡張可能ですか。
私たちのネットワークは、これまで以上に多くの体験をサポートすることが求められており、そのリストも長くなる一方です。これらの新しいテクノロジーは、勉強や仕事のためのBYOデバイス、より多くの人がアクセスできる遠隔ヘルスケア、移動中のエンターテインメントの、チーム間のグローバルなコラボレーションを可能にする動画会議を通じた従業員の接続性などのトレンドの高まりを含め、多くの素晴らしい体験を可能にしています。こうした、医療、教育、小売、ホスピタリティ、職場において変化する体験はすべて、それらをサポートするインフラに依存しており、ネットワークもそれに合わせて変化していく必要があるのです。
次世代ローカルエリアネットワーク(次世代LAN)で計画すべき技術のトップ6は、5G、モノのインターネット(IoT)、WiFi、スマートビル技術、テレワーク、VR/ARです。
複数システムの混雑性。複雑さを管理できていますか。
今日、ほとんどの企業では、ネットワークに別のビル管理システムを更新・追加しようとするたびに、まったく新しいネットワークを積み重ねていく(レイヤー化していく)ことになります。単一目的のインフラを複数のレイヤーで追加していくこうしたアプローチは、ケーブルトレイが混雑し、クローゼットスペースが肥大化する原因となります。このようなデジタルトランスフォーメーションには、デジタル基幹ネットワークが必要です。ネットワークの準備は整っているでしょうか。
帯域幅制限。お客様のネットワークは遅れを取っていませんか。
私たちは今、これまでとは異なる時代を生きています。ITインフラによってサポートされている屋内のミッションクリティカルなアプリケーションの数は、進化の3段階を経て、今や桁違いに拡大しています。20世紀の終わりまでに導入されていた初歩的なプロパティ管理、ビルオートメーション、会計・通信サービスの数よりも、この15年間で導入されたIPベースのSaaSシステムの方が、数と複雑さで大幅に上回っています。このベンチマークは、今や、第4次産業革命システムの規模、複雑さ、知能に比べれば低いと思われます。すなわち、現行のネットワークでは、このような飛躍的変化を効率的に行うことは不可能です。
ネットワークの柔軟性。予想外のことにも対応できますか。
多くの技術やアプリケーションが登場していますが、対応する準備が整っていなければ、ネットワークの混乱につながる可能性があります。しかし、想定していない変化についてはどうでしょうか。現在の私たちには未知のアプリケーションが登場するかもしれません。ネットワークに混乱が生じた際、新たなニーズに基づいて配分や優先順位付けを行うことができるでしょうか。あるいは、既存のネットワークの性能が皆さんの対応や対応時間の足かせとなっていないでしょうか。
ネットワークの簡素化。ファイバー/パワー ディープトポロジ
新たなよりシンプルなビル内IPネットワークの構築
新たなよりシンプルなビル内IPネットワークの構築
コーニングのインビルディングネットワークソリューションは、ビル内での5Gに対応した単一の簡素化されたインフラストラクチャに複数のテクノロジーを統合する機能を備えたファイバーおよびパワーディープトポロジです。
コアとなるインビルディングネネットワーク(ローカルエリアネットワーク(LAN)、電力、セルラー)を1つのファイバーベースのバックボーンに統合することで、エンタープライズおよびキャリア向けの包括的なソリューションを提供可能です。簡素化された拡張性のある当社のインビルディングネットワークソリューションは、複数の独立した屋内ネットワークや同軸ケーブルを巻き取ることができます。
当社のソリューションは、ファイバーの固有の利点をネットワークインフラストラクチャ全体に取り入れることで、より多くのサービス、アプリケーション、および拡張機能を提供できる高性能のファイバーインフラストラクチャを実現します。また、LAN、セルラー、ビデオ、マネージメントシステムの構築、SDLAN、DAS、スモールセル、Wi-Fi、監視、VoIP、IPTV、POS、その他のインターネットベースのアプリケーションなどの主要なアプリケーションなど複数のネットワークテクノロジーに対応しています。
将来性に優れたネットワークソリューション
ナレッジセンター
次世代LANに関する情報
次世代LANに関する情報
コーニングの次世代LANソリューションと製品に関する業界記事、ケーススタディ、情報をワンストップで提供しています。
コーニングの次世代LANソリューションと製品に関する業界記事、ケーススタディ、情報をワンストップで提供しています。
Learn Moreツールとリソース
ネットワークデザインサービス
ネットワークデザインサービス
コーニングのネットワーク要件に関する知識と施工実績が優れた費用効果の高い設計を可能とします。光ケーブルとハードウェア、接続、物理ケーブルルーティング、潜在的な設置の問題箇所、および接続、終端、テストのニーズに関する推奨事項を設計情報として提供します。
コーニングのネットワーク要件に関する知識と施工実績が優れた費用効果の高い設計を可能とします。光ケーブルとハードウェア、接続、物理ケーブルルーティング、潜在的な設置の問題箇所、および接続、終端、テストのニーズに関する推奨事項を設計情報として提供します。
Learn Moreプロジェクトサービス
プロジェクトサービス
コーニングのプロジェクトマネジメントサービスは、説明責任、効果的な追跡、透明性のある報告、徹底的なリスク管理、および継続的なパフォーマンスとプロセスの改善をもたらすことができるフレームワークを確立する基盤を提供します。
コーニングのプロジェクトマネジメントサービスは、説明責任、効果的な追跡、透明性のある報告、徹底的なリスク管理、および継続的なパフォーマンスとプロセスの改善をもたらすことができるフレームワークを確立する基盤を提供します。
Learn Moreトレーニングプログラム
トレーニングプログラム
正式なトレーニングが必要な場合でも、単に知識ベースの拡大を検討している場合でも、SeeLight®光ファイバートレーニングは、エンタープライズネットワークに関わる有益な情報を提供します。
正式なトレーニングが必要な場合でも、単に知識ベースの拡大を検討している場合でも、SeeLight®光ファイバートレーニングは、エンタープライズネットワークに関わる有益な情報を提供します。
Learn Moreロイヤルティプログラム
ロイヤルティプログラム
当社のロイヤルティプログラムは、次のプロジェクトでより収益性を高めるのに役立つ、設計、インストール、光ファイバーソリューションに必要なツールとリソースを提供します。
当社のロイヤルティプログラムは、次のプロジェクトでより収益性を高めるのに役立つ、設計、インストール、光ファイバーソリューションに必要なツールとリソースを提供します。
Learn More詳細情報
Learn more: 詳細情報より詳細な情報をお求めのお客様は、ご連絡ください。