FAQ | Corning Gorilla Glass
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
Perguntas Frequentes

Perguntas Frequentes

Perguntas Frequentes

  • POR QUE QUERO GORILLA GLASS NOS MEUS APARELHOS?

    Os arranhões e impactos são um fato da vida, mas o Gorilla Glass permite que seu dispositivo resista aos danos provocados pela da utilização diária. O Gorilla Glass também tem um forte apelativo estético. É fino, leve e agradável ao toque – permitindo os designs mais elegantes.

  • PODE EXPLICAR O PROCESSO DE TROCA DE IÕES?

    A troca de íons é um processo de endurecimento químico onde íons grandes são “colocados” para a superfície do vidro, criando um estado de compressão. O Gorilla Glass foi especialmente desenvolvido para maximizar este processo. O vidro é colocado em um tanque aquecido com sal derretido a uma temperatura de aproximadamente 400°C. Os pequenos Íons de sódio abandonam o vidro e os robustos íons de potássio presentes no sal derretido, tomam seu lugar. Estes íons maiores ocupam mais espaço e são pressionados uns contra os outros quando o vidro resfria, produzindo uma camada de stress compressivo na superfície do vidro. A composição do Gorilla Glass permite que os íons de potássio se difundam mais profundamente na superfície, criando uma camada de stress compressivo mais espessa. Esta camada de compressão cria uma superfície que é mais resistente aos danos do dia-a-dia.

  • O QUE TORNA O GORILLA GLASS TÃO RESISTENTE A DANO?

    A composição única do Gorilla Glass permite uma camada profunda de stress compressivo (criada através do processo de troca de íons). Esta compressão atua como uma “armadura”, tornando o vidro extremamente resistente e à prova de danos.

  • COMO SEI SE O GORILLA GLASS ESTÁ NO MEU APARELHO?

    O Gorilla Glass é usado atualmente por mais de 40 dos principais OEMs, integrado em mais de 2100 modelos de produtos, e incluído em mais de 5 bilhões de dispositivos. Verifique a lista com os principais dispositivos. A Corning confirma que esses aparelhos possuem Gorilla Glass.

  • ESTA LISTA INCLUI TODOS OS APARELHOS COM GORILLA GLASS?

    Infelizmente não. Acordos com os fabricantes nos impedem de identificar todos os dispositivos que incluem Gorilla Glass. Esta lista apresenta todos os dispositivos que podemos informar. Atualizaremos a lista assim que os fabricantes nos permitam partilhar dessa informação.

  • EU GOSTO DA IDEIA DE MAIOR RESISTÊNCIA A DANOS, MAS SERÁ QUE O GORILLA GLASS NÃO ADICIONARÁ VOLUME AO MEU APARELHO?

    O processo de troca de íons da Corning torna o Gorilla Glass extremamente durável, enquanto que lhe permite permanecer fino e leve o suficiente para viabilizar smartphones e tablets mais elegantes. O Gorilla Glass pode ser produzido em uma espessura de 0,5 milímetros, apenas quatro vezes mais espesso que o cabelo humano.

  • É VERDADE QUE O GORILLA GLASS FOI DESENVOLVIDO ORIGINALMENTE NA DÉCADA DE 60?

    Não. Isso é um mito popular que aparentemente resultou de um mal-entendido dos fatos. É verdade que a Corning testou vidros quimicamente endurecidos em 1960, como parte de uma iniciativa chamada “Projeto Músculo”. Em 1961, a Corning desenvolveu uma composição de vidro promovida sob a marca Chemcor®, que apresentava uma resistência e durabilidade. O vidro Chemcor foi integrado em utensílios de mesa, produtos oftalmológicos e aplicações nas indústrias automotiva, aeronáutica e farmacêutica. Quando a Corning começou a desenvolver um vidro de cobertura resistente para dispositivos eletrônicos em 2006, os cientistas da Corning, obviamente, recorreram à experiências anteriores da empresa. No entanto, o Corning Gorilla Glass é um produto e uma composição de vidro diferente do Chemcor. Implementamos alterações significativas na composição, bem como outras alterações para alcançar as características inigualáveis de resistência a danos, enquanto tornávamos o vidro compatível com o processo de produção proprietário da Corning de fusão vertical. O processo de fusão vertical da Corning produz vidro extremamente fino com qualidade de superfície inigualável. O resultado é um vidro resistente a danos ideal para os dispositivos eletrônicos mais elegantes da atualidade e com sofisticada tecnologia sensível ao toque.

  • É POSSÍVEL QUEBRAR O GORILLA GLASS?

    Se submetido a tensão excessiva, o Gorilla Glass pode ser quebrado. No entanto, o Gorilla Glass foi desenvolvido para suportar aos eventos do mundo real que causam com frequência riscos, lascas ou quebra do vidro.

  • PAGAREI MAIS POR UM CELULAR QUE CONTENHA GORILLA GLASS AO INVÉS DE VIDRO SODA CAL?

    A Corning vende para os fabricantes de dispositivos e o preço do Gorilla Glass é baseado nas especificações técnicas do produto (ex.: espessura, tamanho) e volume. Não podemos especular sobre o preço de varejo de um dispositivo em particular.

  • ONDE O GORILLA GLASS É FABRICADO?

    A Corning fabrica o Gorilla Glass nos Estados Unidos, Japão e Taiwan.

  • QUAIS SÃO AS VANTAGENS DO PROCESSO DE FUSÃO VERTICAL DA CORNING?

    O processo proprietário de fusão vertical da Corning possibilita uma qualidade de superfície inigualável. Este processo extraordinariamente preciso e altamente automatizado produz vidro com superfícies extremamente limpas, suaves e planas, com claridade ótica inigualável e estabilidade dimensional particular. Com esse processo de fusão é possível eliminar alguns processos de acabamento do vidro, como o esmerilhamento e polimento, que acrescentam custos e podem introduzir falhas na superfície. Este mesmo processo de fusão é o coração do vidro para LCD da Corning líder do mercado.

  • QUAL A DIFERENÇA ENTRE O GORILLA GLASS E OS SUBSTRATOS DE VIDRO PARA LCD DA CORNING?

    Estes servem diferentes propósitos: O Gorilla Glass é um vidro de cobertura para o exterior de do aparelhos, enquanto que o EAGLE XG® é um substrato de vidro utilizado no interior das telas de cristal líquido. Assim, muitos dispositivos eletrônicos apresentam tanto o Corning Gorilla Glass como o EAGLE XG. Embora sejam fabricados com o mesmo processo, as composições químicas do vidro são diferentes. O EAGLE XG LCD é composto de aluminossilicato, enquanto o Gorilla Glass é um vidro de aluminossilicato alcalino.

  • OUVI DIZER QUE O GORILLA GLASS VAI SER UTILIZADO PARA APLICAÇÕES E PRODUTOS FORA DO ÂMBITO DA ELETRÔNICA DE CONSUMO. O QUE PODE ME DIZER SOBRE ISSO?

    A combinação única da beleza e durabilidade do Gorilla Glass oferece benefícios para outras aplicações além da eletrônica de consumo, e a equipe de pesquisa da Corning está explorando as possibilidades. Fique atento para mais informações sobre onde o Gorilla Glass irá aparecer em breve.