FAQ | Corning Gorilla Glass

Preguntas frequentes

Preguntas frequentes

Preguntas frequentes

  • ¿POR QUE QUIERO GORILLA GLASS EN MIS DISPOSITIVOS?

    Raspaduras y golpes son cosas de la vida, pero Gorilla Glass le da a tu dispositivo Resistencia al daño de los abusos que vienen cada dia de uso. Gorilla Glass también tiene una fuerte apariencia estética. Es delgado, ligero, y se siente bien al tocar – permitiendo diseños más elegantes.

  • ¿PUEDES EXPLICAR EL PROCESO DE INTERCAMBIO DE IONES?

    El intercambio de iones es un proceso donde iones grandes son “rellenados” en la superficie del cristal, creando un estado de compresión. Gorilla Glass está diseñado especialmente para maximizar este comportamiento. El cristal es ubicado en un baño de sal derretida a una temperatura de aproximadamente 400 grados centígrados. Los iones más pequeños de sodio se separan del cristal, y los iones grandes de potasio los reemplazan. Estos grandes iones toman más tiempo en combinarse, cuando el cristal se enfría, produce una capa de estrés compresivo sobre la superficie del cristal. La composición Gorilla Glass permite que los iones de potasio se expandan sobre la superficie creando un estrés altamente compresivo. Esta capa crea la superficie que es más resistente al daño y se adapta al uso diario.

  • ¿QUE ES LO QUE HACE QUE GORILLA GLASS SEA TAN RESISTENTE AL DAÑO?

    La unica composicion de Gorilla Glass permite que la capa resista de estrés profundo (creada a través de un proceso de intercambio de iones). Esta compresión actúa como una especie de “armadura”, haciendo que el cristal sea excepcionalmente resistente al daño.

  • ¿COMO SE SI MI DISPOSITIVO TIENE GORILLA GLASS?

    Gorilla Glass es usado actualmente por más de 40 de los OEMs más importantes, diseñado en más de 2,100 modelos de productos, e incluido en cerca de 5 mil billones de dispositivos. Revisa esta lista  la colección mas actual y completa de los dispositivos que Corning puede confirmar el uso de  Gorilla Glass.

  • ¿ESTA LISTA INCLUYE TODOS LOS DISPOSITIVOS QUE TIENEN GORILLA GLASS?

    No, desafortunadamente, los acuerdos con el cliente nos impiden identificar todos los dispositivos que cuentan con Gorilla Glass. Esta lista muestra todos los dispositivos de los que podemos hablar. Continuaremos actualizando esta lista a medida que los clientes nos permitan compartir esta información.

  • ME GUSTA LA IDEA DE LA GRAN CANTIDAD DE RESISTENCIA AL DAÑO PERO ¿GORILLA GLASS CREARA UN BULTO EN MI DISPOSITIVO?

    El proceso de intercambio de iones que hace que Gorilla Glass sea excepcionalmente durable, permitiendo mantener la delgadez y ligereza para tener los diseños más elegantes de smartphones y tabletas. Gorilla Glass puede ser producido a una delgadez de 0.5 milímetros solo cuatro veces más delgado que el cabello humano.

  • ¿ ES VERDAD QUE GORILLA GLASS FUE ORIGINALMENTE DESARROLLADO EN LO 60’S?

    No. ese es un mito popular, que aparentemente resulto después de un mal entendido de hechos. Es cierto que Corning experimento con cristal mejorado en 1960, pero como parte de una iniciativa llamada “Proyecto Musculo”. En 1961, Corning desarrollo una composición de cristal promovida bajo la marca Chemcor®, que tenía la placa del arte de la fuerza y durabilidad. El cristal Chemcor fue incorporado en vajillas, productos oftálmicos, y aplicaciones automotrices, aviación, y la industria farmacéutica. Cuando Corning empezó a desarrollar una nueva cubierta para dispositivos electrónicos en el 2006, los científicos de Corning, por supuesto, usaron su experiencia previa en cristal reforzado. Sin embargo el Gorilla Glass es un producto diferente con una composición diferente a la de Chemcor. Nosotros implementamos el componente principal, también otros cambios para lograr las características superiores del producto, incluyendo la resistencia al daño, mientras se hacia el cristal compatible con el proceso de fusión-diseño. El proceso de fusión-diseño de Corning produce cristal delgado con una calidad de superficie incomparable. El resultado es un cristal duro y resistente al daño que es ideal para los dispositivos electrónicos que son elegantes y que usan la más sofisticada tecnología táctil

  • ¿PUEDO ROMPER EL GORILLA GLASS?

    Si es sujeto a un cierto abuso, Gorilla Glass se puede romper. Sin embargo Gorilla Glass es mejor y tiene más oportunidad de sobrevivir a eventos del mundo real que comúnmente hace que se raye, raspe o se rompa.

  • ¿PAGARÉ MÁS POR MI DISPOSITIVO MÓVIL SI ESTE CONTIENE GORILLA GLASS CONTRA LIME GLASS?

    Corning vende a los fabricantes de dispositivos. El precio del Gorilla Glass esta basado en las especificaciones y requerimientos del fabricante (ejemplo delgadez, tamaño) y volumen. Nosotros no podemos especular cual seria el precio de cada dispositivo.

  • ¿DÓNDE SE HACE GORILLA GLASS?

    Los fabricantes de Corning Gorilla Glass están en Estados Unidos, Japón y Taiwan.

  • ¿CUALES SON LAS VENTAJAS DEL PROCESO DE FUSION DE CORNING?

    El proceso de fusión de corning crea una superficie de calidad no paralela. Este extraordinario, preciso y altamente automatizado proceso produce un cristal con una limpieza excepcional, suavidad, superficies planas; claridad óptica excepcional; y una estabilidad dimensional. Con el correcto proceso de diseño, el cristal puede ser usado como “molde” para eliminar procesos de rectificado y pulido que agregan costo y puede dañar la superficie. Este mismo proceso de fusión es el corazón de la industria del cristal LCD.

  • ¿CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE GORILLA GLASS Y SUSTRATOS DE LCD DE CORNING?

    Sirven para diferentes propósitos: Gorilla Glass es una cubierta de cristal para la pantalla de los dispositivos, mientras que EAGLE XG® es un sustrato de cristal usado dentro del cristal líquido en los paneles de las pantallas. Por lo tanto, muchos dispositivos electrónicos vienen con Gorilla Glass y EAGLE XG. Mientras que son formados por el mismo proceso de fabricación, las composiciones químicas del cristal son diferentes. El cristal LCD de EAGLE XG es una composición de aluminosilicato, mientras que Gorilla Glass es un cristal alkali-aluminosilicato.

  • ESCUCHE QUE GORILLA GLASS VA A SER USADO PARA APLICACIONES Y PRODUCTOS FUERA DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRONICOS, ¿QUE ME PUEDES DECIR DE ESO?

    La combinación única de Gorilla Glass de belleza y durabilidad ofrece beneficios que van más allá de los clientes electrónicos, y el equipo de investigación de Corning está explorando las posibilidades. Permanece pendiente para más información sobre donde aparecerá Gorilla Glass en el futuro.