BERLIN - Corning Incorporated (NYSE: GLW), einer der weltweit führenden Entwickler in den Bereichen Glas, Keramik und optische Physik, gab heute bekannt, dass Cornings Evolv® Openable Terminal mit dem renommierten iF Design Award 2026 ausgezeichnet wurde. Die weltweit anerkannte Auszeichnung wird von der iF International Forum Design GmbH verliehen, einer der ältesten unabhängigen Designinstitutionen der Welt, und würdigt exzellentes Design und Innovation.
Das Evolv Openable Terminal (EOT), welches die Weiterentwicklung von leistungsstarken Breitbandnetzen der neuesten Generation unterstützt, wurde in der Disziplin Produktdesign in der Kategorie Telekommunikation ausgezeichnet. Corning gehört somit zu den besten Einreichungen in einem hochkompetitiven Feld mit nahezu 10.000 Beiträgen aus 68 Ländern und unterstreicht die globale Bedeutung dieser Anerkennung.
„Der Erhalt des iF Design Award für unser Evolv Openable Terminal bestätigt unser kontinuierliches Engagement für die Entwicklung innovativer Glasfaserlösungen, die Leistung, Flexibilität und einfache Installation vereinen“, sagte Kevin Parker, Senior Vice President und General Manager, OCS, Corning Optical Communications. „Durchdachtes Design spielt eine entscheidende Rolle dabei, Netzbetreibern zu helfen, FTTX-Netze schneller und effizienter bereitzustellen und zu skalieren.“
Als Teil von Cornings Evolv-Plattform ist das EOT eine kompakte, langlebige und wetterfeste Lösung, die die Bereitstellung von Glasfasernetzwerken vereinfacht. Mit der patentierten Pushlok®-Plug-and-Play-Technologie von Corning bietet das Terminal schnelle, sichere und werkzeuglose Konnektivität.
Sein innovatives 2-in-1-Design kombiniert robuste Konnektivität und Spleißfunktionalität in einem einzigen Terminal mit IP68-Zertifizierung, wodurch separate Abschlussgehäuse überflüssig und zuverlässige Netzwerkerweiterungen in anspruchsvoller Umgebung ermöglicht werden.
Das EOT wurde für eine Vielzahl von FTTX-Anwendungen entwickelt, bietet witterungsbeständiges Design, ermöglicht eine hohe Portdichte und eine effiziente Nutzung der vorhandenen Infrastruktur. Durch die optimierte Installation trägt das EOT zur Senkung der Gesamtbetriebskosten und zur Beschleunigung von Breitbandausbau-Projekten bei.
Die offizielle Preisverleihung findet am 27. April im Friedrichstadt-Palast in Berlin im Rahmen der iF Design Award Night statt.
Hier gibt es weitere Informationen zum Evolv Openable Terminal.
Hier gibt es mehr Details zum iF Design Award.
Hier gibt es einen Überblick zur Cornings EMEA-Auftritt.
ÜBER Corning Incorporated
Corning (www.corning.com) ist einer der weltweit führenden Entwickler in der Materialforschung. Seit 175 Jahren nutzt Corning sein Fachwissen in den Bereichen Spezialglas, Keramik und optische Physik, um neue Produkte zu entwickeln, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Nachhaltige Investitionen in Forschung und Entwicklung, eine einzigartige Kombination aus Material- und Prozessinnovationen sowie eine enge Zusammenarbeit mit Kunden zur Bewältigung komplexer technologischer Herausforderungen begründen den Erfolg des Unternehmens. Cornings Potential liegt in der Vielseitigkeit und den Synergien, die es dem Unternehmen ermöglichen, sich den verändernden Marktanforderungen anzupassen und gleichzeitig Kunden dabei zu helfen, sich neue Möglichkeiten in dynamischen Branchen zu erschließen. Zu Cornings Märkten zählen die optische Kommunikationstechnik, die mobile Unterhaltungselektronikbranche, die Flachbildschirmindustrie, die Automobilbranche und die Pharmaindustrie.
ÜBER DEN iF DESIGN AWARD
Seit 1954 ist der iF DESIGN AWARD eine weltweit anerkannte Marke für herausragende Designleistungen und einer der wichtigsten Designpreise weltweit. Er würdigt Leistungen in allen Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations- und Servicedesign, Architektur und Innenarchitektur sowie professionelle Konzepte, User Experience (UX) und User Interface (UI). Alle ausgezeichneten Einreichungen werden auf ifdesign.com/de präsentiert.