Wireless First: la próxima evolución de Wi-Fi y telefonía móvil (LTE/5G) en interiores en empresas

Wireless First: la próxima evolución de Wi-Fi y telefonía móvil (LTE/5G) en interiores en empresas

Por Art King
Publicado en: 4 de agosto de 2022

¿Qué pasaría si la satisfacción de los empleados con TI pudiera dispararse cuando adoptemos lo que la gente quiere? ¿Qué pasaría si esa misma adopción pudiera trasladar el dinero de TI del presupuesto de mantenimiento al presupuesto de innovación?

¿Interesado? Si respondiste que sí, continúa leyendo.

Hemos estado publicando sobre la evolución de las aplicaciones y el panorama de las comunicaciones corporativas y hemos creado una base para compartir el concepto de “wireless first”.

Estas publicaciones anteriores arrojan algo de luz sobre la idea de un proyecto wireless first:

Esta publicación describe la tecnología wireless first como una estrategia para migrar a una informática de usuario final completamente inalámbrica. Aquí los empleados disponen de portátiles con Wi-Fi y servicios de voz en softphones (en el portátil) o teléfonos inteligentes (teléfono móvil). Y un proyecto wireless first ofrece la oportunidad de eliminar gradualmente el cableado estructurado en las áreas de trabajo. En esta publicación también se abordarán las repercusiones financieras positivas para las inversiones en TI y las operaciones operativas en curso, ya que todas las partes de la empresa se benefician de esta decisión.

Introducción a la tecnología inalámbrica universal

Hemos llegado a otro punto crítico en las redes empresariales, donde nos vemos obligados a revisar nuestras suposiciones, nuestros modelos de diseño históricos y cómo abordar la conectividad del usuario final. El punto de inflexión es este: las velocidades de conexión inalámbrica por aire entre dispositivos individuales e infraestructura compartida, incluso bajo cargas muy pesadas, son ahora más rápidas que una conexión por cable de categoría típica. Esto permite que TI elimine gradualmente el cableado en los espacios de trabajo sin comprometer el rendimiento. Creemos que estarás de acuerdo en que las implicaciones de un proyecto wireless first son profundas para cualquier negocio, y el resto de esta publicación describe muchas de las áreas de beneficio.

Beneficios de la tecnología inalámbrica universal

Beneficio No. 1 - Satisfacción del cliente. Para la TI corporativa, todos los empleados, contratistas o invitados que utilizan la infraestructura son clientes. Imagina la conectividad inalámbrica funcionando en cualquier lugar, sin limitaciones, sin intervención especial de los propietarios de dispositivos ni necesidad de configuración para dispositivos móviles.

Beneficio No. 2 – Reducciones en el gasto de capital en construcción nueva (capex). La estrategia wireless first ofrece la oportunidad de reducir la inversión en redes internas al cuestionar los modelos de diseño de voz/datos con los que hemos operado durante más de 80 años.

Oportunidades para reducir los costos de capex:

  • Eliminar el cableado en los espacios de trabajo
  • Reducir/eliminar gabinetes de IDF en todos los pisos
  • Reducir la capacidad eléctrica y de HVAC requerida para los gabinetes IDF restantes
  • Reducir el tamaño de las bandejas y rutas de cables.
  • Reducir la escala de la red troncal corporativa para admitir Wi-Fi de alta velocidad
  • Completar la evolución del cableado interior a una arquitectura de fibra hasta el extremo preparada para el futuro para centros de datos e industrias de telecomunicaciones.

Consejo técnico: la nueva sede de comunicaciones ópticas de Corning en Charlotte, Carolina del Norte, es una implementación completa de un proyecto wireless first que utiliza nuestra familia de productos Everon®. Para obtener más información, tenemos un recorrido virtual disponible aquí. Además, contamos con expertos que pueden compartir nuestros modelos de arquitectura de red interna y ayudar en el proceso de proyecto. Contáctanos

Beneficio No. 3 - Reducciones en los gastos de capital en estructuras brownfield y gastos operativos (opex).

La estrategia wireless first se puede adoptar en estructuras existentes. Cada actualización planificada de la infraestructura existente es una oportunidad para invertir en la transición a un proyecto wireless first.  

Oportunidades para reducir costos:

  • Reducir el uso de equipos y HVAC/eléctricos en los gabinetes IDF en todos los pisos.
  • Reducir la escala de la red troncal corporativa para admitir Wi-Fi de alta velocidad
  • Abandonar el cableado in situ para espacios de trabajo
  • Migrar el uso de voz de teléfonos fijos a dispositivos móviles para profesionales especializados

Consejo técnico: una cobertura móvil interior adecuada es el principal requisito previo para la adopción. Desde una perspectiva comercial, la cobertura celular podría financiarse asignando los ahorros resultantes de la reducción de la inversión en el ámbito de la construcción de redes troncales.   

Beneficio No. 4 – Eliminación de OpEx para el mantenimiento del cableado del espacio de trabajo y MAC (movimiento, adición, cambio) de la ubicación de los empleados. Los gastos operativos de mantenimiento del cable aumentan en los edificios más antiguos dependiendo de la antigüedad del cableado instalado. La mano de obra de MAC para los empleados aumenta cuando es necesario empalmar los cables o mover los puentes para encontrar puertos abiertos en el IDF. Un proyecto wireless first elimina por completo el cableado del espacio de trabajo y los gastos operativos de MAC de la ecuación de costos.

Consejo técnico: en edificios ocupados a largo plazo, antes de comprometerse a financiar actualizaciones de instalación de cable de Categoría 5e a 6a o 7, es recomendable considerar invertir en una implementación wireless first de fibra hasta el extremo. La tecnología inalámbrica es el futuro para la mayoría de las empresas. 

Beneficio No. 5 – Migración de sistemas PBX corporativos a teléfonos celulares. Para aquellos que ya han visto cómo los empleados equipados con dispositivos móviles abandonaban los teléfonos corporativos, el último año de trabajo desde casa nos ha permitido a todos hacer preguntas más amplias sobre el futuro del PBX corporativo. 

Al hablar con visionarios de la industria, escuchamos lo siguiente:

  • Evaluación de las necesidades a lo largo de la vida versus el costo total de propiedad de un teléfono de escritorio, licencias y gastos operativos versus un teléfono inteligente
  • Desinversión de teléfonos fijos y sus costes para los empleados equipados con dispositivos móviles
  • Switches de centros de contacto y voz basados​en la nube que reemplazan a los locales
  • Uso de la infraestructura del directorio corporativo para permitir el acceso fluido de los empleados independientemente de si usan un número de teléfono fijo o celular.
  • Eliminación progresiva de la mayoría de los teléfonos por cable

Consejo técnico: en realidad, no es un consejo, sino una pregunta honesta: en este momento en que los servicios inalámbricos y la adopción de teléfonos inteligentes están cambiando por completo el panorama de las comunicaciones corporativas, ¿tal vez la mayoría de los teléfonos físicos instalados actualmente en las oficinas corporativas ya no estarán allí por mucho tiempo?            

¿Qué pueden hacer las empresas para avanzar?

Sin duda, un proyecto wireless first puede beneficiar a tu empresa y te sugerimos realizar una prueba piloto para comprobarlo. Por ejemplo, cuando la TI corporativa ocupa un edificio que se ajusta al perfil de beneficios brownfield, adoptar la tecnología inalámbrica primero antes de incorporarla a la empresa es un enfoque de bajo riesgo. 

Una prueba piloto adecuada validará la estrategia y permitirá el desarrollo de un plan de implementación y apoyo a mayor escala. Para las empresas que atraviesan un presupuesto de capital, cualquier actualización de red que aún esté en línea con la infraestructura cableada representa una oportunidad para financiar la transición hacia la implementación de una red wireless first.

Resumen de la tecnología inalámbrica universal

El proyecto  wireless first se concibe como una importante evolución empresarial que se basa en redes inalámbricas de cobertura total con la capacidad de soportar las demandas de tráfico como si los dispositivos todavía estuvieran conectados a cables Ethernet. Para muchos de nosotros que trabajamos desde casa y hemos experimentado una conectividad 100% inalámbrica durante el año pasado, mantener esa libertad es esencial. Y debido a que Corning Optical Communications es uno de los primeros en adoptar implementaciones inalámbricas, tenemos conocimientos de diseño y experiencia en implementación para compartir.  

Haz clic aquí para saber cómo las soluciones de red Corning® Everon® pueden hacer realidad el entorno Wireless First para usted.

Da el primer paso y comunícate con nuestros expertos en redes internas si deseas profundizar en la estrategia de proyecto wireless first.

Para citar al filósofo Lao Tse, “un viaje de mil millas comienza con un solo paso”.

 

Art King es parte del grupo de tecnologías IBN de Corning Optical Communications. Un veterano con 20 años de experiencia en TI empresarial global y en la industria celular, la visión a largo plazo de Art de lo inalámbrico como “oxígeno digital” que permite un mundo completamente inalámbrico está sucediendo a nuestro alrededor en este momento.

 

¿Quieres saber más?

Contáctanos hoy para saber cómo nuestras soluciones completas de fibra óptica pueden satisfacer tus necesidades.

Thank you!

A member of our team will reach out to you shortly.