미국혁신청(White House Office of American Innovation)은 산업간 기술 협력과 미국 내 투자를 촉진합니다.
머크(Merck), 화이자(Pfizer), 코닝(Corning Incorporated)은 코닝 Valor™ 글라스 도입을 통해 제약용 유리 패키징의 현대화를 이룬 3사의 협업을 금일 발표했다. 이 혁신적인 제약용 유리 패키징 솔루션은 약품의 보관과 운송을 강화하고 공중 보건 필수 의약품에 대해 보다 신뢰할 수 있는 접근성을 제공한다.
머크와 화이자의 제약 제제 및 제조 공정 부분의 깊은 통찰력과 코닝의 유리 과학 및 정밀 성형 역량이 결합되어 바이얼과 카트리지 등의 주입형 제약품을 위한 탁월한 유리 패키징 솔루션을 구현했다. 3사의 지속적인 협력은 Valor™ 글라스에 대한 추가적인 평가와 적용에 중점을 둘 것이다.
코닝의 Valor 글라스 패키징은 탁월한 화학적 내구성, 강도, 손상 저항성을 제공한다. 이러한 특성들로 인해 처리량(throughput) 확대는 물론 최신 의약품에 보다 신뢰할 수 있는 접근성을 환자에게 제공하고 제약회사에 품질 보증(quality assurance)을 높은 수준으로 유지한다.
미국혁신청은 3사의 협력을 업계간 기술 협업과 경제적 투자 모델로 독려해왔다. 도널드 트럼프(Donald J. Trump) 미국 대통령은 “현 정부는 미국에서의 기업 투자와 혁신을 더 원활하게 하기 위하여 규제 간소화 노력을 하고 있다. 오늘, 머크, 화이자, 코닝이 Valor 글라스를 통해 제약용 유리 패키징 현대화를 위해 협력하고 중요한 제조업 일자리를 미국에 창출하게 된 점을 높이 평가한다”고 3사의 협업을 치하했다.
머크와 화이자의 유리 품질 개선 의지와 긍정적인 1차 시험 결과에 따라, 코닝은 총 투자 규모 40억 달러, 첨단 산업 부문에서 신규 일자리 4천여개 투자 계획의 첫번째 부분으로 5억달러를 투자하여 미국 내에 1천개의 새로운 일자리를 창출하고 있다.
케네스 C. 프레이저(Kenneth C. Frazier) 머크 회장 겸 최고경영자(CEO)는 다음과 같이 밝혔다.“머크는 Valor 글라스 개발의 처음부터 코닝과 함께하게 된 점을 자랑스럽게 생각한다. 오늘날 바이오 의약품(Biologics)은 과학 혁신의 최첨단에 있으며 Valor 글라스는 의약품과 백신용 글라스 부문의 소재 과학 분야에서의 이에 비견할만한 발전을 이루었다. 머크는 관련 당국의 허가를 받으면 주입식 제품 일부를 우수한 신형 글라스 패키징 솔루션인 Valor로 전환할 계획이다”
이안 C. 리드(Ian C. Read) 화이자 회장 겸 CEO는 “화이자는 코닝과 협력하여 필수 의약품을 위한 혁신적인 유리 제품을 개발하였다. Valor 글라스는 1차 시험 결과에서 잠재력을 보였으며, 화이자의 다른 제조 시설에서도 이 글라스 솔루션을 100% 활용할 수 있는 가능성을 평가하기 위해 코닝과 협력하고 있다”고 밝혔다.
웬델 P. 윅스(Wendell P. Weeks) 코닝 회장 겸 최고경영자는 “이러한 차세대 제품 생산은 새로운 첨단 제조 플랫폼을 필요로한다. 코닝은 바로 이 첨단 제조 플랫폼을 이 곳 미국에서 구축할 계획이다. 이 모든 것은 머크, 화이자와 같은 훌륭한 고객과 정부 혁신청과 FDA 신흥기술팀의 지원 덕분에 가능했다. 코닝은 이것이 환자, 산업 전반, 경제 전반에 좋은 소식이라고 생각한다”고 말했다.
머크(Merck)에 대하여
머크는 세계적인 바이오 제약회사로서 지난 100년 이상 세계에서 가장 까다로운 질병을 치료하는 의약품과 백신을 개발해왔다. 머크는 미국과 캐나다 외 국가에서는 MSD라는 사명을 사용하고 있다. 머크는 처방의약품, 백신, 바이오 의약품, 동물의약품 등을 통해 고객들과 협력하고 있으며, 세계 140여 개국에서 혁신적인 건강 솔루션을 제공하고 있다. 또한 영향력 있는 정책, 프로그램, 협력 관계를 통해 의료 접근성을 높이기 위한 노력을 기울이고 있다. 현재, 머크는 암, 심장대사 증후군, 신종 동물질환, 알츠하이머, 인간 면역 결핍 바이러스 (HIV)와 에볼라(Ebola) 등 감염성 질환 등 세계인을 위협하는 질병의 예방과 치료법을 개발하는 연구를 주도하고 있다. 상세 정보는 홈페이지(www.merck.com), 트위터, 페이스북, 인스타그램, 유튜브, 링크드인에서 확인 가능하다.
화이자(Pfizer Inc): 더불어 건강하게(Working together for a healthier world®)
화이자(Pfizer Inc.)는 과학지식과 글로벌 자원을 적용하여 생명을 연장하고 삶을 향상시키는 치료법을 제공하고 있다. 화이자는 의약품 발견, 개발 및 제조에서의 품질, 안전 및 가치 기준을 확립하기 위하여 노력하고 있다. 화이자의 글로벌 헬스케어 포트폴리오에는 의약품 및 백신은 물론 세계적인 소비자 건강 제품이 포함되어 있다. 화이자의 전직원은 선진국과 신흥 시장에서 건강을 증진시키고 우리 시대가 직면한 가장 두려운 질병에 대한 예방, 치료 및 치유법을 발전시켜 나가기 위하여 지속적으로 노력하고 있다. 글로벌 혁신 제약기업인 화이자는 세계 곳곳에서 신뢰할 수 있고, 비용 부담이 적절한 의료 접근성을 지원하고 확대하기 위해 보건의료전문가, 정부 및 지역 사회와의 협력하고 있으며 화이자에 의지하는 많은 사람들의 삶을 변화시키기 위한 노력을 150년 이상 지속해 오고 있다. 화이자는 투자자들이 중요하다고 판단할 수 있는 정보를 공식 홈페이지(www.pfizer.com)에 게재하고 있다. 보다 상세한 정보는 홈페이지 (www.pfizer.com)나, 트위터(@Pfizerand @Pfizer_News), 링크드인, 유튜브, 페이스북(Facebook.com/Pfizer)에서 확인할 수 있다.
코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.
예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 국제 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 환율 변동, 세율, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 매출 비중 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치 및 금융계 불안, 천재지변, 기상악화, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.