코닝, 포드와 공동으로 경량 유리 솔루션 연구

코닝, 포드와 공동으로 경량 유리 솔루션 연구

코닝, 포드 공동연구

보도 자료
Research & Development
코닝, 포드와 공동으로 경량 유리 솔루션 연구
코닝, 포드와 공동으로 경량 유리 솔루션 연구
CORNING, N.Y. | Corning Incorporated | 2016년 4월 21일

코닝(Corning Incorporated)은 포드자동차와 공동으로 진행한 가볍고 얇으면서 파손저항성이 뛰어난 차량 전면유리 연구 결과를 발표했다. 해당 연구 보고서는 미국 미시건 주 디트로이트에서 개최된 자동차공학회 국제학술대회(SAE World Congress and Exhibition)에서 공개됐다.

코닝과 포드는 공동 연구를 통해 안쪽층에는 차량용 Corning® Gorilla® Glass, 중간층은 접착성을 가진 플라스틱, 그리고 외부층은 열처리된 소다라임 유리를 적용한 3중 구조의 전면유리의 파손저항성 및 성능을 기존 소다라임 유리로 만들어진 전면유리와 비교해 평가했다.

토마스 클리어리(Thomas Cleary) 코닝 신뢰성 평가 책임자는“코닝-포드 공동 연구는 돌로 인한 충격에도 강하고 가벼운 전면유리의 접합 구조 디자인에 중점을 두었다”며, “업계 전문가, 주요 OEM사들 및 학술대회 참석자들 모두 Gorilla Glass를 적용한 접합 구조의 성능과 모의 실험 결과에 큰 관심을 보였다”고 말했다.

본 공동 연구는 Gorilla Glass 접합 구조로 만들어진 차량 전면유리의 돌 충격 성능을 기존 접합유리와 비교해 평가했다. 연구진은 두 구조에 각각 충격 시험을 실시하고 중간층의 파손율을 측정했다.

토마스 클리어리는“기존 자동차 전면 유리의 두께를 표준 5.0 mm에서 4.0mm로 줄여서 만든 접합 구조를 실험한 결과, 내부 유리의 파손율은 50% 이상이었다”며, “반면, Gorilla Glass로 접합된 전면 유리 시험에서는, 두께를 최대 40%까지 얇게 해 3.0 mm까지 줄여도 내부 유리의 손상이 없었다. Gorilla Glass는 훨씬 더 얇고, 더 가벼우면서도 파손 저항성이 탁월하다”고 밝혔다.

체스터 왈러웬더(Chester Walawender) 포드 자동차 차체 외장–글로벌 코어 시스템 엔지니어링 담당자는“포드는 코닝과의 공동연구 발표를 통해, 포드 GT의 사례가 증명하듯 Gorilla Glass를 채택한 전면유리가 자동차 산업에서 새로운 혁신과 성능의 기준을 정립하고 있음을 보여주고자 했다”고 말했다.

포드와 코닝은 지난 40년 이상 배기가스 저감 기술 부문에서 협력해왔다. 양사는 이러한 오랜 협력 관계를 기반으로 차량용 Gorilla Glass 를 통한 혁신을 도모하고 있다. 지난 해 말에는 양사가 양산 자동차로는 최초로 포드 GT의 전면유리에 경량 Gorilla Glass의 적용을 발표한 바 있다.

한편, 코닝의 환경 기술 사업부는 자동차공학회 국제학술대회에서 배기가스 저감을 위한 차세대 담체 및 필터를 주제로 기술 논문을 발표했다. 코닝의 티모시 존슨(Timothy Johnson) 이사는 미국 자동차공학회가 우수 발표자에게 수여하는 로이드 위드로(Lloyd L. Withrow)상을 수상했다.

예측 및 주의 문구
본 보도 자료에는 실제 결과에 실질적 변동을 가져올 수 있는 중대 위험과 불확실성을 포함해 코닝의 재정 결과 및 사업 활동에 관한 현재의 예측과 가정을 기준으로 작성한 “예측 문구”(1995년의 증권민사소송개혁법 취지에 포함)가 포함되어 있다. 이러한 위험과 불확실성에는 국제 정치, 경제 및 사업 환경의 영향, 금융 및 신용 시장 환경, 환율 변동, 세율, 제품 수요 및 업계 공급 능력, 경쟁, 집중화된 고객 기반에 대한 의존성, 제조 효율, 비용 절감, 필수 부품 및 소재의 가용성, 신제품 상용화, 가격 변동, 고급 및 일반 제품의 매출 비중 변화, 신규 공장 가동 또는 재구성 비용, 테러 활동, 무력 충돌, 정치 및 금융계 불안, 천재지변, 기상악화, 또는 주요 보건상 문제로 인한 영업 활동 차질 가능성, 보험의 적정성, 투자 회사 활동, 인수 및 기업 분할 활동, 초과 또는 폐기 재고 수준, 기술 변화의 속도, 특허 시행 능력, 제품 및 부품 성능 문제, 핵심 인력 유지, 주가 변동, 불리한 소송 또는 규제 개발의 영향이 포함된다. 이러한 내용과 기타 위험 요인이 코닝의 증권거래위원회 공시에 상세히 기재되어 있다. 예측 문구는 작성 당일을 기준으로 정확하며 코닝은 새로운 정보나 향후 사건에 비추어 이 내용을 업데이트할 의무가 없다.

디지털 매체 공시
코닝 주식회사(이하 코닝)는 기업의 웹사이트와 소셜미디어 채널을 사용한 중요 정보 공시에 대한 미(美) 증권거래위원회(SEC)의 지침에 따라, 코닝의 웹사이트(http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html)를 통해 투자자가 중대하다고 간주할 수 있는 정보 등 기업의 중요 정보를 공시하고자 함을 투자자, 언론, 다른 이해관계자에게 안내 드립니다. 코닝이 사용하는 웹사이트와 소셜미디어 채널 목록은 코닝의 미디어 및 웹사이트에서 수시로 업데이트 될 것입니다. 코닝은 SEC 신고, 보도자료, 컨퍼런스콜, 웹캐스트 외에도 상기 언급된 웹사이트, 소셜미디어 채널을 통해 발표되는 정보를 참고하실 것을 투자자, 언론, 다른 이해관계자들에게 권장합니다.

코닝에 대하여
코닝(www.corning.com)은 소재 과학 분야에서 혁신을 주도하는 세계적인 기업입니다. 코닝은 특수 유리, 세라믹 소재, 광학 부문에서 160년 이상 축적해 온 독보적인 전문 지식과 기술을 활용하여 새로운 산업을 창출하고 사람들의 삶을 변화시키는 제품들을 개발해왔습니다. 코닝은 지속적인 R&D 투자, 소재와 공정 기술 혁신의 독창적인 조합, 기술적 난제 해결을 위한 고객과의 긴밀한 협력 등을 통해 성공을 거두고 있습니다. 코닝의 사업과 시장은 진화를 거듭하고 있습니다. 현재 코닝의 제품은 가전, 통신, 자동차, 생명공학 등 여러 산업 부문에서 사용되고 있습니다. 코닝의 대표 제품들로는 손상에 강한 스마트폰 및 태블릿용 커버 유리와 첨단 디스플레이용 정밀 유리, 광섬유, 무선통신 기술, 초고속 통신 네트워크를 위한 연결 솔루션, 신약 개발 및 생산을 가속화 해 주는 신뢰성 있는 제품과 승용차, 트럭 및 기타 상용차를 위한 매연 저감 제품 등이 있습니다.