ニューヨーク州コーニング発 – コーニングは、2021年の第2四半期にディスプレイガラス基板の価格を緩やかに引き上げることを発表しました。
この価格調整は、現在のガラス不足の状況下で、ロジスティクス、エネルギー、原材料、およびその他の運用コストが増加したための措置です。さらに、信頼性の高いガラス基板製造を維持するために必要な貴金属のコストは、2020年以降大幅に上昇しています。コーニングはこれらの追加コストを生産性の向上で相殺しようとしましたが、完全に吸収することはできませんでした。
コーニングは、今後の数四半期においてガラス供給が不足もしくはタイトな状況が続くと予想しており、顧客へのガラス供給を最大化するために顧客との提携を継続します。