Corning® FLORA®担体は、エンジン始動直後に有害な排ガスを除去します
寒い冬の日にイグニションをオンにし、シートベルトを締め、ミラーを調節し、駐車場からゆっくり発進するとき、車は、320キロメートルの高速道路を走行するときよりも多量の有害ガスを排出します。
これはドライバーの責任ではありません。今日のほとんどの車の標準運転手順です。
以前と比べて今日の車の排ガスはかなりクリーンになっているはずではなかったでしょうか。
確かにクリーンになっています。いったんエンジンが温まると、コーニングの空気清浄担体などの部品は、車の排気管から出る空気質を劇的に改善します。
しかし、低温始動時の排気(エンジン始動から約60秒間排出される有毒なガス)は、エンジン運転サイクルの中で最も有害です。実際、1回の平均的走行において、有害ガスの70パーセント以上がこのエンジン始動直後の低温始動時に排出されます。
これは、エンジンの排気ガスによって触媒が温まり、 触媒コンバータ内で 触媒 反応の 開始温度に達するまで、触媒が最大の処理効率を発揮しないためです。世界の規制当局と市民は、自動車排出ガスの継続的削減を期待しているため、コーニングの開発者は、この重要な最初の1分間に研究の焦点を絞りました。