Corning AFR Signs Distribution Agreement with Zaiput Flow Technologies | Advanced-Flow™ Reactor Technology for Flow Chemistry Solutions | Corning

2025年5月6日

アドバンスドフローリアクター製品の最新ラインであるコーニングのローフローリアクターシステム2は、本質的に安全な技術を使用して化学品を開発および処理するためのより柔軟な方法を顧客に提供します。

 

ニューヨーク州コーニング コーニングインコーポレイティッドは本日、Advanced-Flow™ Reactor (AFR)ポートフォリオの最新の製品ラインとして、Corning® Low-Flow Reactor System 2 を発表しました。Low-Flow Reactor System 2は、ローフローリアクター2、ラボ用ドージングユニット、チラーを備えており、柔軟性と拡張性を提供するプラグアンドプレイシステムを実現し、お客様がより効率的な方法で化学品を開発および処理する際に役立ちます。

Low-Flow Reactor System 2は、本質的に安全な連続フロー技術を使用した研究開発作業で、民間、公共、学術の研究所のお客様をサポートします。

コーニングのAFRチームは、同社の継続的なイノベーションアプローチを活用して、既存のAFRポートフォリオとシームレスなスケールアップ機能を提供するユニットを備えたLow-Flow Reactor System 2を設計しました。Low-Flow Reactor System 2には、次のものが含まれます。

  • ローフローリアクター 2 - このソリューションは、コーニングの「ハートセル」設計を特徴とするガラス製フローモジュールを活用し、優れた混合と熱交換を可能にして化学反応を強化します。さらに、Low-Flow Reactor System 2は、温度と圧力の境界条件を改善し、複数の温度ゾーンを管理するための熱交換システムを提供します。また、このユニットは完全に密閉されており、不活性ガスを流せるため、低温反応(曇りの減少)と腐食のリスクの低減を実現します。
  • ラボ用ドージングユニット – この最新のドージングソリューションは、フローケミストリーに不可欠な要素として、反応物または出発物質を脈動なく連続して流すことを可能にします。本機は、使いやすいタッチスクリーンインターフェースを備えたリアルタイムグラフ作成機能を搭載し、ユーザーエクスペリエンスを向上させるとともに、メタルフリープロセスによる高い化学的耐久性を実現し、幅広い反応に対応します。
  • チラー – チラーはLow-Flow Reactor System 2に含まれています。

「当社のグローバルな顧客基盤との緊密な協力関係とAFRチームの数十年にわたる経験が相まって、フロー技術を使用した化学品の開発と製造を可能にする重要な製品を提供するのに役立っています」と、コーニングのAdvanced-Flow Reactor Technologiesのグローバル製品設計およびエンジニアリング担当プリンシパルエンジニア兼シニアマネージャーであるOlivier Lobetは述べています。「私たちは常に、製品の柔軟性と拡張性を高める方法を模索しています。Low-Flow Reactor System 2は、お客様が研究開発作業をより効率的に行う助けとなります。」

AFRのお客様は、コーニングの現地販売チャネルを通じてLow-Flow Reactor System 2を注文し、世界中のコーニングの拠点の技術チームおよび営業チームを通じて質の高いアフターサービスを受けることができるようになりました。

170年以上にわたるイノベーションを基盤に、Corning AFRは、製薬、ファインケミカル、農薬、スペシャリティケミカル、高性能材料業界向けのエンドツーエンドの化学処理製品およびサービスのグローバルリーダーです。当社の製品とサービスは、本質的に安全な処理技術を活用し、熱交換と混合を改善し、ラボから商業生産へのシームレスなスケールアップを実現します。この技術は、従来のバッチ処理と比較して化学反応を強化するように特別に設計されており、新しくより効率的なプロセスの実現を可能にします。