Corning Unveils EXTREME ULE® Glass to Enable Next Generation of Microchips

ニュースリリース
Advanced Optics
コーニング、次世代のマイクロチップを実現するEXTREME ULE® ガラスを発表
コーニング、次世代のマイクロチップを実現するEXTREME ULE® ガラスを発表
ニューヨーク州コーニング | Corning Incorporated | 2024年9月30日

Corning® EXTREME ULE® Glassは、半導体業界のリーダーが高度な人工知能技術に不可欠な最先端のチップの大量生産を支援します

ニューヨーク州コーニング – ガラス、セラミック、材料科学における世界有数のイノベーターであるコーニングインコーポレイティッド(NYSE:GLW)は本日、高度でインテリジェントな技術に対する急速に高まる需要を満たすために、半導体メーカーをサポートする次世代材料である Corning® EXTREME ULE®  Glassを発表しました。この新素材は、半導体メーカーが、今日の最も先進的でコスト効率の高いマイクロチップの大量生産に不可欠なフォトマスク(チップ設計用のステンシル)を改善するのに役立ちます。

コーニングは、急速に業界標準になりつつある高開口数(High NA)EUVを含む、最高強度の極端紫外線(EUV)リソグラフィーに耐える EXTREME ULE® Glass を設計しました。EUVリソグラフィーにより、メーカーは最先端のフォトマスクを使用して、最も小さく、最も複雑なチップ設計をパターン化および印刷できます。このプロセスでは、一貫した製造性能を確保するために、極端な熱安定性と均一なガラス材料が必要です。

「人工知能の台頭により、統合チップ製造の需要が高まる中、ガラスのイノベーションはこれまで以上に重要になっています」と、コーニングアドバンスドオプティクスのバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるクロード・エシャヘミアンは述べています。「EXTREME ULE® Glass は、ムーアの法則の継続的な追求におけるコーニングの重要な役割を拡大し、よりハイパワーのEUV製造とより高い歩留まりの実現に役立ちます。」

EXTREME ULE® Glassの熱膨張特性は、すべてのフォトマスクで優れた一貫性と性能を発揮するのに役立ちます。さらに、ガラスの優れた平坦性と均一性により、フォトマスクのうねりが大幅に減少し、メーカーにとって望ましくないばらつきが最小限に抑えられ、高度なコーティングの適用が可能になります。

EXTREME ULE® Glassは、EUVフォトマスクやリソグラフィーミラーに長年使用されてきた、ほぼゼロ膨張特性のチタニア-ケイ酸塩ガラス材料であるコーニングのULE® (Ultra-Low Expansion) ガラスのポートフォリオの進化形です。コーニングは、革新的なガラス成形プロセスを使用することで、生産に使用されるエネルギーと廃棄物の両方を削減し、コーニングの持続可能性への取り組みに貢献することを期待しています。

コーニングは、9月30日から10月3日までカリフォルニア州モントレーで開催されるSPIE Photomask Technology + Extreme Ultraviolet Lithographyカンファレンスで、 EXTREME ULE® Glassおよびその他の革新的な半導体材料を展示します。

コーニングの最新の半導体製造イノベーションの詳細については、アドバンストオプティクス | Corning.com をご覧ください。