Welcome to the Tomorrow Network

Conecta a tu comunidad

Los servicios de las grandes ciudades ya no son solo para los residentes de las grandes ciudades. Pueblos de todos los tamaños están planeando la transformación de ciudades tradicionales a ciudades inteligentes, una medida que es mutuamente beneficiosa para los líderes municipales y los ciudadanos a los que sirven. Al crear una visión clara, colaborar de formas nuevas e innovadoras y reenfocar las prioridades financieras, el modelo de ciudad inteligente traerá nueva vida y vitalidad a nuestro mundo, marcando el comienzo de una era de enorme potencial y crecimiento.

Seguridad

Soluciones de seguridad basadas en el monitoreo sistemático, es decir, la recopilación y evaluación de datos en tiempo real en lugares públicos.

Infraestructura de transporte y movilidad

Con la implementación de señalización horizontal y vertical, semáforos inteligentes y cámaras de monitoreo, un Sistema de Transporte Público Integrado (IPTS - Integrated Public Transport System) puede mejorar significativamente la movilidad urbana.

Gestión de riesgos y preparación para desastres

Con los objetivos de: 1) reducir los desastres naturales; 2) conocer los riesgos y saber como actuar; y 3) fomentando su entendimiento, la conciencia y la preparación, muchas ciudades de todo el mundo están construyendo sistemas inteligentes de monitoreo de terremotos, inundaciones, etc. para alertar rápidamente a la población.

Eficiencia energética

Los sistemas inteligentes de alumbrado público pueden mejorar la huella de carbono producida por una ciudad, y cuando estos se implementan con fuentes de energía renovables como turbinas eólicas pueden hacer que las ciudades sean neutrales en carbono.

Educación

La digitalización de la información escolar y el uso de aplicaciones móviles mejoran la asistencia a los estudiantes y aumentan las tasas de aprendizaje y aprobación.

Deposito de basura

La gestión de la eliminación de desechos se puede manejar de manera integrada: la recolección de basura se puede automatizar invirtiendo en el uso de contenedores inteligentes.

Gestión inteligente del agua

La gestión inteligente del agua se puede utilizar para la desalinización de agua de mar y el reciclaje de aguas residuales a gran escala. Algunas comunidades están probando una tecnología de sensores que detecta la humedad del suelo y activa el sistema de riego solo cuando es necesario.

Salud

Las iniciativas de salud incluyen la unificación de los datos de salud de las personas en un registro médico electrónico, una identidad digital que permite a las personas obtener medicamentos mediante recetas digitales, el uso de tabletas electrónicas para rastrear el bienestar de los ancianos y sistemas de análisis para prevenir muertes durante olas de calor.

El mundo está adoptando a las ciudades inteligentes como una forma de mitigar el riesgo inherente del desperdicio de recursos que a menudo conduce a una menor calidad de vida. Los líderes municipales que quieran asegurar el lugar de su comunidad en la economía de la innovación deben comenzar con un acceso ubicuo y asequible a la conectividad de banda ancha. La misma red de fibra que ofrece voz, datos y video a la velocidad de la luz puede admitir todas las aplicaciones de ciudades inteligentes ya existentes y a aquellas que aún no se han ideado. El camino más claro hacia el futuro digital comienza con la fibra óptica.

Contáctenos

Para obtener asistencia, complete el siguiente formulario y uno de nuestros representantes se comunicará con usted.

Gracias!

Gracias por contactarnos. Un representante de Corning se comunicará con usted en breve acerca de su consulta. Si necesita asistencia inmediata, por favor, toda nuestra línea de servicio al cliente al +1 800-743-2675.