Depuis le début de la révolution des télécommunications avec l’invention de la fibre optique à faible perte en 1970, Corning ne cesse d’innover pour augmenter le débit et la capacité des réseaux tout en réduisant les coûts d’installation. Aujourd’hui, nous apportons des solutions aux segments en pleine croissance tels que la fibre optique jusqu’au domicile, le sans-fil et les centres de données.
Transformer la façon dont le monde se connecte
Technologies de télécommunication optique : flux de données homogène
Télécom. optique : flux de données homogène
Les solutions optiques de Corning permettent de conserver un flux de communication pour les clients et les entreprises recherchant une connexion rapide et fiable, en tout lieu et à tout moment. Grâce à nos technologies, l’accès à la vidéo, à la communication vocale et aux informations est plus simple que jamais. Mais ce n’est pas suffisant. Les clients veulent échanger des données en un clin d’œil. La demande en bande passante explose avec une utilisation du réseau qui double chaque année. Corning répond avec des innovations telles que la fibre jusqu’au domicile, la technologie sans fil et les centres de données à très grande échelle, et relègue ainsi les problèmes de lenteur et d’interruptions au passé.
Pour déployer le haut débit, les fournisseurs utilisent les solutions Corning de fibre jusqu’au domicile pour des millions de foyers. Nous avons lancé des technologies telles que les armoires compactes et les micro câbles pour les environnements surchargés afin d’augmenter la bande passante et de réduire les coûts en accélérant l’installation.
Dans le monde du sans-fil, les réseaux 4G et 5G sont de plus en plus denses et demandent plus de fibre et de connectivité que les réseaux traditionnels. Ce phénomène a suscité des innovations au sein de Corning, comme la plateforme multi-usage qui accélère et facilite les déploiements. Nous avons également fait converger plusieurs solutions telles que la plateforme sans fil Corning® ONETM qui permet d’envoyer des SMS, de tweeter et d’appeler en même temps, même dans un stade de foot. Cette solution puissante peut prendre en charge le chargement de 100 000 photos par seconde sur des réseaux sociaux.
Les centres de données avant-gardistes s’appuient également sur nos solutions fibre optique. Nous développons aussi des technologies de verre apportant le tout optique aux commutateurs, routeurs et serveurs.
Une machine de co-innovation
Une machine de co-innovation
Un milliard de kilomètres de fibre, et ce n’est pas fini
Il y a environ 50 ans, le prédécesseur de British Telecom a lancé le défi à Corning de développer une fibre capable de transmettre la lumière avec moins de 20 décibels de perte par kilomètre. Corning a répondu à la demande avec l’invention de la première fibre optique faible perte. Ces brins de verre fins ont donné naissance à l’industrie de la télécommunication optique et permis l’explosion d’Internet dans le monde entier.
Essayez d’imaginer la vie sans Internet, sans e-mail, sans streaming audio ou vidéo.
Après la fibre, Corning a également créé des câbles pour le packaging et des connecteurs qui réduisent considérablement le coût d’installation des réseaux. À ce jour, Corning a fabriqué plus d’un milliard de kilomètres de fibre. La société est leader de l’industrie et peut fournir à ses clients des solutions intégrées qui améliorent les performances du réseau et réduisent les coûts. Corning comprend précisément les défis de ses clients. Nous nous appuyons sur ces connaissances pour développer des solutions complètes qui répondent à leurs besoins.
Notre avantage stratégique dans les technologies de télécommunication optique
Notre avantage stratégique : la télécommunication optique
Les solutions de télécommunication optique de Corning illustrent parfaitement notre stratégie. Elles tirent parti de notre expertise inégalée dans trois technologies clés, ainsi que de nos quatre plateformes expertes d’ingénierie et de fabrication. Nous utilisons également la fusion, l’une de nos quatre plateformes d’ingénierie et de fabrication, pour créer de nouvelles connexions dans les commutateurs, routeurs et serveurs haut débit.
Découvrez comment Corning utilise son éventail de solutions pour répondre aux besoins spécifiques du marché de la télécommunication optique.
Expertise dans le verre
Expertise dans le verre
Une de nos trois technologies inégalées.
Une de nos trois technologies inégalées.
En savoir plusProcessus de formation de précision
Processus de formation de précision
Une de nos quatre plateformes expertes d’ingénierie et de fabrication.
Une de nos quatre plateformes expertes d’ingénierie et de fabrication.
En savoir plusExpertise en physique optique
Expertise en physique optique
Une de nos trois technologies inégalées.
Une de nos trois technologies inégalées.
En savoir plusLe processus de fusion
Le processus de fusion
Une de nos quatre plateformes expertes d’ingénierie et de fabrication.
Une de nos quatre plateformes expertes d’ingénierie et de fabrication.
En savoir plusDépôt en phase vapeur
Dépôt en phase vapeur
Une de nos quatre plateformes expertes d’ingénierie et de fabrication.
Une de nos quatre plateformes expertes d’ingénierie et de fabrication.
En savoir plus