Les nouveaux câbles MiniXtend HD et MiniXtend XD proposent une densité encore plus élevée, une meilleure optimisation de l’espace des conduites et une réduction de l’empreinte carbone.
CORNING, N.Y. — Corning annonce un agrandissement de sa gamme de câbles MiniXtend®, avec l’introduction des câbles MiniXtend HD disponibles en densité de fibres de 12 à 72 pour une utilisation dans les micro-conduites de 6 mm de diamètre intérieur et des câbles MiniXtend XD en densité de fibres de 192 à 288.
Corning présente sa famille de câbles MiniXtend pour répondre à la demande croissante de capacité en bande passante illimitée, et pour faire face aux problèmes de congestion et de convergence croissante du réseau d’acheminement, où la fibre est poussée toujours plus profondément dans le réseau. Conçus pour être installés à grâce à des méthodes de soufflage dans des systèmes de micro-conduites, les micro-câbles MiniXtend sont jusqu'à 50 % plus fins que les câbles standard à structure libre et offrent une densité de fibres élevée dans un faible encombrement.
L’introduction des câbles MiniXtend HD en densités de fibres de 12 à 72 et des câbles MiniXtend XD en densité de fibres de 192 à 288 représente la prochaine étape de la mission permanente de Corning qui consiste à fournir des solutions plus petites, plus denses, plus faciles et plus rapides à utiliser.
Les nouveaux câbles, qui seront présentés à l'exposition annuelle d’ANGA COM à Cologne du 10 au 12 mai reflètent également l'engagement de Corning de vouloir fournir des innovations qui ont le pouvoir de stimuler la croissance et d’être meilleures pour l'environnement. En 2021, Corning a commencé à utiliser des évaluations du cycle de vie qui sont réalisées par des tiers, afin de fournir des calculs sur l’empreinte carbone reconnus par l'industrie. Les câbles avec un diamètre plus petit réduisent leur empreinte carbone jusqu'à 20 % par rapport aux câbles actuels.
- Les câbles MiniXtend HD permettent de réduire de 17 % le diamètre extérieur du câble, tout en augmentant la densité des fibres de 44 %, et offrent jusqu’à 72 fibres dans une micro-conduite de 6 mm de diamètre intérieur. L’empreinte carbone des câbles MiniXtend HD est réduite jusqu’à 20 % par rapport à celui des câbles MiniXtend standards.
- Les câbles MiniXtend XD permettent de réduire de 15 % le diamètre extérieur du câble, une augmentation de l’espace de conduite de 10 à 12 mm de diamètre intérieur, et permettent d’avoir jusqu’à 192 fibres dans une micro-conduite de 8 mm de diamètre intérieur et 288 fibres dans une micro-conduite de 10 mm de diamètre intérieur. L’empreinte carbone des câbles MiniXtend XD est réduite jusqu’à 12 % par rapport à celui des câbles MiniXtend HD.
Les câbles MiniXtend HD et MiniXtend XD de Corning sont tous les deux équipés de la technologie Binderless FastAccess ™, qui permet un accès jusqu'à 70 % plus rapide au câble, à l’extrémité et à mi-longueur, sans avoir besoin d'utiliser une lame tranchante. De façon unique, les câbles MiniXtend HD et XD disposent de petites rainures pour indiquer l'emplacement qui peut être ouvert, ce qui favorise la densification.
« La demande mondiale de bande passante ne montre aucun signe de ralentissement, et avec le déploiement d'un plus grand nombre de fibres déployées sur un plus grand nombre de voies, l'espace des conduites est de plus en plus encombré », déclare Dr Merrion Edwards, Directrice du développement du marché et de la technologie pour la fibre optique et les câbles Corning. « Les câbles à haute densité sont devenus une nécessité absolue pour offrir la convergence et pour exploiter au maximum l'efficacité des installations, les nouveaux ajouts dans notre famille de produits MiniXtend fourniront aux clients de Corning les outils dont ils auront besoin, afin de réduire l’empreinte carbone aujourd'hui, tout en empruntant le chemin le plus simple vers la croissance de demain. »
Les visiteurs pourront en savoir plus en venant découvrir les produits et voir les démonstrations de Corning au stand E12, Hall 8 de l’ANGA COM 2022. Corning présentera également ses produits au Fiber Connect Council MENA à Dubai le 16 et 17 mai, et à la FTTH Conference à Vienne du 23 au 25 mai.
Pour plus d’informations, cliquez ici.
À propos de Corning Incorporated
Corning (www.corning.com) est l'un des principaux innovateurs mondiaux dans le domaine de la science des matériaux, avec un palmarès de plus de 170 ans d'inventions révolutionnaires. Corning applique son expertise inégalée dans les domaines de la science du verre, de la science des céramiques et de la physique optique, ainsi que ses capacités de fabrication et d'ingénierie approfondies pour développer des produits qui transforment les industries et améliorent la vie des gens. Corning réussit grâce à un investissement durable dans la recherche et le développement, à une combinaison unique d'innovation en matière de matériaux et de processus, et à des relations profondes et de confiance avec des clients qui sont des leaders mondiaux dans leur secteur. Les capacités de Corning sont polyvalentes et synergiques, ce qui permet à l'entreprise d'évoluer pour répondre aux besoins changeants du marché, tout en aidant nos clients à saisir de nouvelles opportunités dans des industries dynamiques. Aujourd'hui, les marchés de Corning comprennent les communications optiques, l'électronique mobile grand public, les écrans, l'automobile et les sciences de la vie.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué ne constituant pas des faits ou des renseignements historiques et contenant des termes tels que "sera", "croire", "anticiper", "attendre", "avoir l'intention de", "planifier", "chercher", "voir", "vouloir", "cibler" et autres expressions similaires sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et comprennent des estimations et des hypothèses liées aux développements économiques, concurrentiels et législatifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs qui, par leur nature, concernent des questions qui sont, à des degrés divers, incertaines. Ces estimations sont sujettes à des changements et à des incertitudes qui sont, dans de nombreux cas, indépendants de notre volonté. Il ne peut être garanti que les développements futurs seront conformes aux attentes de la direction. Les résultats effectifs pourraient différer sensiblement de ceux auxquels nous nous attendons, en fonction de l'évolution de divers facteurs. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces déclarations prévisionnelles.
Certains des risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats effectifs et ceux exprimés ou suggérés par les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter : les effets résultants d’acquisitions, cessions et autres transactions similaires, les conditions commerciales, financières, économiques et politiques mondiales ; les tarifs et droits d'importation ; les fluctuations monétaires entre le dollar américain et d'autres devises, principalement le yen japonais, l'euro, le yuan chinois et le won sud-coréen ; la demande de produits et les capacités de l'industrie ; les produits et prix compétitifs ; la disponibilité et les coûts des composants et des matériaux essentiels ; la conception et la commercialisation de nouveaux produits ; les commandes et la demande des principaux clients ; le montant et l’échéancier de nos flux de trésorerie et de nos bénéfices ainsi que d'autres conditions susceptibles d'affecter notre capacité à verser notre dividende trimestriel au niveau prévu ou à racheter des actions aux niveaux prévus ; l'interruption éventuelle des activités commerciales en raison d'une activité terroriste, d'une cyber-attaque, d'un conflit armé, d'une instabilité politique ou financière, de catastrophes naturelles ou de problèmes de santé majeurs ; l'interruption imprévue des équipements, des installations, des systèmes informatiques ou des opérations ; l'impact des évolutions réglementaires et juridiques ; la capacité à adapter les dépenses d'investissement aux niveaux prévus de la demande des clients ; le rythme de l'évolution technologique ; la capacité à faire respecter les brevets et à protéger la propriété intellectuelle et les secrets commerciaux ; les litiges défavorables ; les problèmes de performance des produits et des composants ; le maintien du personnel clé ; la capacité des clients, notamment dans le secteur des technologies d'affichage, à continuer d’assurer des opérations rentables et à obtenir des financements pour financer leurs activités courantes et leur expansion industrielle, ainsi qu’à payer leurs créances dans le temps qui leur est imparti ; la perte de clients importants ; les changements dans les lois et réglementations fiscales, notamment la loi de 2017 sur les réductions d'impôts et les emplois ; les répercussions des audits des autorités fiscales ; et l'impact potentiel de la législation, des réglementations gouvernementales et d'autres mesures et enquêtes gouvernementales.
Pour une liste complète des risques et autres facteurs, veuillez-vous référer aux facteurs de risque et aux déclarations prospectives décrits dans nos rapports annuels au formulaire 10-K et nos rapports trimestriels au formulaire 10-Q.
Divulgation sur le Web
Conformément aux directives fournies par la SEC concernant l'utilisation des sites web d’entreprises et des médias sociaux à des fins de divulgation d’informations importantes, Corning Incorporated ("Corning") souhaite informer les investisseurs, médias et autres parties concernées que ladite entreprise utilise son site web (http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html) pour publier des renseignements importantes au sujet de cette dernière, y compris des informations pouvant être considérées comme essentielles pour les investisseurs, ou complétant les informations contenues dans le présent communiqué de presse ou dans d'autres. La liste des sites web et des médias sociaux que l'entreprise utilise peut-être parfois mise à jour sur le site web et les médias Corning. Corning encourage les investisseurs, médias et autres parties concernées à consulter les informations que Corning peut publier sur son site web et les réseaux sociaux comme décrit ci-dessus, en plus des documents déposés auprès de la SEC, des communiqués de presse, des téléconférences et des diffusions Web de l'entreprise.