Corning Incorporated (NYSE:GLW) présente aujourd'hui leur dernière innovation, la fibre optique Corning SMF-28® Contour, conçue pour aider les opérateurs télécoms à faire face à la croissance du nombre d’appareils connectés, à la mise en place des réseaux 5G et au développement du Cloud computing.
Les réseaux fonctionnent de manière optimale lorsque les erreurs sont réduites au minimum lors de l'installation de la fibre et lorsque l'infrastructure préexistante est mise à profit efficacement lors des mises à niveau. Corning a conçu la fibre révolutionnaire SMF-28 Contour pour répondre à ces besoins et permettre à ses clients de mettre à niveau de manière transparente leur infrastructure optique et de déployer de manière rentable des réseaux prêts pour l'avenir.
- Une résistance supérieure aux courbures conçue pour réduire l'impact des erreurs lors de l'installation et optimiser la portée dans les environnements densément câblés où les réseaux 5G sont déployés. La fibre SMF-28 Contour est une fibre ITU-T G.657.A2 qui présente une résilience aux macro-courbures dix fois supérieure à celle des fibres G.652.D et sept fois supérieure à celle des fibres G.657.A1. L'amélioration de la résilience aux micro-courbures permet d'obtenir des câbles denses à nombre élevé de fibres, nécessaires pour répondre aux exigences des futurs réseaux à haute capacité.
- Une compatibilité exceptionnelle avec les réseaux existants tout en offrant une protection supérieure contre les courbures, ce qui peut signifier une installation jusqu'à 50 % plus rapide en minimisant le travail de correction des pertes d'épissures. D’autres fibres G.657.A2 offrent aussi une protection contre les courbures, mais avec un diamètre de champ de mode inférieur et compromis. La fibre SMF-28 Contour ne fait aucun compromis, offrant à la fois la protection contre la courbure G.657.A2 et un diamètre de champ de mode de 9,2 microns dans le même produit.
- Large spectre et transmission à faible perte, à la pointe de la technologie sur toutes les longueurs d'ondes qui composent les systèmes de communication d'aujourd'hui et de demain. Tout d'abord, la faible atténuation de la fibre SMF-28 Contour, leader sur le marché, permet d'augmenter de 10 % la portée dans tous les réseaux et d'élargir jusqu'à 20% la couverture du réseau d'accès. Deuxièmement, la protection contre les pertes par courbure de la fibre SMF-28 Contour permet de doubler la portée du réseau dans les nouveaux systèmes de fibre optique à domicile (FTTH) de grande longueur d'onde. Ces caractéristiques permettent d'élargir les zones d'abonnés FTTH et d'accroître le potentiel de revenus.
La fibre SMF-28 Contour est disponible dans une configuration standard de 242 microns et dans une plus petite configuration de 190 microns. Les conceptions de plus petit diamètre sont de plus en plus importantes, car si les demandes de bande passante ont augmenté, l'espace physique disponible pour l'infrastructure du réseau, lui, est resté le même. La version 190 microns de la fibre SMF-28 Contour permet d'obtenir des câbles plus petits avec un nombre de fibres plus élevé, ce qui optimise l'utilisation de l'infrastructure existante.
" La fibre optique SMF-28 Contour révolutionnaire de Corning est un nouvel exemple de notre capacité à résoudre les défis les plus complexes de l'industrie ", a résumé Dr Bernhard Deutsch, Vice-président et directeur général de Corning Optical Fiber and Cable. "Nous avons conçu ce nouveau produit pour répondre aux besoins des opérateurs qui cherchent aujourd'hui à déployer des réseaux prêts pour l'avenir de la manière la plus efficace possible même dans les environnements les plus densément câblés. Cinquante ans après l’invention de la première fibre optique à faible perte par les scientifiques de Corning, nous sommes fiers de contribuer à une nouvelle ère de croissance industrielle et de transformation des réseaux."
Corning mettra en avant la fibre SMF-28 Contour lors de la conférence et de l'exposition virtuelle sur la communication par fibre optique (OFC), qui se tiendra en ligne du 7 au 11 juin 2021. Visitez la page du produit SMF-28® Contour fiber pour voir les spécifications techniques détaillées et consultez la page ressources média de Corning pour plus d'informations.
A propos de Corning Incorporated
Corning (www.corning.com) est l'un des principaux innovateurs mondiaux dans le domaine de la science des matériaux, avec un palmarès de plus de 170 ans d'inventions révolutionnaires. Corning applique son expertise inégalée dans les domaines de la science du verre, de la science des céramiques et de la physique optique, ainsi que ses capacités de fabrication et d'ingénierie approfondies pour développer des produits qui transforment les industries et améliorent la vie des gens. Corning réussit grâce à un investissement durable dans la recherche et le développement, à une combinaison unique d'innovation en matière de matériaux et de processus, et à des relations profondes et de confiance avec des clients qui sont des leaders mondiaux dans leur secteur. Les capacités de Corning sont polyvalentes et synergiques, ce qui permet à l'entreprise d'évoluer pour répondre aux besoins changeants du marché, tout en aidant nos clients à saisir de nouvelles opportunités dans des industries dynamiques. Aujourd'hui, les marchés de Corning comprennent les communications optiques, l'électronique mobile grand public, les écrans, l'automobile et les sciences de la vie.
Mise en garde concernant les déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans le présent communiqué qui ne sont pas des faits ou des informations historiques et qui contiennent des termes tels que " sera ", " croire ", " anticiper ", " s'attendre à ", " avoir l'intention ", " planifier ", " chercher ", " voir ", " viser " et des expressions similaires sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prévisionnelles sont faites conformément aux dispositions de la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et comprennent des estimations et des hypothèses liées aux développements économiques, concurrentiels et législatifs. Ces déclarations se rapportent à des événements futurs qui, par nature, concernent des questions qui sont, à des degrés divers, incertaines. Ces estimations sont sujettes à des changements et à des incertitudes qui, dans de nombreux cas, échappent à notre contrôle. Il n'y a aucune garantie que les développements futurs seront conformes aux attentes de la direction. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux que nous attendons, en fonction de l'issue de divers facteurs. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles.
Bien que la société estime que ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses raisonnables concernant, entre autres, les estimations et prévisions actuelles, les conditions économiques générales, sa connaissance de ses activités et les indicateurs de performance clés qui ont un impact sur la société, les résultats réels peuvent différer sensiblement. La société ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles. Certains des risques, incertitudes et autres facteurs susceptibles d'entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives comprennent, sans s'y limiter : la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19, et son impact final sur la demande, les opérations et nos chaînes d'approvisionnement mondiales ; les effets des acquisitions, cessions et autres transactions similaires ; les conditions commerciales, financières, économiques et politiques mondiales ; les tarifs douaniers et les droits d'importation ; les fluctuations monétaires entre le dollar américain et d'autres devises, principalement le yen japonais, le nouveau dollar de Taiwan, l'euro, le yuan chinois et le won sud-coréen ; la demande de produits et la capacité de l'industrie ; les produits et les prix de la concurrence ; la disponibilité et les coûts des composants et matériaux critiques ; le développement de nouveaux produits et les matériaux. et d'autres devises, principalement le yen japonais, le nouveau dollar de Taiwan, l'euro, le yuan chinois et le won sud-coréen ; la demande de produits et la capacité de l'industrie ; les produits et les prix de la concurrence ; la disponibilité et les coûts des composants et des matériaux essentiels ; le développement et la commercialisation de nouveaux produits ; les commandes et la demande des principaux clients ; le montant et le calendrier de nos flux de trésorerie et de nos bénéfices et d'autres conditions, qui peuvent affecter notre capacité à payer notre dividende trimestriel au niveau prévu ou à racheter des actions aux niveaux prévus ; la perturbation possible des activités commerciales en raison d'une activité terroriste, d'une cyberattaque, d'un conflit armé, d'une instabilité politique ou financière, de catastrophes naturelles ou de problèmes de santé majeurs ; la perte de propriété intellectuelle en raison d'un vol, d'une cyberattaque ou d'une perturbation de notre infrastructure informatique ; perturbation imprévue de l'équipement, des installations, des systèmes informatiques ou des opérations ; effet des développements réglementaires et juridiques ; capacité à adapter les dépenses d'investissement aux niveaux anticipés de la demande des clients ; rythme des changements technologiques ; capacité à faire respecter les brevets et à protéger la propriété intellectuelle et les secrets commerciaux ; litiges défavorables ; problèmes de performance des produits et des composants ; rétention du personnel clé ; la capacité des clients, plus particulièrement dans le segment des technologies d'affichage, à maintenir des opérations rentables et à obtenir des financements pour financer les opérations en cours et les expansions de la fabrication, et à payer les créances lorsqu'elles sont dues ; la perte de clients importants ; les changements dans les lois et réglementations fiscales ; les impacts des audits par les autorités fiscales ; l'impact potentiel de la législation, des réglementations gouvernementales et d'autres actions et enquêtes gouvernementales ; et d'autres risques détaillés dans les dépôts de la SEC de Corning.
Pour une liste complète des risques et autres facteurs, veuillez-vous référer aux facteurs de risque et aux déclarations prospectives décrits dans nos rapports annuels sur le formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q.
Divulgation sur Internet
Conformément aux directives fournies par la SEC concernant l'utilisation des sites Web des sociétés et des canaux de médias sociaux pour divulguer des informations importantes, Corning Incorporated ("Corning") souhaite informer les investisseurs, les médias et les autres parties intéressées qu'elle a l'intention d'utiliser son site Web (http://www.corning.com/worldwide/en/about-us/news-events.html) pour publier des informations importantes sur la société, y compris des informations qui peuvent être considérées comme importantes pour les investisseurs. La liste des sites web et des canaux de médias sociaux que l'entreprise utilise peut-être mise à jour sur les médias et le site web de Corning de temps à autre. Corning encourage les investisseurs, les médias et les autres parties intéressées à examiner les informations que Corning peut publier sur son site Web et ses canaux de médias sociaux comme décrits ci-dessus, en plus des dépôts de la SEC, des communiqués de presse, des conférences téléphoniques et des webcasts de la société.