Corning Incorporated (NYSE:GLW) stellt heute seine neueste Innovation, die Glasfaser Corning SMF-28® Contour, vor. Sie hilft Telekommunikationsbetreibern, der ständig wachsenden Anzahl von vernetzten Geräten, dem Aufbau von 5G-Netzen und den Fortschritten im Cloud-Computing gerecht zu werden.
Telekommunikationsnetzwerke funktionieren am besten, wenn Fehler bei der Glasfaserinstallation minimiert werden und die bestehende Infrastruktur bei Upgrades effizient genutzt wird. Corning hat die SMF-28 Contour Faser entwickelt, um diese Anforderungen zu erfüllen. Mit diesem neuen Produkt können Kunden ihre optische Infrastruktur nahtlos aufrüsten und so kosteneffizient zukunftsfähige Netzwerke einrichten. Die Vorteile umfassen:
- Vorzügliche Biegsamkeit, um die Auswirkungen von Fehlern bei der Installation zu reduzieren und die Reichweite in dicht verkabelten Umgebungen zu optimieren, in denen 5G-Netze eingesetzt werden. Die SMF-28 Contour ist eine ITU-T G.657.A2-Faser, die eine zehnmal höhere Makrobiegefestigkeit als G.652.D-Fasern und eine siebenmal höhere Makrobiegefestigkeit als G.657.A1-Fasern aufweist. Die damit verbundene höhere Belastbarkeit der Mikrobiegung ermöglicht dichte Kabel mit hoher Faseranzahl, die für die Anforderungen zukünftiger Netze mit hoher Kapazität benötigt werden.
- Hervorragende Kompatibilität mit älteren Netzen bei gleichzeitig erstklassigem Biegeschutz, was eine bis zu 50 Prozent schnellere Installation ermöglicht, da der Aufwand für wiederholende Spleiße minimiert wird. Andere G.657.A2-Fasern bieten ebenfalls Biegeschutz, jedoch mit einem geringeren Modenfelddurchmesser. Die SMF-28 Contour-Faser geht keine Kompromisse ein und bietet sowohl einen G.657.A2-Biegeschutz als auch einen angepassten 9,2-Mikrometer-Modenfelddurchmesser im selben Produkt.
- Breites Spektrum und branchenführende verlustarme Übertragung über alle gängigen Wellenlängen. Erstens bietet die niedrige Dämpfung der SMF-28 Contour-Faser eine zehn Prozent höhere Reichweite in allen und eine bis zu 20 Prozent größere Abdeckung der Zugangsnetze. Zweitens ermöglicht die Biegeunempfindlichkeit der SMF-28 Contour-Faser eine bis zu doppelt so hohe Netzreichweite in neuen langwelligen Fiber-to-the-Home (FTTH-)Systemen. Zusammen ermöglichen es diese Eigenschaften, mehr Teilnehmer an das schnelle Internet anzuschließen und dem Telekomanbieter potentiell mehr Umsatz zu generieren.
Die SMF-28 Contour-Faser ist in einer Standardkonfiguration mit 242 Mikrometern und in einem kleineren Durchmesser von 190 Mikrometern erhältlich. Fasern mit kleinerem Durchmesser werden immer wichtiger, denn während die Anforderungen an die Bandbreite gestiegen sind, ist der verfügbare Platz für die Netzinfrastruktur zunehmend begrenzt. Die 190-Mikron-Konfiguration der SMF-28 Contour-Faser ermöglicht kleinere Kabel mit höherer Faseranzahl – und damit eine maximale Nutzung der vorhandenen Infrastruktur.
„Cornings SMF-28 Contour-Glasfaser ist das jüngste Beispiel für unsere Fähigkeit, schwierige Herausforderungen der Branche zu lösen", sagt Dr. Bernhard Deutsch, Vice President und General Manager, Corning Optical Fiber and Cable. „Betreiber wollen heute so effizient wie möglich zukunftsfähige Netze aufbauen, oft in dicht verkabelten Umgebungen. Wir haben dieses neue Produkt entwickelt, um diese Anforderungen zu erfüllen. Fünfzig Jahre nachdem Wissenschaftler von Corning die erste verlustarme Glasfaser erfunden haben, sind wir stolz darauf, eine neue Ära des Branchenwachstums und der Transformation der Netze voranzutreiben."
Corning wird die SMF-28 Contour-Faser auf der virtuellen Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC) vorstellen, die vom 7. bis 11. Juni 2021 stattfindet. Besuchen Sie die Produktseite der SMF-28® Contour-Faser, um detaillierte technische Spezifikationen einzusehen.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Medienressourcen-Seite.
Über Corning Incorporated
Corning (www.corning.com) ist einer der weltweit führenden Innovatoren in der Materialforschung. Seit mehr als 165 Jahren nutzt Corning sein Fachwissen in den Bereichen Spezialglas, Keramik und optische Physik, um neue Produkte zu entwickeln, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Nachhaltige Investitionen in Forschung und Entwicklung, eine einzigartige Kombination aus Material- und Prozessinnovationen sowie eine enge Zusammenarbeit mit Kunden zur Bewältigung komplexer technologischer Herausforderungen begründen den Erfolg des Unternehmens.
Cornings Potential liegt in der Vielseitigkeit und den Synergien, die es dem Unternehmen ermöglichen, sich den verändernden Marktanforderungen anzupassen und gleichzeitig Kunden dabei zu helfen, sich neue Möglichkeiten in dynamischen Branchen zu erschließen. Zu Cornings Märkten zählen die optische Kommunikationstechnik, die mobile Unterhaltungselektronikbranche, die Flachbildschirmindustrie, die Automobilbranche und die Pharmaindustrie. Cornings führende Produkte sind beispielsweise widerstandsfähige Deckgläser für mobile Endgeräte, Präzisionsglas für Bildschirme, Glasfaser, drahtlose Technologien und optische Verbindungstechnik für schnelle Kommunikationsnetze¸ Produkte für die Entwicklung und Verpackung von Medikamenten sowie Schadstoffreduzierungstechnologien für PKWs und LKWs.
Weitere Informationen über Corning Optical Communications finden Sie unter http://www.corning.com/emea/de/products/communication-networks/products.html.
Zukunftsgerichtete und vorsorgliche/warnende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ (im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995), die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen über die Finanzergebnisse und die Geschäftstätigkeit von Corning beruhen. Das beinhaltet Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten gehören: die Auswirkungen globaler politischer, wirtschaftlicher und geschäftlicher Bedingungen; Bedingungen auf den Finanz- und Kreditmärkten; Währungsschwankungen; Steuersätze; Produktnachfrage und Branchenkapazitäten; Wettbewerb; Änderungen der Kundenstruktur z. B. bei Marktkonsolidierungen; Produktionseffizienz; Kostensenkungen; Verfügbarkeit kritischer Komponenten und Materialien; Vermarktung neuer Produkte; Preisschwankungen und Änderungen im Verkaufsmix zwischen Premium- und Nicht-Premium-Produkten; Anlauf- oder Umstrukturierungskosten neuer Werke; mögliche Unterbrechung der kommerziellen Aktivitäten aufgrund von terroristischen Aktivitäten, bewaffneten Konflikten, politischer oder finanzieller Instabilität, Naturkatastrophen, ungünstigen Wetterbedingungen oder größeren Gesundheitsproblemen; Angemessenheit der Versicherung; Aktivitäten von Beteiligungsgesellschaften; Akquisitions- und Veräußerungsaktivitäten; die Höhe des überschüssigen oder veralteten Lagerbestands; die Rate der technologischen Veränderungen; die Fähigkeit zur Umsetzung von Patenten; Leistungsprobleme bei Produkten und Komponenten; die Bindung von Schlüsselpersonal; Aktienkursschwankungen; und ungünstige Rechtsstreitigkeiten oder regulatorische Entwicklungen. Diese und andere Risikofaktoren sind in den von Corning bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen detailliert aufgeführt. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden, und Corning übernimmt keine Verpflichtung, sie im Lichte neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren.
Digitale Medien – Offenlegung
In Übereinstimmung mit den Richtlinien der SEC bezüglich der Nutzung von Unternehmenswebsites und Social-Media-Kanälen zur Offenlegung wesentlicher Informationen möchte Corning Incorporated („Corning“) Investoren, Medien und andere interessierte Parteien darüber informieren, dass es beabsichtigt, seine Website (https://www.corning.com/emea/en/products/communication-networks/news-events/news-releases.html) zu nutzen, um wichtige Informationen über das Unternehmen zu veröffentlichen, einschließlich Informationen, die als wesentlich für Investoren angesehen werden können. Die Liste der Websites und Social-Media-Kanäle, die das Unternehmen nutzt, kann von Zeit zu Zeit auf Cornings Medien und Website aktualisiert werden. Corning fordert Investoren, Medien und andere interessierte Parteien auf, die Informationen, die Corning über seine Website und die Social-Media-Kanäle veröffentlicht, wie oben beschrieben, zusätzlich zu den SEC-Einreichungen, Pressemitteilungen, Telefonkonferenzen und Webcasts des Unternehmens zu prüfen.