Como as redes fiber deep podem levar o ensino superior ao futuro

Como as redes fiber deep podem levar o ensino superior ao futuro

Por Gayla Arrindell
Publicado em: 5 de maio de 2021

Even before the pandemic, U.S. colleges and universities were experiencing a digital transformation.

Mesmo antes da pandemia, as faculdades e universidades dos EUA estavam passando por uma transformação digital.

Impulsionada, inicialmente, por uma geração de estudantes nativos digitais – que utilizam dispositivos móveis para a educação muito mais do que os estudantes de há uma década –, a pandemia da COVID-19 acelerou esta mudança, sobretudo por meio do ensino remoto.

Embora esta transformação ainda esteja na sua fase inicial, a tecnologia irá remodelar dramaticamente o ensino superior, e as instituições precisam de investir agora para “preparar as suas ofertas para o futuro”.

O cenário em mudança do ensino superior

Espera-se que aplicações como a realidade virtual, que agora está amplamente associada aos jogos, reinventem a experiência da sala de aula. Por exemplo, estudantes no Reino Unido usaram o aplicativo 360VR da Immersion VR para  caminhar pelas ruínas da Abadia de Roche. Na verdade, a Goldman Sachs prevê que haverá 15 milhões de usuários de RV no setor educacional até 2025, e tanto educadores quanto estudantes acolhem cada vez mais essa tecnologia nas salas de aula.

Assim como o trabalho remoto, o ensino remoto se popularizou. Mesmo com mais estudantes retornando ao campus neste outono, o ensino remoto não desaparecerá. De acordo com um estudo, 33% das escolas de ensino superior pretendem oferecer opções de cursos remotos mesmo após a reabertura dos campi.

À medida que o 5G e o Wi-Fi6 são implementados em todo o país, as faculdades e universidades devem aproveitar a enorme largura de banda que estas redes fornecem para criar ofertas novas e digitalmente ricas para os seus alunos.

O que as redes fiber deep podem permitir agora

Os potenciais usos das redes de fibra óptica em faculdades e universidades são vastos, mas alguns casos de uso se destacam no curto prazo:

Salas de aula e laboratórios conectados – O aprendizado em sala de aula está cada vez mais conectado e colaborativo. Os laboratórios de pesquisa trabalham em tempo real com colegas de todo o mundo, e os alunos levam cada vez mais seus laptops para a sala de aula. Um cliente da Corning instalou um sistema audiovisual durante a pandemia em uma sala de aula do ensino fundamental, para que os alunos pudessem assistir às aulas de diferentes partes do campus, a fim de permanecerem socialmente distantes e seguros.

Acolhimento das expectativas digitais dos alunos, em todos os lugares – Os alunos esperam cada vez mais a conexão sem fio, não apenas nas salas de aula, mas também nos dormitórios e em todo o campus. Seu aprendizado, comunicação e entretenimento exigem cada vez mais largura de banda. (Um estudo de 2018 da Pearson mostrou que a Geração Z prefere aprender usando o YouTube ou outros aplicativos ao invés de livros.)

Segurança – A comunicação sem fio robusta dentro e fora dos prédios do campus é fundamental para a segurança geral. As caixas de luz azul de emergência permitiram uma comunicação de emergência robusta em muitas escolas e foram melhoradas na construção de redes celulares para garantir que as pessoas dentro dos edifícios possam comunicar-se com os socorristas – e que os socorristas possam comunicar-se entre si.

Estádios conectados – Quando os estádios esportivos universitários foram inicialmente construídos, ninguém imaginava que os participantes dos jogos insistiriam em compartilhar suas experiências em tempo real com pessoas distantes por meio de seus smartphones. Novas redes podem permitir isso sem a latência que os torcedores experimentam atualmente na maioria dos estádios.

O que a Corning está fazendo agora e como nossa tecnologia pode ajudá-lo

É tentador imaginar como a realidade virtual, a realidade aumentada, a computação de borda, a IoT e outras tecnologias transformarão o ensino superior. As redes fiber deep são o que permitirão todas elas.

Já ajudamos faculdades e universidades a se tornarem mais preparadas para o futuro por meio de nossa solução para rede celular interna Everon™ e da solução SD LAN de LAN horizontal de fibra para a extremidade Everon™. A rede do Kyle Field da Texas A&M foi construída usando um sistema de antenas distribuídas (DAS) Everon™ 3000 (anteriormente Corning ONE™) de fibra para a extremidade, permitindo que os participantes transmitam vídeos de eventos ao vivo em tempo real. Um grande campus médico universitário nas Montanhas Rochosas também implementou o DAS Everon™ 3000 de fibra até a extremidade, sabendo que terá uma infraestrutura pronta para o futuro com interrupções mínimas quando o 5G e o LTE privado forem adicionados. Por último, uma importante universidade do oeste do Canadá implementou a solução Corning SDLAN com cabo composto Actifi™ e energia remota, que a ajudou a se tornar um edifício com neutralização das emissões de carbono.

Quaisquer que sejam suas necessidades, nossas ofertas de rede podem ajudar sua faculdade ou universidade a se preparar hoje para a tecnologia do futuro. Para saber mais, acesse nossa página de LAN SD.

 

Gayla Arrindell é uma líder de 23 anos com uma excelente combinação de experiência em vendas, marketing e desenvolvimento de negócios em nível internacional e corporativo no setor de telecomunicações.

Anteriormente, ela liderou as unidades de negócios da 3M Communications Markets Division (CMD) para cabeamento fixo, sem fio e cabeamento estruturado. Desde a aquisição da 3M CMD pela Corning Optical Communications em junho de 2018, Gayla se juntou à equipe da Corning In-Building Networks como Diretora de Desenvolvimento de Mercado Global e é uma forte defensora da mudança na forma como as redes de edifícios inteligentes são projetadas e implementadas.

Ela é membro do grupo de trabalho TIA Smart Buildings e Diretora de Passive Optical LAN. Natural de Trinidad e Tobago, Gayla agora reside em Austin, Texas.

 

Quer saber mais?

Contáctanos hoy para saber cómo nuestras soluciones completas de fibra óptica pueden satisfacer tus necesidades.

Thank you!

A member of our team will reach out to you shortly.