Optical Fiber Advantage | Corning

Conexión óptima con el mundo

El centro de Corning para pruebas de fibra óptica genera y garantiza las estándares de la industria

En nuestro centro para las pruebas en la fibra óptica (Center for Fiber Optic Testing, CFT), nuestros ingenieros de medición del productos llevan a cabo las pruebas más rigurosas según las especificaciones para asegurar que la fibra óptica de Corning® funcione en la aplicación prevista desde el momento de la instalación inicial y durante toda su vida útil. Llevamos a cabo pruebas para asegurar la calidad, la atenuación, la dispersión, el ancho de banda, las tolerancias ambientales, el desempeño, los atributos de empalme y separación, la fortaleza, la fatiga y mucho más.

Nuestro liderazgo en la innovación en fibra óptica cuenta con un reconocimiento global. Corning fue la primera empresa en desarrollar diversos nuevos productos de fibra que hicieron avanzar la industria con una mayor capacidad de servicio.

En el CFT, se miden las propiedades de la fibra según nuestros exigentes criterios y las normas requeridas de la industria establecidas por National Institute of Standards and Technology (NIST), International Electrotechnical Commission (IEC), Telecommunications Industry Association (TIA), International Telecommunication Union (ITU), Telecommunication Standardization Sector (ITU-T) y muchas organizaciones más. Además, el CFT frecuentemente lleva a cabo pruebas en respuesta a las solicitudes de los clientes.

Las mediciones desarrolladas en el CFT se reproducen en nuestras plantas de producción de fibra óptica. Tenemos la capacidad de hacer el seguimiento de cada hebra de fibra producida: podemos identificar dónde y cuándo se produjo y si continúa en el carrete o si se vendió hace años. De hecho, nuestros clientes informan que los cables de prueba instalados a finales de la década de 1970 y a principios de la década de 1980 continúan en uso. Además, hay evidencia considerable de que los cables ópticos que se recuperan años después de haber sido instalados continúan cumpliendo las especificaciones iniciales. Esto atestigua el rigor y la integridad de los procesos de prueba de CFT.

Nuestro legado

Nuestro legado

Tres de nuestros científicos inventaron la primera fibra de baja pérdida para las comunicaciones y cambiaron el mundo.

En la actualidad, damos por sentada nuestra "conectividad", es decir, nuestra capacidad de conectarnos de manera óptima con el mundo y acceder a información sobre prácticamente cualquier tema, en todo momento, y en casi cualquier lugar. No obstante, en 1970, cuando el Dr. Robert Maurer, el Dr. Donald Keck y el Dr. Peter Schultz, científicos de Corning Incorporated, inventaron la primera fibra óptica de baja pérdida, no podrían haber previsto el grado de cambio revolucionario que produciría en el sector de las telecomunicaciones. Su descubrimiento innovador allanó el camino para la comercialización de la comunicación por fibra óptica mediante la transmisión de 17 decibeles de luz por kilómetro de fibra. En la actualidad, la cifra es de 0.17 dB/km para el conjunto de fibras de pérdida ultrabaja de Corning, un desempeño 100 veces superior que la primera fibra óptica de baja pérdida.

Se necesitó una inversión a largo plazo para llevar la fibra óptica al mundo entero

La evolución de la fibra durante los últimos 40 años es una historia única. Estuvimos a la vanguardia de cada innovación importante en el trayecto de este medio de transmisión revolucionario. Todo comenzó a mediados de la década de 1960. Los investigadores de Corning, al igual que todo el sector de las comunicaciones, llegaron a la clara conclusión de que la infraestructura de alambre de cobre existente utilizada para transmitir datos y voz no tendría un ancho de banda suficiente para un futuro aumento del tráfico.

Se requería una nueva solución. Creíamos que la clave estaba en la fibra óptica. Con el respaldo de las inversiones de la empresa mediante "dinero paciente", el Dr. Maurer, el Dr. Keck y el Dr. Schultz emplearon estrategias innovadoras para la resolución de problemas y superaron a la competencia en la carrera por desarrollar la primera fibra óptica de baja pérdida. Después de años de prueba y error, experimentación y aprendizaje, revelaron un proceso de producción exclusivo para obtener una fibra de vidrio ultrapura y delgada como un cabello que transmitía señales de luz con baja atenuación (baja pérdida de señal).

La historia no termino ahí. Una sorprendente confluencia inesperada de innovaciones tecnológicas a principios de la década de 1970 impulsó la rápida aceptación de la fibra óptica: el láser semiconductor, el microprocesador y la "visión" inicial de una red global de comunicaciones. A principios de la década de 1980, los principales instaladores de fibra óptica eran las empresas telefónicas. Diez años después, la revolución de la fibra transformó sustancialmente la manera en que se comunicaba el mundo. Mientras tanto, continuamos creando y mejorando procesos de producción y tecnología de diseño para el largo alcance, y mejorando y modificando la fibra óptica, hacia la madurez de esta dinámica industria.

Cuando la Internet obtuvo mayor aceptación, la demanda de banda ancha para transmitir voz, datos y video a altas velocidades creció exponencialmente. Como resultado, la búsqueda permanente de una comunicación más rápida, de mejor calidad y más económica requirió que los investigadores continuaran mejorando la capacidad y la conectividad a nivel mundial. Durante más de 40 años, nuestro legado como empresa líder en fibra óptica continúo estableciendo los estándares en la industria y permaneció a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas.

Saber más